樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)のレビュー

平均満足度 4.07 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き) 大阪魂
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。キャップ部分は10インチ20インチ共通です。10インチ型と比較すると、流量を2倍確保できます。同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が2倍になります。目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。食品適合の材質を使用。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-11-18
用途:
色々洗浄
対象商品:
45501023

PT3/4ねじ込み六角ステンレスニップル07334126とG3/4タカギネジ付蛇口ニップル39434141を使用して散水ホースに接続出来ました。
ねじピッチが違う(?)ので一応、蛇口ニップルとねじ込みニップルの接続にもシールテープを巻いておきました。
とりあえず水漏れ無し。
そして中身はモノタロウさんの活性炭フィルター20incをセットしました。

2019-01-18
用途:
液体の簡易濾過
対象商品:
45501023

ハウジングには満足していますが、下部にドレーン抜きがあれば分解時に楽なようです。

1人が参考にしています
有限会社 人吉スイコー 様2018-11-28
用途:
ミストタイプのスプリンクラーに使用している
対象商品:
45501023

地下水を使っているので目ずまり防止の為設置している。
取り付け穴にタップ立ててあったらまだよいと思う(ネジ切り)

1人が参考にしています
2018-05-16
用途:
タンクに貯めた水道水を使う前にろ過する。
対象商品:
45501023

コスパとして最高です。
残念な点が、上部の空気抜きボタンから水漏れがあります。
今回2個購入して設置していますが、1つは大丈夫です。
製品としてダメなものもあるようです。
アフターフォローに期待します。

1人が参考にしています
2018-08-01
用途:
工業用水のサビ濾過
対象商品:
45501023

特に問題なく使用中です。
今までは有名某社の物を利用しておりましたが、この商品の方が強度があるようです。

1人が参考にしています
2018-01-23
用途:
井戸水の砂をろ過する用途。
対象商品:
45501023

砂が多く出てしまう井戸水を使っているお宅に付けてあげました。
糸巻フィルターを中にセットになります。
こんな商品があったんですね。と喜んでもらえました。

ノースダイヤモンドテクノロジー 様2018-02-20
用途:
純水製造装置用
対象商品:
45501005

中のフィルターをいろいろ組み合わせて純水装置を作りましたが、空気穴が有り安いものはこれが一番でした。

天平北 様2019-01-23
用途:
井戸水 最終浄化
対象商品:
39243154

フィルターをセットして蓋と本体の接合の時 フィルターがずれて蓋がしにくい、もう少し蓋側の軸ガイドの長さがあれば、楽にセットできるのでは?

あげはり農園 様2017-04-22
用途:
農業
対象商品:
39243172

用水の中の泥をとる目的で使用。
使う水量は4L/分だが0.5ミクロンのフィルターをゆっくりな流速でしっかり泥をとって貰うために買いました。
作りはしっかりしています。

1人が参考にしています
2016-11-23
用途:
チラー配管のエロージョン粉末除去

今のところ利用には問題なし。
ただ、取り付けねじピッチの記載がないので現物合わせしかできないのはつらい。
商品紹介ページに記載希望

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

株式会社吉成産業 様2014-11-12
用途:
アルカリ水溶液の不純物処理の前処理用
対象商品:
39243163

現在糸巻きと積層を使用しておりますが、他社製と遜色は無いと思います

2015-07-20
用途:
井戸水のろ過
対象商品:
45501014

リピート購入です。井戸水浄化(細粒泥による濁り取り)フィルターを2段連結しました。透明ハウジングは、フィルターの汚れが見えて交換タイミングが分かりやすいです。構造もしっかりしていて使いやすいハウジングです。エア抜きは不要かと思いましたが、配管へのストレスを軽減するには便利です。

和蔵酒造株式会社 様2017-11-21
用途:
家庭用井戸水の濾過に使用。
対象商品:
45501023

家庭用井戸水濾過に並列に並べて使用しています。過去6本購入、内2本が半年くらいでカートリッジ交換用の上部ネジ部に亀裂、破損しました。(締め付けは、パッキンが入っているので手締め程度。)ネジ部の厚みが薄くてもたないのか?消耗品と考えて、予備を持ってます。

1人が参考にしています
安藤重信 様2014-07-28
用途:
ミストのフィルター
対象商品:
45501014

ミストのフィルターに使います使い始めです今のところ目埋まりは有りません

1人が参考にしています
2017-06-20
用途:
井戸水ろ過
対象商品:
39243172

商品はしっかりしており問題なく満足ですが、商品の梱包が微妙でした。
商品はビニル袋に入っており、そのまわりにエアキャップ(プチプチ)を巻いて紙緩衝材と一緒に箱詰めされ届きました。
問題はそのプチプチに小さな黒い点が10~20個ついており、ゴミと思って気にしていませんでしたが、よく見ると動いており・・・それは小さな虫(約1mm)でびっくり。おそらく、顔の高さぐらいに飛んでたむろしている虫だと思います。梱包時にプチプチの静電気で吸い寄せられたのか・・・。実害はありませんが、ちょっと残念な気分です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

有限会社ピュアクリエイト 様2016-12-19
用途:
井戸水ろ過
対象商品:
45501023

金額の割には丈夫で使い勝手も良く非常に満足しています。

2014-04-10
用途:
装置
対象商品:
45501023

ランニングコストが安くて助かっています。

君建管理工業 様2016-12-10
用途:
自宅で井戸を自分で手作業(電動工具なし)ほり、井戸水の濾過用に使用してます。
対象商品:
39243163

今回購入した20インチのハウジングは、フィルターをセットする際、透明の筒にフィルターをセットしねじ込むのですがこれが大変、20インチのフィルター頭が左右に振れ目的の場所にセットし辛く苦労します。実際にセットされているのか疑問です。そこで、固定部(オスのねじ込み)の出側の20Aの突起物3cmぐらいに塩ビの20A5cmをテープ巻きして、フィルターの頭の穴を先に20A塩ビ管に挿入してセットしてます。完璧にセットできます。フィルターに漏れがあると何の為なのか?改善してください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

2016-11-06
用途:
水道水のろ過
対象商品:
45501023

届いたハウジングが割れていた。梱包も緩衝材が入っていなかった。
商品交換の手続きはすぐにしてもらったが予定がずれました。
倉庫で管理していると思うが発送前にチェックを強化するべきだと思う。
商品は安くて使いやすいと思いました。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

商研テクノ株式会社 様2017-03-19
用途:
普通のフィルタエレメントを装着して、水の濾過器として使用した。
対象商品:
39243197

エレメント装着時に、エレメントの上部と本機の上部が同じ高さになる。エレメントと本機を同時に装着することは非常に難しい。素人には不可能だろう。エレメントの交換時に毎回苦労するとわかったので、上部ブラケットの中心のあなに、穴の下部から30mmくらい突き出るパイプを旋盤でつくって差し込んだ。これをガイドにしてエレメントを装着することで解決しました。わずかなコストなので改良していただきたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。