ワイドタイプワイヤーインジェクターのレビュー

平均満足度 4.27 (179件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワイドタイプワイヤーインジェクター モノタロウ
潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
179件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-09-26
用途:
クラッチワイヤーに使用
対象商品:
39246855

6年ぶりに復活させた愛車のクラッチワイヤーに使用した。
クラッチワイヤーを外し、セッティングに少々戸惑ったが、無事注入。
便利です。

2020-07-31
用途:
ワイヤーオイル注入
対象商品:
39246855

ワイヤーにかませてオイルスプレーでシューとして、ワイヤーの先から汚い液体がシューと出た。
ワイヤーの外がえんぴつぐらのらそのままでばで大丈夫です。
4、5mm以下だと、ワイヤーの芯と外に、ビニールテープを巻いてΦを大きくして、使いました。
優れものです。

2020-06-30
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
39246855

バイク用品店で売っているいわゆる「メーカーもの」と何ら変わりなく使うことができました。そんなに頻繁に買い換える消耗品とは言えないかもしれませんが、また買うときもこれにするでしょうね。

2020-05-13
用途:
バイクメンテ
対象商品:
39246855

以前使用していたものを紛失してしまったので購入致しました。
ウエスで抑えて普通に使用出来ました。

2020-07-26
用途:
2輪車のワイヤーメンテナンス
対象商品:
39246855

使用方法を知っている方なら問題無い商品と思えます。
初めて使う方でしたら、ネット等でワイヤーとケースの装着方法を確認して、
念のため、注入の際は、布等包んで、微細な吹き漏れを自分に浴びないように注意なさって下さい。
『購入して、初めて使う場合』だけ、「シリコンオイルスプレー」等を、ねじ部分と、
ワイヤー挟み込むゴム部品に適量スプレーして、アルミ部材とゴム部材部分が
滑らか動くようにすると良いと思います。
蛇足ですが、オイル等を注入する場所は、ねじの反対側にある4つの穴のうちに、
一つだけ直径2mm程度「穴」が開いている所です。

4人が参考にしています
2020-04-30
用途:
バイクのクラッチワイヤー、スロットルワイヤーの清掃、注油
対象商品:
39246855

締め付けネジが2カ所なのでしっかり固定できます。これを使いクラッチワイヤーの清掃、注油を行いました。何も問題なく使えます。他社製よりも安くいいと思います。

2021-03-15
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
39246855

以前使用していた物が、悪くなったので今回とても安くこの商品を購入しました。
ありがとうございます。

2020-05-13
用途:
カブの注油
対象商品:
39246855

メーカー品と大差なし。コスパが良い分また買います。耐久性はまだ不明。

2020-05-06
用途:
ワイヤーケーブルの注油に使用
対象商品:
39246855

確実に注油出来ます。
漏れも無く、オススメします。
ネジは1個でも良いのかな?

2020-03-29
用途:
xl250r md-03 パリダカのメンテ用

遥か昔購品の紛失により購入。全てのワイヤーにフィット。スプレー式ワイヤーオイルカンのノズルを、太い?プラ製(556等のもの)と変えて使用。良い具合で使用でき。

2020-04-11
用途:
ケーブル注油
対象商品:
39246855

なんとなーく精度がぼんやりした感じはしますがちゃんと使えます。

2019-11-09
用途:
オートバイのメンテナンス時
対象商品:
39246855

良かった場合:
バイクのクラッチケーブルに使用した場合は全く問題はありません。ちょうどいい径だからだと思います。なので手が汚れることはありませんでした。
悪かった場合:
製品に収まる範囲で、少々太いアウターでワイヤーもそれなりに太く、アウターとワイヤーの隙間が狭い場合はグリスが入らず漏れます。
ケーブル径、およびアウターとインナーの隙間とグリスの粘度により、使用出来る条件が変わります。
悪くはありません(他メーカーと同じです)が、材質の見直し等で、グリスの漏れが少なくなると嬉しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2020-12-19
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
39246855

他のメーカーのものより安価で満足してます。
あれば便利なメンテツールです。

2020-04-07
用途:
AF35のオーバーホール
対象商品:
39246855

動きの渋いワイヤーも、これで丹念に注油すれば蘇ります。

suサービス 様2020-03-12
用途:
バイクのクラッチワイヤーのオイル差しにつかいました。
対象商品:
39246855

インジェクターから漏れもあるので、キッチンペーパー等で押さえながら注入すると飛び散らないです。

2019-12-19
用途:
バイクのアクセル、クラッチワイヤー給油
対象商品:
39246855

抑えが2箇所あるので、給油時に漏れにくく、また本体も合成もありオススメです!

2019-10-14
用途:
XLR-250BAJAのクラッチケーブル
対象商品:
39246855

クラッチケーブルのオイル追加用に使用。取り付けにまごつきましたが何とかできました。

2019-10-14
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
39246855

コスパ最高です。
使用には全く問題ありません。
数種類のリム軽に合わせて中の押さえは段が付いていて
楽々です。

2023-01-12
用途:
バイクのメンテナンスに!
対象商品:
39246855

他商品も持っていたのですが、なくしてしまい購入。持っていたのは価格も、もっと高かったです。
今回モノタロウブランドを購入しましたが、持っていた物と全く違いが分かりませんでした。
最初から価格も安いモノタロウブランドにしとけば良かったです。

2020-02-10
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
39246855

あったら楽かな? と思ってましたが、注油時の漏れが多くて思ったほどの効果が感じられ無かった。バイクによって感じ方が違うのかも知れない。