ワイドタイプワイヤーインジェクターのレビュー

平均満足度 4.27 (179件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワイドタイプワイヤーインジェクター モノタロウ
潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
179件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-02-09
用途:
メンテナンス。
対象商品:
39246855

レビューで結構辛口な意見がありましたが、全然問題ありません。
良くないロットがあったんでしょうか。

2016-12-03
用途:
管理機メンテナンス
対象商品:
39246855

ゴム部分に切れ込みは入っていません。
きっと自分で切れ込みを入れてから、使って下さいという事なのでしょう。
切るときは、切れ目が真っ直ぐになる様に、注意して切って下さい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

有限会社 クリーンオート 様2012-12-15
用途:
整備
対象商品:
39246855

色々なサイズにも対応し、固定も2箇所で満足しております。

2013-03-05
用途:
整備
対象商品:
39246855

低価格なのにダブルネジで締め付けもしっかり出来て満足しています。

2016-12-21
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
39246855

使用1回目で、中のゴムが裂け使用不能になりました。
品質に問題があるのでは?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

2016-10-16
用途:
バイク メンテナンス
対象商品:
39246855

せっかくダブルネジの物を買ったのに、制度が悪く、両側から漏れる。
浸透剤の注入穴はcrc専用の様でそれ以外のホースは太すぎて入りません。
crcを買う羽目になったが前途の通り、漏れもあり無駄な出費だった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

北海道苫小牧工業高等学校 様2016-07-28
用途:
スロットルワイヤーのメンテナンスに使用
対象商品:
39246855

ワイヤーサイズに対応でき、締め付けのネジが2箇所あることが一番です。10年以上前に購入した他社製品に比べ、締め付けが大きく、メンテナンスが良好に行えました。

2014-08-28
用途:
バイクのワイヤー受油
対象商品:
39246855

使いやすく、低価格で満足

1人が参考にしています
株式会社MonotaRO 様2012-12-17
用途:
クラッチ等のワイヤーの潤滑
対象商品:
39246855

この価格ですと、通常はシングルビスばかりですが、この商品はダブルでしっかりワイヤーが固定されますし、さらにパッキンが歪まずしっかり密閉されるので潤滑油の漏れ防止にも大変有効だと思います。大変コスパの良い商品を買い求める事が出来たと満足しています。

K&K電機サービス  様2015-06-17
用途:
クラッチワイヤーへの注油
対象商品:
39246855

圧が逃げないので注入するとすぐ油が先端まで到達する

もりもとストアー 様2015-04-24
用途:
バイクと自転車のケーブルメンテナンス
対象商品:
39246855

他社の同等品を使用していましたが、経年劣化してきたのでこちらを購入しました。
全く遜色無い性能で値段も半分以下なので大満足しています。

1人が参考にしています
2013-03-19
用途:
バイクのブレーキ、クラッチワイヤー用に
対象商品:
39246855

二本ネジで漏れにくいですがワイヤーとの相性はあるみたいです。値段が安くて助かります

2人が参考にしています
2014-04-09
用途:
バイクのメンテナンスに使用
対象商品:
39246855

使いやすかった。

1人が参考にしています
2012-10-03
用途:
バイクのワイヤーへの注油
対象商品:
39246855

○ネジが若干渋い
○ゴム部のワイヤー用の穴が小さい
と、不満な点もありますが、価格からすると及第点だと思います。
それ以外の強度・精度など、問題ありません。

2015-02-06
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
39246855

ワイヤーのメンテナンスが楽になりました

1人が参考にしています
2016-07-08
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
39246855

ねじの精度が悪く、使い勝手が悪いです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2012-10-25
用途:
アクセルワイヤーなどのメンテナンス
対象商品:
39246855

安価で使い勝手は価格から見て十分だと思います。
スプレーの噴出力が強いのかもしれませんが、固定した側からも漏れますのでタオルで包むなどして潤滑油をスプレーすると良いと思います。

2014-07-29
用途:
バイクのクラッチワイヤーなど
対象商品:
39246855

ワイヤーの注油が簡単に無駄なく出来ました

1人が参考にしています
2013-08-30
用途:
ケーブル注油
対象商品:
39246855

重宝してます。

1人が参考にしています
長豊建設飯田松尾給油所 様2012-08-31
用途:
ワイヤーに給脂する時。
対象商品:
39246855

サイドブレーキケーブル等の給脂には奥の方までオイルが入っていくように思う。