ボールベアリング 6900番台 (両側接触ゴムシール形)のレビュー

34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-14
用途:
スクーターの整備
対象商品:
39325544

旧車リーダー50のトルクカムベアリング交換で購入品は両面シールのベアリング、純正品は片面シールなのでシールを外して使用しました。サイズが心配でしたが問題無く取り付け出来ました。耐久性はわからないのでこれからの確認です。

2024-06-13
用途:
ベルトテンショナーに使用
対象商品:
39325623

スズキのベルトテンショナーベアリング交換何の問題もなく交換出来ました
耐久性があれば使っていきたいです

2人が参考にしています
2024-06-13
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
39325587

機械のメンテナンス時に使用します
問題無く使用出来ます

2023-11-29
用途:
バイクホイールメンテ
対象商品:
39325587

標準品やベアリングメーカーと比べても遜色ないので、サイズがラインナップにあればモノタロウブランドを購入しています。

2023-08-06
用途:
ラジコンのエンジン
対象商品:
52908249

ヘリコプターのエンジンメンテナンス用に購入。
問題無く使用してます。

2021-08-04
用途:
農作業
対象商品:
39325544

自作のコンテナキャリーの車輪部分に使用。問題なしです。

2021-06-13
用途:
回転軸受け
対象商品:
39325544

低価格にもかかわらず、なかなか良い商品だと思います、またお願いします、

日商印刷株式会社 様2020-09-10
用途:
印刷機ローラのベアリングとして
対象商品:
52908233

純製品を使用しておりましたが、まったく問題なく使えました。

2020-07-30
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
39325544

今のところ、予備部品として在庫しています。
消耗品なので安いのが助かります。

矢後企画 様2019-11-14
用途:
バイク整備
対象商品:
39325587

トライアルマシンのフロントハブベアリングに使用しましたが、組み込みも問題なくスムーズに回転します。安価で良かったです。

豊島無線電機株式会社 様2019-07-29
用途:
MAVICクロスマックス(MTBホイール)のベアリング交換。
対象商品:
39325562

10年使っている、仕事用自転車の、MAVICクロスマックス(MTBホイール)が、摩耗により、がたが出たので交換。
ガタも治り、快適になりました。が、ベアリングのグリスの量が、外したベアリングよりかなり少なかった。
LSベルハンマーをベアリングに追加しようと思っていたので、私は、グリス少なめでちょうど良かったが、普通に使う方は、グリス追加した方が良いと思います、小さい-ドイライバーで、軸側から、丁寧にこじれば、ダストカバーがゆがまずに外れます。

1人が参考にしています
2019-06-04
用途:
自作フライス盤スピンドルユニットの主軸に
対象商品:
39325535

本当は非接触の2RZが欲しかったのですが、取扱終了していた為に2RSにしました。
金属の削りかすがベアリング内に入らない様に、ゴムシールにしました。
最高回転数が落ちるのが、ちょっと残念です。
NSK・NTN社のを買えば良いのですが、ついついコストが安い大阪魂を買ってしまいました。

2019-03-29
用途:
草刈機のカッター円盤
対象商品:
39325544

高速回転するカッターに使用するので過酷な条件かと思います。今までも何度か交換しました(他の製品)。安価ですが、しっかりとしています。まだ長時間使用してませんので耐久性はこれから判るかと思います。次の交換時にもこれになりそうです。

2023-12-16
用途:
ジムニーJB23車両にて使用
対象商品:
39325623

ベルトテンショナーに使用しましたが1個目はそのまま使用しましたが3か月足らずで異音を発生しだしたのでバラしてみるとグリスの入っていた形跡もなくカラカラのガラガラでした、2個買っていたので2個目はグリスを封入して取り付けましたがプーリーに挿入するとガチガチになるので期待薄ですね、製品クオリティは低いと思われます。追、急いでメーカー品を再注文しましたがモノタロウさんの配達指定がしてあり配達店に2日間留め置かれました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

2019-02-16
用途:
自転車のハブ
対象商品:
39325553

安いけど回転抵抗や初期動作にゴリゴリ感がある。NTNのベアリングは高いけどやっぱりいいことがわかった。

2018-10-25
用途:
リアサスのシャフトベアリング時に…。
対象商品:
39325535

ベアリングが溶けるまで8年間も使いました…。変えが有るのか心配でしたが見つかり満足です!

2019-07-01
用途:
自動車の修理時に使用
対象商品:
39325553

規格品のため、問題なく使用できました。
次回もまた購入したいと思います。

K‘s商会 様2018-08-25
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
39325571

純正品の代わりにためしましたがまったく遜色のない品質でした。
次回もぜひ購入します。

2018-02-18
用途:
エンジンのアイドルプーラ用
対象商品:
39325623

初めてベアリング交換しましたが、純正アイドルプーラー購入より1/10以上安く大変よい  今のところ異音もなくよい

2018-05-13
用途:
バイクの整備
対象商品:
39325544

金属のベアリングカバーのやつは気密性が無いので、今度はこっちも使ってみました。耐久性はまだ判りませんが、安くて、助かってます。