NS 標準 Vプーリー A-1のレビュー

平均満足度 4.03 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツ
カネミツ
619 / 税込 681
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。 【用途】ベルト伝導に。
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-25
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
39413324

品物自体に問題はないのですが、貼ってあるバーコードのシールが剥がしにくいです

2024-06-12
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
39413324

何より安価なのが一番です。取付け芯穴のサイズがもっと選べればもっと良かったと思います

2023-12-21
用途:
ベルトサンダーを自作します。そのローラーを回転させるものとして使用
対象商品:
39413324

ベルトサンダーを自作します。縦にしたり横にしたりするのに、モーターに直接より、ベルトで伝達する方が作りやすそうで適当なプーリーを継がしていました。モノタロで見つけて助かりました。

つみ木クラブ 様2023-08-08
用途:
コンプレッサーのプーリー
対象商品:
39413622

知人よりコンプレッサーのプーリー交換を依頼されたので
購入し、加工後取り付けを行った。
汎用品の為重いのが難点かなと、
使用上は問題ありません。

2022-09-13
用途:
工作機械のモーター側
対象商品:
39413324

リムとボスと下穴のセンターが、正確に通ってない物があるようです。
3個購入しましたが、1個はほぼ正確に通ってました。
どうせ、旋盤で下穴を広げて、キー溝加工も必要だったので、
ついでに修正できましたから問題にはなってませんが、
そのまま無修正無加工で高速回転させると、振動が出るかもしれません。

4人が参考にしています
合資会社 石川商店 様2020-07-19
用途:
卓上旋盤部品
対象商品:
39413342

ベルト溝の精度は問題ないと思います。下穴加工がしてあるので軸の加工は楽です。

2020-06-08
用途:
間違えて購入しました
対象商品:
39413324

勘違して購入してしまいました。適度な重さがあり紙抑えに使用中です(笑)

1人が参考にしています
2019-01-30
用途:
やっちゃいました。
対象商品:
39413324

軸経14ミリのものと思って注文しましたが、実は下穴が9ミリで14ミリまで加工可能だということがわかりました。どうやって穴を広げるか悩んでいます。

3人が参考にしています
2021-10-21
用途:
ハンドドリルをプーリーを回す動力源とする為購入
対象商品:
39413385

無加工で使用できました。 値段が手頃で助かりました。

1人が参考にしています
2018-06-29
用途:
電動砥石プーリ交換
対象商品:
39413342

製品がしっかりと出来が良く加工もしやすく良かったです

1人が参考にしています
2018-05-31
用途:
農作業用
対象商品:
39413342

モーターを購入しましたがプーリーがついていなくて困っていたところこの商品に出会いました。

2人が参考にしています
2017-03-30
用途:
DAIで折りたたみ自転車に農作業用小型エンジンを搭載してアドベンチャー登山に使用。
対象商品:
39413324

下穴が開いていたのでこれを選びました。私の使用目的では材質がアルミだと最高です。

2017-04-02
用途:
コンプレッサーのメンテナンス
対象商品:
39413622

軸径を変更するため旋盤にセンター部をチャッキングし加工しましたが芯ぶれ、Vプリー部の面ぶれもなく、精度が良いもので満足しました。

2019-05-01
用途:
ミンチマシーンの駆動
対象商品:
39413324

半製品であることをはっきりと明確に表示してほしかった。

2018-06-23
用途:
自作回転体への動力伝達
対象商品:
39413342

価格が一番安かったので選んだ。
塗装が剥がれやすいが、問題なく使用できた。
センターの下穴が開いているのはとても便利だったが、20mmまで広げるのに卓上ボール盤ではずいぶん苦労した。

2017-05-17
用途:
自作工具のモーター用
対象商品:
39413385

下穴が空いているので簡単に穴を広げてモーターに取り付ける事が出来ました。

2014-12-09
用途:
減速
対象商品:
39413324

良好

株式会社成和 様2022-03-21
用途:
電線の被覆剥きのモーターを取り付け
対象商品:
39413324

穴径φ14を注文したが小さい穴が届いたので拡口に手間がかかった。

2人が参考にしています
MK工房 様2022-03-07
用途:
機械製作

ビニール袋を開く前からプーリーの外観に異常あり。塗装剥がれ、プーリー部の著しい傷で同時に購入したものも同様だった。着払いで返品したがモノタロウからの回答がそっけなくひどい買い物に情けなくなった。他メーカーのものを選択、一部設計見直しを行ったが客先への納期を10日ほど遅らせてもらった。安いものには落とし穴があることがよくわかった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。

2014-11-10
用途:
唐箕の風調整のため、モーター側プーリー(中・大)を揃えるため。
対象商品:
39413342

製品、価格とも満足しております。予備穴があり直径14mm穴を開けることが容易でした。