高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃のレビュー

平均満足度 4.02 (51件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
51件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-01
用途:
高枝切り

長さについては、要求通りで良好但し機械構造が今一つ問題。短縮状態では、刃先の動作は、スムーズだが、最長まで伸ばすと刃先が動作しない時がある。
何度か伸縮を繰り返していると刃先が動作するが、短縮状態から最長での動作に
不安があるため、短縮できず大いに場所を取ってしまう。構造上の問題と考える。

1人が参考にしています
2025-05-07
用途:
樹木の伐採

私の手の力が足りないことと対象樹木の枝が太すぎ堅いためか、smoothに切断しえませんでした、残念!

1人が参考にしています
2025-07-30
用途:
ツル切り

おおむね予定どおりに使えていますが、やはり高いところ切づらいですね。

APT新城 様2024-10-11
用途:
三階の高さまで伸びた枝葉の伐採

これは使える。4m近くまで伸び、それでいてブレが少なく、頑丈だと思う。
ハサミの部分が小さいので切れるか危惧したが、1cmくらいの枝も切れる。
切った後も掴んだまま下せるので周囲の安全も確保出来る。

2人が参考にしています
totonkan 様2024-07-30
用途:
庭木の剪定
対象商品:
39430447

玄関の前の木が背が高くなりすぎたので、高枝切りバサミを使用して剪定しました。
思ってたより軽かったので、使いやすかったです。最大14mmまでとありましたが、
それ以上太い枝も何回か握り直すと切れました。切れ味も良いと思います。
専用のノコ刃も購入しました。

1人が参考にしています
2024-08-18
用途:
梅の木の剪定と収穫
対象商品:
39430447

梅の木が大きくなって、脚立からも届きにくい大きさになりました。そこで本製品で庭の梅の木の整枝に使いました。昨年までは出来なかった高いところの枝も切れて良かったです。

南農園 様2024-03-09
用途:
柿の実の収穫
対象商品:
39430447

今まで使用していたのが古くなったのでこの度新調しました。
ネット商品なので心配しましたが問題無く使わせていただいています。

1人が参考にしています
土田制御 様2022-11-21
用途:
自宅の木の剪定と実の収穫など
対象商品:
39430447

私は3mの物を使用していますが、今回は約1m程届かないところがあり購入しました。
軽くて使うにはとても良いと思いました。
一緒に専用ノコギリ刃も購入して使ってみましたが、ノコギリの刃がポールより下なので
安定が悪く4mの高さの直径100mm位の枝が切れませんでした。
やむなく3m仕様のノコギリを取り付けて剪定を行いました。
メーカー様にはなるべくポールの延長線上に近いところに切り刃が来るように御願い致します。
出来れば剪定鋏の位置を上にしてノコギリは一直線で御願い致します。
もう一点は剪定グリップがもうちょっと角度を広くして欲しいと思います。
ありがとう御座いました。

1人が参考にしています
2022-11-10
用途:
庭木の剪定
対象商品:
39430447

庭木が成長して今迄の3mの鋏では届かないので、ムサシ三段式4m高枝切鋏を購入しました。軽くて高所まで届き切れ味も良いので、日々楽しく庭木の手入れを行っています。
先日ポールの伸縮が出来なくなったので、株)ムサシのサポート宛にメールで相談した所、とても迅速かつ誠実に対応して頂けました。アフターサポートが充実している会社の商品は安心して購入出来る事を実感しました。

1人が参考にしています
2022-11-25
用途:
柿取り
対象商品:
39430447

現在使用しているものが3mで、調子が悪くなったので、この商品を購入。4mなので、高いところの柿も取ることができます。また、軽量なので扱いやすいです。ただし、軽量ということは、先端に行くにしたがって、「しなり」が出ますので、慎重な操作が要求されます。機械部の作りも問題有りません。この価格で、この性能ですから満足です♪

2022-10-06
用途:
柿の収穫
対象商品:
39430447

従来3mタイプを使っていました。この4mタイプを購入するに当たり先端のふらつきを
心配していましたが、フルに伸ばした状態で思ったよりも少なく、3mタイプはお蔵入りとなりました。

2人が参考にしています
2022-11-01
用途:
果実の摘果
対象商品:
39430447

3mでは 取れなっかった 高いところが 危険なはしごの上で 作業していましたが
いとも簡単に取れるようになりました 高いところ専用にしてもっていても
大変便利な 道具です

有限会社魚利 様2022-10-10
用途:
剪定
対象商品:
39430447

切れ味も良い
4メートルですが流石にバランスが悪く少々使いずらさは隠せません
短時間なら苦になりません

1人が参考にしています
ガーデンハウス・猫の手 様2022-09-06
用途:
立ち木剪定
対象商品:
39430447

高枝ハサミはこれまでホームセンターで買っていたが、切れ味と耐久性が不満だった。長さもあり刃先まで十分に力が伝わるので重宝している。

2022-08-23
用途:
高い場所の枝切り
対象商品:
39430447

同メーカーの3メートルのものが壊れてしまったので買い直しのつもりでいたが4メートルがあるということでこちらにした。
使い勝手は同じでより高い所の枝が切れるのだが最大に伸ばすとやはりすこし弱い感じもするので星4とした。

1人が参考にしています
2021-12-21
用途:
果物を採るときに使用
対象商品:
39430447

購入後早速ゆずを採るのに使用しました。3mと4mで迷ったのですが4mで良かったです。高い所のゆずもとるここが出来ました。3mだと届かなかったので4mにして良かったです。

2021-11-08
用途:
高所の枝切り
対象商品:
39430447

アンビル刃で4Mの品物、しかも高枝切り鋏を複数ラインナップしているメーカーものとなると、この商品一択かと。使用感も期待通りでした。

2021-11-14
用途:
生垣の奥の方で、刈り取れなかった枝を切る
対象商品:
39430447

長さも切れ味も、想定以上で良かったです。
但し軽量なので、最長に伸ばすと少したわみが、出ますが
私では、問題ないです。

1人が参考にしています
2021-06-21
用途:
庭木手入れ
対象商品:
39430447

ホームセンターにも4m商品は置いてありますが、安っぽくて耐久性が大丈夫かなと思ったので、高枝切り鋏を他種類揃えているこのメーカーのものを選びました。荷姿2m近くありますが送料無料はありがたいです。

春秋荘 様2021-02-12
用途:
木の剪定
対象商品:
39430447

今迄何本か使ってきましたがいつかは寿命が来る物です。敷地内の木々が年々高くなる一方で短めの物はもう届かず長いので重宝しています。長くすると若干不安定さはありますが、今の所無理せず切れています。比較的、お安く買えて良かったです。