エビ ハンドナッター ちょっとナッターのレビュー
- 用途:
- 整備
ドリルで穴を開けた後打ち込むわけですが、1人で作業するのは厳しい様に感じました。知恵を使えば 1人でも出来るのかな? 2人で作業しましたが フロア下で使用した為 4ヵ所打ち込むところ、1回は失敗して1つ無駄にしました。強度的にアルミではダメだと思うで 打ち込みの際は力が必要になるとは思いますが 鉄タイプの方が安心感はあるでしょう。打ち込みに力と精度が必要ですが 非常に便利な製品だと思います。
- 用途:
- 鉄板へのねじ止め
一度取付けてしまえばねじバカの心配がなくなり
何度もねじの取外しが可能です。
使用方法も簡単で効果は期待通りです。
- 用途:
- 車にアシストグリップを自作する
初めて使用しましたが便利に使用できました。
自前の工具がないとちょっと大変かもしれません。
- 用途:
- 自動車部品取り付け
- 対象商品:
- 39450801
ボンネットにエアダクトを取り付けるのに使用しましたが六角穴ボルトがすぐになめてしまった。もう少し強度のあるボルトを付属して欲しい。それ以外は全く問題無し
- 用途:
- バイクの荷台取り付け
六角レンチの操作が難しいという書き込みを拝見していたので、7.2vのインパクトで締め付けました。機械でやると簡単でキレイにできました。
- 用途:
- 空調機の修理
- 対象商品:
- 39450826
海外メーカーの空調機の部品を購入した所、鉄板に穴は開いていたがネジが切っていなかったので急遽ちょっとナッターでネジ加工。
ファンモータの固定で、常に振動しているが、問題なく使用出来ています。
- 用途:
- 作業にコツが必要
- 対象商品:
- 39450826
単発の使用であれば専用工具を買う必要がないので安く済むと思います。ただ私の使用方法が上手くなかったのか、締め付けで六角レンチを回すとナットが空回りしてしまい最後まで締め付けができませんでした。2箇所やって1箇所失敗しました。
- 用途:
- 車内への部材取付
- 対象商品:
- 39450826
頻繁に行う作業ではないのでこの商品で大満足です。追加で工具等を買い足す必要も無く強度にも満足です。
- 用途:
- 車体へグリップ取り付け
- 対象商品:
- 39450826
難しいとか力がいるといった情報があって心配でしたが、説明どおりに潤滑油を塗布し、六角レンチも長めの物を使ったからか、簡単に施工できました
- 用途:
- 自動車への部品取り付け
- 対象商品:
- 39450826
3mm厚の鉄板へナットを取りつけたくて購入。ナットを溶接しても良かったんですが、塗装が痛んだりして後が大変なので。取付作業には少し力が要りますが、長めの六角レンチを持っていたので何とかなりました。おもて面に少し出っ張るのが許容できれば良い品物だと思います。ただし2個取り付けた時点で付属の六角穴付きボルトがダメになりました。そんなこともあろうかと、高強度ボルトを一緒に買っておいたので問題無し。
- 用途:
- 強度を要する自動車部品の取付け
- 対象商品:
- 39450826
自動車の鋼板にねじ穴を設置する必要がある場合に大変役立ちます。六角レンチは力を掛けますので、長めで品質が良いものを用意する必要があります。多くの箇所に施工するには疲れますので、専用工具が必要だと思いますが、部品取り付け強度も十分で、ちょっとだけ施工するDIY向けにはおススメです。
- 用途:
- FRPカウルのリペア
- 対象商品:
- 39450817
1か所のみ補修が必要で、まさに探していたモノがありました。ホームセンターでも販売されていましたが、自宅に居ながらにして購入できる、迅速に配達されるのは、とても有難いですね。
- 用途:
- ガレージ屋根の補修に
- 対象商品:
- 39450826
閉所で通常のナッターは使えないので購入。
締付は組み立てた状態からマンドレルを何回転させるかで決まります。
参考回転数が母材厚さに応じて書かれていますが、閉所作業で工具を差し替えて回していると何回転させたか判りません。
ナッター本体が固定されるまで回し、手感で完了させました。
問題なく使用できています。
M6は結構トルクが必要なので、短い六角レンチでは作業困難です。
スチールなので、ネジ山も壊す心配は少ないです。
- 用途:
- ハイエースのバックドアにバーを付けるために購入
- 対象商品:
- 39450826
ハイエースのバックドアにバーを付けるために購入。
同じくモノタロウで買ったちょっとナッターで加工して穴あけ後
取り付けました
純正品のように高級感があります
- 用途:
- カーポートの補強他
- 対象商品:
- 39450826
時間に追われず、数個程度使用する分には問題はありません。
どこまで締め付ければいいかも感覚的につかめました。
ただ締め始めに力を要し、片手はスパナで本体を押さえ、もう片手はアーレンキーを必死で回す必要あり。トルクがかかる長いアーレンキーまたはトルクレンチなどを用意したほうがいいかもしれません。
- 用途:
- ビス穴
- 対象商品:
- 39450801
これは非常に便利な小道具ですね~
ナッターのセットを買うよりはるかにお得ですね。
作業性はハンドナッターには劣りますが、簡単にできますよ!
- 用途:
- 自動車の鈑金修理
- 対象商品:
- 39450826
袋状になった部分の凹みを引き出し鈑金する際に使用し、これにボルトをねじ込んで引っ張り出した。手軽であり、かつスチール性ナットなのでネジ強度も充分ありとても効率良く鈑金作業が出来た。