トルクヒンジ HG-TS型のレビュー

平均満足度 4.28 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)
999 / 税込 1,099
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。 【用途】音響機器、FA機器、各種自動機器
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-16
用途:
上下開放に
対象商品:
39452454

ある治具に使いました、開閉時(上下)、で上昇時に落下を防ぐため(急激な)使いました、開閉時のブレーキトルクがあり安心して作業ができました。

2021-09-17
用途:
バイクのナンバープレートの角度を調節するために購入しました。
対象商品:
39452454

トルクも十分にあり、簡単には動かないのでナンバープレートの角度調整にちょうど良かったです。

2人が参考にしています
オーディオ・K 様2021-04-20
用途:
レコードプレーヤーのダストカバーの固定に使用しています。
対象商品:
39452454

プレーヤーの本来のヒンジが壊れ純正の交換ヒンジがなく、いろいろ当たった結果このヒンジになりました。アクリルのダストカバーの開閉に使用しています。低価格で信頼性もあり満足しています。

1人が参考にしています
2019-08-26
用途:
PC用ディスプレイの開閉構造 平板状ディスプレイ15.6"をノートパソコンの様に開閉します。
対象商品:
39452445

重さ900gのディスプレイを開閉するのに適切なトルクを見付けるのに苦労しました。結局、HGTS03を3個使い、やや不足のトルクとなっています。
トルクを発生する摩擦摺動部分の構造が、他種と比べ面積が大きく、気に入りました。開いた寸法が36mmで、他種より小さいのも良い。

1人が参考にしています
2019-03-15
用途:
簡易製品
対象商品:
39452445

トルクヒンジの商品は初めて利用しましたが、良いですね最高です。

2018-10-09
用途:
レコードプレーヤーのダストカバー

トリオのレコードプレーヤーはヒンジが壊れやすく、何か良いものは無いかと探していましたが、この商品はカバー側のネジ間隔もよく、十分実用になります。本体側はビス留めになります。カバー側は適当なネジとボルトで締めてください。おすすめです。

3人が参考にしています
2018-12-11
用途:
窓に設置
対象商品:
39452454

非常に満足しています。トルクの強さに関しては現物でテストして見ないとなかなかわかりにくいですが。

2018-11-18
用途:
レコードプレーヤーのアクリルカバー蝶番に使用!抜群!
対象商品:
39452454

他で入手しましたが、抜群なので投稿。40年程前のヤマハ・レコードプレーヤーのアクリル製カバー・本体側の蝶番根元が割れてしまい本品をリペアに使用。アクリルカバーにドリルで穴を開けてネジ(太さ4mm、長さ10mm)、ナット、ワッシャ止め、本体側は同様に木ネジ止めとしました。任意の位置でカバーを止めることができて、カバーの重みで勝手に閉まることもなく、使い勝手が良くなり、本来のレコードプレーヤーらしくなりました。見た目はメカニカルになってしまいましたが、これは致し方なし。

3人が参考にしています
2017-12-07
用途:
化粧箱の蓋の保持
対象商品:
39452445

化粧道具を収納する30cm角の木製箱の上蓋を開けると鏡がついており、100度ぐらい開けたところでストッパーで止まるはずですが、ストッパーが壊れていて、何かいいものがないかと調べていたところ、このトルクヒンジを見つけました。ストッパーと違い、どこでも好きな角度で止めれるので、非常に便利になりました。

1人が参考にしています
2018-12-06
用途:
BOX製作
対象商品:
39452445

商品はよくできていると思うが、ちょっと固い感じがした

2017-10-20
用途:
プラスチック製安全カバーの衝撃吸収
対象商品:
39452463

天面に向けて左右に開く安全カバーが、閉じないように腕で押えながら作業をしていたため、途中で止めることはできないか考え、トルクヒンジを使用した。ヒンジにかかる負荷を確認した上で、サイズを決めるとよい。通常のヒンジと合わせて使う場合は、ヒンジの開口幅を合わせる必要がある。できればトルクヒンジのみを使用するとよい。開閉は硬いが耐久性は評価中。

2017-08-14
用途:
玄関ポストのヒンジ
対象商品:
39452445

取付前は、硬くて大丈夫かなと思いましたが取付後はちょうどいい感じになりました。

1人が参考にしています
株式会社こやの 様2019-04-10
用途:
チェストの蓋

トルクが強過ぎるのか、いくらチカラを入れても全く動きません。
調整機能があるものにしておけば良かったと後悔しています。

1人が参考にしています
2017-08-09
用途:
クラシックカー(オープン)のサイドバイザーを取り付けるため使用
対象商品:
39452445

走行中もトルクがあり、風に負けない。室内への風の巻き込みも少なくなりました。軸の部分がもう少し細いと完璧に近くなったと思います。

マツシタ アート 様2017-07-02
用途:
ライトの脚
対象商品:
39452445

小さめながらしっかりしたトルクで、使用目的にピッタリでした。

2017-07-04
用途:
車載モニターの据付に使用しました。
対象商品:
39452463

使用前は固くて動かなかったので、心配でしたが、使用後は適当な硬さで動くので良かった。

2020-11-28
用途:
化粧箱の上蓋の開閉
対象商品:
39452445

初期の使用目的は辛うじて果たせましたが、商品の知識不足と説明書もなかったため、戸惑いながらの作業でした。ストップ強度の程度は、もうワンランク上が良かったと反省しました。

1人が参考にしています
2017-09-30
用途:
車にタブレットを取り付ける
対象商品:
39452445

蝶番単体ではかなり固いと思いましたが、約700gのタブレットとケースを取り付けたらやはり力不足でした。もう少し大きな物にするべきでした。

2015-12-11
用途:
窓の保持用
対象商品:
39452445

しっかりとストッパー機能が働きます。

1人が参考にしています
2019-03-16
用途:
蓋の蝶番
対象商品:
39452454

蓋を開いて任意の位置に停止させる必要が合ったので購入。
トルクヒンジとしては、普通。
止めようとして、手を離すと、少し戻ることが、残念です。