ラプコンドアダンパーのレビュー

平均満足度 4.36 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)
4,898 / 税込 5,388
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます) 【用途】室内ドア
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-09
用途:
事務室のドアに取付

事務室のドアが壊れ開け閉めがバタバタしていたので、取付工事しました。おかげさまで開閉が楽になりました。

2024-01-12
用途:
室内ドアのダンパー
対象商品:
89595441

子供の指はさみ防止のために室内ドアに設置しました。
施工が簡単で大変満足しています。
扉の開閉方向などをよく調べてから購入しないと失敗するのでご注意を。

井出電器 様2022-12-09
用途:
自宅洗面所ドアに付けてみました
対象商品:
39453224

取り付け簡単でドアがピタリ閉まります
これからの暖房シーズンにドアが少しだけ開いていて電気を無駄使いすることがなく
静かにゆっくり閉まるので安全で快適です

2022-10-17
用途:
リビング出入口他
対象商品:
39453224

取付簡単費用対効果抜群の良い製品です。
他の部屋の2か所にも順次取り付けました。
知り合いにも紹介しています。

2022-08-07
用途:
リフォーム工事に
対象商品:
89595441

取り付けが簡単でした。機能的に満足できました。もう少し価格が安かったらあちこちに付けたいです。

2021-11-24
用途:
リビングのドアに使用
対象商品:
39453215

孫が出入りする際にバタンとうるさかったり締め足らない事が無くなり
取り付け後の開閉操作も重く無く非常に満足です。

大和ハウスリフォーム株式会社 様2020-10-11
用途:
室内ドアへの取り付け
対象商品:
39453206

ドアへ後付けするソフトクローズとしては数ある商品の中でも機能、施工性、価格、見た目が非常に良いと思います。

1人が参考にしています
2020-10-28
用途:
リビングのドアに使用
対象商品:
39453224

気圧差によるドアの「バタン」音がなくなり満足です。
最後の閉まりが若干硬いですが、ちょっと開いていても自動で閉まるので問題無しです。

1人が参考にしています
2020-05-20
用途:
ドアの開閉
対象商品:
89595414

とっても 静かに閉まるので もっと早く付けとけば良かったです。

1人が参考にしています
2019-01-07
用途:
ドアーに
対象商品:
39453224

家の居間のドアーを、閉めるたび家中にバターンと大きな音が、家中響いていましたが、今は、ダンパーを設置した事で、、最後の15Cm位が自動で閉まるので、まったく大きな音がしなくなり閉まる最後に、カチャンと音がするだけなので、居間のドアー二ケ所設置に設置。20年くらい大きな音を聞いていましたが、もっと早くドアーダンパーがあるのがわかったら良かったのに、今は、静かで最高です

1人が参考にしています
2019-03-27
用途:
ドアの開閉の為に購入
対象商品:
39453215

ちょっとの設置位置で閉まり具合が変わって取り付けに苦労したが、良い位置で落ち着いたら音も無く便利な商品でした。

1人が参考にしています
個人 様2018-07-29
用途:
後付けで出っ張りますがGOOD
対象商品:
89595423

マンション居間の風通しがよすぎて、ドアクローザーの調整では間に合わないバタン音が生じてましたので、これを追加。あと8CMというころから合体作動してゆっくり静かにきちんと閉め終わります。開くときはちょっと抵抗感はありますが、ドアクローザーを弱いのに変更したら、快適です。こんな装置があったのに驚きでもあります。
新築するなら内蔵で設置したい思い。

2018-04-07
用途:
扉に取付
対象商品:
89595432

リビングの扉に取付しました
開ける際に抵抗を感じるようで重く感じます
閉める際『バタン』となるような力加減で閉めても一旦止めてそのゆっくり閉まるので換気扇などの影響もなく良好
慣れるまでは閉まり方が怖いと家人

1人が参考にしています
2020-05-28
用途:
トイレのドアに
対象商品:
39453215

年寄りがドアを閉めるとき、力加減をしないのでバタン!と鳴っていた。
取付後は、ドアラッチがカチャっと鳴るだけになり騒音がなくなりました。
ドアをあけるとき、本体アームがキャッチから外れた瞬間に抵抗がなくなるため、脚力・腕力の弱い年寄りはバランスを崩してしまうことがあるようだ。

1人が参考にしています
2018-03-23
用途:
風でバタンと音をたてて閉まってしまうドアに使用
対象商品:
39453215

位置だしのジグ(型紙)もあり、正確に取り付けられました。
作動はスムーズで、ドアを開けたときのリリース時や、閉じる時にダンパーがキャッチする時の音の発生や違和感が無く、無音で作動します。

2017-12-22
用途:
マンションの居間につながるドアに使用しています
対象商品:
89595423

居間のドアは頻繁に開け閉めするので、少し開きっぱなしになった状態で放置されてしまうことがあった。空調の効き目をよくするためにキチンと締めることが出来ないか?考えてこの商品を取り付けることにしました。とても高性能で快適!です。最後まで「バタン」と締めなくても、残り15センチくらいのあたりまでゆるくしまっていれば自動的に優雅な動きでゆっくり完全に閉まってくれます。「バタン」という不快音から解放されます。また、開けっ放しになることもほぼなくなります。

1人が参考にしています
2018-02-04
用途:
ドアのクローズ
対象商品:
39453224

取付も簡単で、ドアがゆっくり閉まってくれるので静かで気に入りました。

2018-04-13
用途:
ドアの消音
対象商品:
89595414

ドアクローザーだと開け始めから開ききるまで常に力がいるが、ドアダンパーだと開け始めのわずかだけ軽い力がいるだけなので、入口の室内ドアに使用するととても楽です。閉める時は、最後をアシストしてくれるので、バタンという衝撃音もなく、静かに締まります。
注意点は、購入時ドアの開き勝手に注意する事と、その商品を使用しないで、無理なく開閉できるかどうか、確認する事(枠とドアが擦れてうまく済まらない場合、丁番を交換したり調整したりするとか、ドアラッチがうまくへっこまない場合は潤滑剤を塗布するとか)。それからアシストが始まってからの閉まり速度がゆっくりなので、トイレのドアに使用すると、閉まりきるまでに時間が掛かるので、鍵を掛けて用を足すときに、ギリギリでトイレに飛び込むとイライラする。
改良点はアシスト開始の開閉角度を狭くできるように調整できればよいと思う。

1人が参考にしています
有限会社宏栄企画 様2017-09-15
用途:
ドア閉鎖時使用
対象商品:
89595414

写真では、茶色なのに、アイボリーの物が届いた、
取付は、まだだがしょうがないかなーって感じです

2016-04-21
用途:
騒音対策
対象商品:
39453215

想像していた以上の機能性に満足しています。