アルミスリーブのレビュー

平均満足度 3.82 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アルミスリーブ HIT(ヒット)
HIT(ヒット)
399 / 税込 439
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。 【用途】かしめ機専用アルミスリーブ
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-14
用途:
獅子罠のメンテナンス
対象商品:
39461091

農作物の被害、防止の為、くくり罠を仕掛けていますが、その修理の為、に使います、しっかり使えます

2019-12-26
用途:
台付きワイヤーの作成
対象商品:
39461091

使用において特に問題ありませんでした。また他の物と特に変わりはありません。

瀧本オートサービス 様2019-01-16
用途:
4mmワイヤーのカシメ用
対象商品:
39461091

一般的な2点カシメより強度な3点カシメ用なので安心です。

2017-08-26
用途:
土木重機整備用
対象商品:
39461073

特筆すべく品ではないが、袋から出しばらばらになって工具箱にストックするとサイズ不明。
刻印があればサイコーです。

2015-10-20
用途:
5mm ワイヤーの端末ループ
対象商品:
39461107

HITかしめ機専用との記述があったが、汎用かしめ機でも問題なく使用できました。
スリーブ内径も適切でした。
唯一気になった改善点は、端面(切断面)に面取りが施してあれば、ワイヤーの挿入がよりスムーズにできると思います。
ワイヤー切断面は荒れるので、面取りが無いと手間取ります。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに参考にしてもらうようフィードバックいたします。

2020-01-29
用途:
猪、鹿用くくり罠
対象商品:
39461091

今まで使用していたスリーブは、カット面のメクレが無くそのまま使用できたが、カット面の仕上げがされておらず、購入後仕上げをしないと指定のワイヤーが入らない。

1人が参考にしています
株式会社ホームランサウナ 様2016-07-04
用途:
ワイヤー固定作業時
対象商品:
39461037

コンパクトで大変良かったです。
どうも有難うございました。

島 電気商会 様2014-08-19
用途:
ステンレスワイヤーのアイ端末処理用として
対象商品:
39461107

ワイヤー挿入や圧着に際しても作業性が良い。

2人が参考にしています
2018-09-21
用途:
蛇口を作った
対象商品:
39461073

3mmワイヤー用のスリーブであったが穴径が2.5mmしかなく使いものにならなかった

1人が参考にしています
2015-10-25
用途:
狩猟用わなワイヤーカシメ用
対象商品:
39461107

とても厚みがあり強度面で安心して使用できます。

1人が参考にしています
2013-04-26
用途:
牽引とかつり下げに
対象商品:
39461107

自分の使いやすい長さで自由に作れるので重宝です

1人が参考にしています