回転盤のレビュー

平均満足度 4.68 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
回転盤 イースタン精工
イースタン精工
1,998 / 税込 2,198
静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。 【用途】ターンテーブル、テレビ回転台等。
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-07
用途:
ナマシ鉄線の保管

いくつかの 部材を購入して 
ナマシ鉄線の保管用に 円形の 糸巻きのような物を 製作しました。
数日の利用なので 耐久性が未知数です。が 使いやすそうです。

2024-11-23
用途:
治具

溶接用の治具を製作するのに使用しました 窓枠の溶接なので治具を
回転させて溶接できるので作業者の負担がへり助かりました

1人が参考にしています
2024-03-23
用途:
バイクの回転台の一部に使用
対象商品:
39462062

他のメーカーに比べて、対荷重が高い製品です。改善点は特にありません。

大積五十嵐養鯉場 様2023-09-24
用途:
回転式に
対象商品:
39462062

木製チェアーを回転式の座椅子に加工しました。思ったとうりに大丈夫でした。

1人が参考にしています
祥福丸水産 様2023-10-01
用途:
いす用
対象商品:
39462062

回転いす用のボールが飛び出てがたが来たので購入した、あってたすかった。

1人が参考にしています
富士見産業株式会社 様2023-04-07
用途:
台車2台で長物を運搬する時
対象商品:
39462062

回転盤のセンターの出っ張りが無く板の取付時の干渉も無くスムーズ施工できました。

ドメーヌミカヅキ 様2023-04-04
用途:
番線台
対象商品:
39462062

果樹の番線台を簡易的に自作する際に購入しました。
大変スムーズな回転で、安定性も抜群です。
重さに対する耐久性も良さそうなので、これから期待です。

安農ファーム 様2023-01-26
用途:
作業用小物を選択使用時
対象商品:
39462062

農作業の為に全員が手袋、手負い、脚半etc等を身につける際、自分の置いてあるコーナーを探すのに時間かかるのでターンテーブル式にしておけば簡単に取れる。
思惑通り効率アップ

2022-04-22
用途:
テレビの回転台として

テレビの回転台として購入しました。
親がよくテレビの向きを変えるので、
スムーズに回せる回転台で、すぐにヘタレないような
耐荷重の商品を探していたところ、こちらの商品が
目に止まったので購入しました。
非常にスムーズにテレビの向きを変えられるようになりました。大変満足しています。

1人が参考にしています
NJ Garage 様2022-03-25
用途:
回転座椅子の修理
対象商品:
39462062

非常にしっかりしたもので既設の物より強度も耐久性も上がりました。
オーバースペックかもしれませんが、価格を考えれば納得です。

2021-08-24
用途:
ホースリールのターンテーブル作成用
対象商品:
39462062

ホースリールがホース引き出し方向にスムーズに向けるターンテーブルを作る際に使用しました。
スムーズに回り使い勝手が良いです。

2021-06-15
用途:
リクライニングチェアーの回転部品交換
対象商品:
39462062

リクライニングチェアーの回転部分のボールが外れてガタガタになり、調べたら、この商品が大きさそっくりなので注文、ネジ穴開けなおして取り付け、スムーズに動くようになりました。
ボールを固定するリテーナーが壊れたのに対し、この商品は潰れるリテーナーが無いフルボールなので耐久性に期待しています。

1人が参考にしています
2021-03-25
用途:
大型TV(重量 20㎏)の回転盤として木製台に組み込み
対象商品:
39462062

100㎏まで耐えるとのことで、大型TV(重量 20㎏)を支える回転盤として利用しました。木材を加工して上下の木製台の中間に組み込み、TV台に固定して据え付けました。お陰様で、画面は自由な角度で左右にスムーズに振れるようになり、一番見易い角度で楽しめるように成りました。感謝。

3人が参考にしています
2021-03-12
用途:
ベット
対象商品:
39462062

ベットをたたむため使用しっかりとベアリングが入っていて安心です。

2020-12-08
用途:
回転座椅子の部品交換
対象商品:
39462062

全周にボールが入っており、以前より回転が滑らかになり、より使いやすくなった。

2人が参考にしています
2020-12-01
用途:
コメ袋リフター用ターンテーブル作成
対象商品:
39462062

取り付けが完了しました。サイズが小さいかと思いましたが問題ないようです。つくりもしっかりしていますが取付穴は小さくしたほうが使い勝手が良いと思います。

2人が参考にしています
尚工房 様2020-08-12
用途:
作業台で作業する時
対象商品:
39462062

コンパクトで作業がしやすい、安定して良い
作業が進む

2020-03-10
用途:
長尺鋼材を運搬
対象商品:
39462062

ある工事現場で1個6・70㎏程度の3m程度の鋼材を本製品にコンパネ等で加工して台車に取り付け2台で鋼材3本程度≒200㎏を載せて運搬したところ、非常に良かった。その前はただ台車に鋼材を載せて運搬したがコーナーでずれたりして、その補正のため一人余計に必要であったが、二人でしかも安全に運搬することが出来て非常に良かった。一つあったのが、上下の固定ボルトの感覚を後2mm程度ずらしてほしいと思いました。ボルトナットの角度によっては少し当たるところが気になりました。それが星一つ減です。ボルトサイズによるとも思いますがね。

3人が参考にしています
オフィスダマル 様2020-05-31
用途:
木工作。
対象商品:
39462062

作りが良いです。
なめらかな動きで
長く使えそうです。

2020-04-08
用途:
梱包材料カットスタンド製作
対象商品:
39462062

安価な割に使用目的に合致していて大変助かりました。