クロウフットレンチ(差込角9.5mm)のレビュー

平均満足度 4.41 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,798 / 税込 1,978
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。 【用途】六角ボルト・ナットの締結作業
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-13
用途:
自動車関連
対象商品:
39497823

アサヒの工具は薄く設計されていて、これも、アサヒ製スパナ同様に薄い。用途が合っていれば便利。用途がズレていればトルクかけられず、イマイチという評価になると思う。見た目の仕上がりは安っぽい(価格相応)。

2022-08-11
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
39497814

55Nmで使用できませんでした。ナットが再利用もあるかと思いますが、55Nmで締めようとすると、これ以上はダメな感じになり締めれなかった。自分には合ってなかったです。

2人が参考にしています
2022-02-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
39497823

重機のスイベルジョイントのホースを外すのに使いました。
狭いところにも使えるので便利です。

1人が参考にしています
2022-05-14
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
39497753

デジトルクでのトルク管理に利用予定。工具としては問題なし

2022-05-03
用途:
工具が入ら居ない部位
対象商品:
39497841

差込角が一つ上でも良かったかもしれないが、十分です

2021-09-11
用途:
機械メンテナンス、バイクメンテナンス
対象商品:
39497753

このような工具が既に世に出ていたとは、知りませんでした。
良いアイディアだと思います。
安価なモンキーヘッドがでないかな?
使用感は、追って報告します。

2人が参考にしています
2021-11-09
用途:
バイクの整備
対象商品:
39497875

使用用途が限定的ですがあると作業がはかどります。今までモンキーレンチで締めていた場所をトルクレンチできちんと締めることができるようになって安心。

2021-12-05
用途:
車のメンテナンス

旭ブランドなので安心して使えます。
中々使用頻度は少ないですが、無いと不便なので重宝します。

2021-05-03
用途:
自動車整備
対象商品:
39497857

大変、活用できました。このような便利な工具をもっと開発してほしいですね。

エスポート 様2019-10-09
用途:
リングジョイントの袋ナットを締める
対象商品:
39497744

水栓を洗面器にとりつけるのに使う道具は知っていたが大きなサイズばかりだった。が偶然発見することができたので今では10 17 24  30
の4サイズを使うようになった
。狭いところのナット締めは早くなった

1人が参考にしています
2019-06-30
用途:
建設機械のサービス時に使用しています。
対象商品:
39497841

狭い箇所で使用する為、9.5mm角を購入して使用しましたが、丈夫で信頼感があります。

1人が参考にしています
2020-03-11
用途:
トルクレンチに取り付けての締め付け作業用
対象商品:
39497823

SK11 SDT3-060に取り付けて、20N・m程度までのトルクで締め付け管理を行うのに使用。
厚みが6.3mmと薄めで、あまり六角部の厚みが無い部材相手でも使いやすい点が気に入っています。
いくつかのサイズを揃えなければならないクローフットレンチとしては、安価な部類であるのも有り難い点です。
反面、強度・精度の両面で、高トルクでの締め付け作業には向かないと感じます。
また、有効長の延伸量が各サイズごとに異なる(例えば、対辺19mmは24mm、対辺14mmは19.1mm)のも使い辛い点です。
ひとまず、レンチ側面に延伸量を明示するシールを貼って注意喚起していますが、計算の手間が増えることに変わりはないので…。
加えて、それら延伸量がカタログ等で分かりやすく記載されておらず、図面から読み取るか、実測しなければならない点も不親切なように思えます。
モノタロウ様の方で、延伸量を一覧表ないし商品スペックに追記して頂けると助かります。

6人が参考にしています
2019-05-12
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
39497866

ソケットが入らない場所で、規定トルクで締め付けるために26mmを購入。
締め付けトルクが低い場合は、問題なく使用できると思いますが、100n以上で締め付けようとすると、S=26.16mm(実測値)で、0.16mmの隙間のためか、ナットをなめそうになり、うまく力がかけられなかった。80nは、問題なく使用できた。

1人が参考にしています
2018-03-17
用途:
エンジンまわり
対象商品:
39497814

今まで出来なかった作業が確実に出来る様になります。捗ります。

1人が参考にしています
2019-06-03
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
39497796

すぐに到着しました。品質も発送も良です!今後もよろしくお願いいたします

2017-10-16
用途:
エアコン取り付け
対象商品:
39497841

エアコン取付に可変式のトルクレンチを流用でき大変便利です。
このような商品があるとは知らず助かりました!

2018-10-03
用途:
トラックのオイルプレッシャーセンサー脱着
対象商品:
39497875

メガネやスパナではスペースが無さ過ぎて使用できず、コネクター部がデカすぎてディープソケットも使えず困っていたので非常に使い勝手がいいです。

2018-06-04
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
39497866

とても使いやすく使ってみても壊れにくさを感じました。違うサイズも購入したいと思いました。

2018-02-26
用途:
ソケットが使えない個所のボルトに使用しています。
対象商品:
39497787

特に不満は有りませんが、もう少し薄かったらと思います。

株式会社ウメオカ 様2017-02-04
用途:
建設機械修理
対象商品:
39497841

コンパクトで使い勝手が良い。
今までは自作で作っていたが、これからはこちらの商品で対応したい。