ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)のレビュー
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
【用途】六角ボルト・ナットの締め付けに。
2022-03-27
- 用途:
- 狭い場所でのボルト外し
- 対象商品:
- 39507763
安いので8~17㎜まで揃えましたがこのレンチのいい所は8㎜なら8㎜なりの、17㎜なら17㎜なりの節度ある空転トルク設定です。
8㎜はシャラシャラと軽く回りサイズに応じて少しずつ重くなり17㎜はカチカチとしっかりとした感触になるので作業が捗ります。ギアの周りが少し厚いので場所によっては干渉します
1人が参考にしています
植村農園 様2017-10-15
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 39507702
スーパーツールのレンチは 初めて使います。安いので耐久性の問題はどうかな。特にギヤレンチなので 壊れやすいのはノーグッドですが。大事に使わせて頂きます。
1人が参考にしています
カスタマーサービス 様2019-03-28
- 用途:
- 自動車の整備に使用します。
- 対象商品:
- 39507702
このレンチシリーズの写真を見てください。ギヤレンチは回転方向が決まっている事は、皆さんが認識していることだと思います。その常識を信じて
10ミリと12ミリを購入しました。しかし、12ミリレンチは回転方向が真逆
なのです! 中華製品のあるあるネタかも知れないが、ゴミ商品でした。
返品の手間が面倒なので、フリクション部分を解体し表裏組換えて、使える様にしました。みなさん。12ミリは要注意です。
2014-06-11
- 用途:
- ボイラー整備(真空給水ポンプ)整備に使用
- 対象商品:
- 39507754
現在、首振りギヤレンチ(ショート)17を使用していますが、グランドパッキンを交換するのに 安くて、厚さが限りなく、薄いタイプがほしいのですが、自分で改造しています。
2013-11-10
- 用途:
- 狭い場所でのナットの締め込み
- 対象商品:
- 39507745
使用していたギアレンチの歯が欠けて空回りしだしたので、購入しました。フレックスタイプなので以前より狭い所でもナットの締め込みができます。前のはミラー加工でしたので、落とすこともしばしば・・・ 実際に使用するには、この方が良いと思います。落下防止用に穴をあけてみてはどうでしょうか
2014-04-03
- 用途:
- 車やバイクの整備。
- 対象商品:
- 39507702
ブランドで揃えたかったのですが、なかでは安いので購入。使用には問題ありません。セット品が無いので、よく使うサイズから揃えてみます。