4ウェイラチェットめがねレンチのレビュー

平均満足度 3.71 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4ウェイラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,898 / 税込 3,188
1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
さわやか福祉企業組合 様2021-01-25
用途:
機械のメンテナンス作業時
対象商品:
39508165

今までは2種類のメガネレンチを用意したが、これ1本出来るので便利です。サイズが16×17・18×19ですが、17×19・21×22と2があれば最と便利なんでが考えてください。

2021-04-28
用途:
エクステリア工事
対象商品:
39508183

商品としては非常に良いと思うのですが、切り替えのレバーが少し引っかかっただけで、すぐ折れてしまいました。切り替えレバーえお改良しないと駄目だと思います。

4人が参考にしています
さわやか福祉企業組合 様2020-12-16
用途:
重機のメンテナンス作業
対象商品:
39508165

重機のメンテナンス作業は高所が多く登りおりが等作業実施時、2種類の工具を用意したが、これ1本で作業ができる。

2020-05-05
用途:
機械部品取付用として
対象商品:
39508183

4種類のサイズが使用可能で使用頻度の高い工具です。
12mm、13mm M8ヘッドサイズ違いを1本で使用できる所が良い所です。自動車関連では無い仕事、一般機械関連の人は8,10,13,17の4種類または、7,8,10,13が嬉しいかな。
13mmがあるのでもう少し全長が長くても良いがコンパクトに持ち運べるのでアドバンテージは高いです。このタイプで首が角度付く物が出れば最強でしょうね。

2人が参考にしています
2016-07-28
用途:
締め付け
対象商品:
39508174

手持ち工具に入れとくと便利です。
増し締めもOK

1人が参考にしています
2018-12-03
用途:
DIYでの車の整備に
対象商品:
39508174

ソケットレンチはホルダーに刺して持ち運べは場所をとりませんが、メガネは大きいものほどかさばるので1本で4種のネジに対応できるのは、トネらしい(以前から一工夫ある製品を開発している)と感心しました。が、切り替えレバーの位置がちょっと残念です。向こうに隠れると使いづらいし、場所によっては干渉するので側面に切り替えをこしらえてもれえれば完璧に近いと思いました。

株式会社 アヤテクノ 様2016-06-20
用途:
機械組立

使い勝手良いのですが、切り替えフック すぐに 折れる

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。