ショートメガネレンチのレビュー

平均満足度 4.83 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
899 / 税込 989
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-04
用途:
車両整備
対象商品:
39509382

信頼のTONE製品。価格も手頃で大変満足しています。

2024-08-04
用途:
車両整備
対象商品:
39509346

信頼のTONE製品。価格も手頃で大変満足しています。

2023-04-27
用途:
車の整備用

狭いエンジンルームではこのショートタイプが重宝します。TONEなので精度も良いです。

2022-01-13
用途:
ブレーキフルード交換時
対象商品:
39509382

ブレーキフルード交換時に8ミリが必要なので既に工具はあったがナメ防止で購入。問題なく使えました。

谷吉 一弥 様2021-04-13
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
39509382

こちらのショートタイプでない通常のメガネだと作業がはかどりません。
品質はさすがTONEなので申し分ありませんでした。

1人が参考にしています
2021-06-17
用途:
便利アイテム
対象商品:
39509346

ツーリング時
普段は、通常サイズを持ってましたが
ショートで少し軽くしたいのが目的。

2021-06-15
用途:
バイク整備
対象商品:
39509382

バイクの修理に使用しています。手の平にスッポリと入るこのサイズ感が他社には、なかなか有りません。狭い所での使用に重宝しています。

2020-10-05
用途:
原付バイクのメンテナンス
対象商品:
39509364

9mmのメガネが必要になったので購入しました。AF62のバルブクリアクリアランスの際、角度も心配していたのですが問題ありません。いい値に設定でしたとおもいます。

2019-05-21
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
39509337

フルード貢献の時に必須アイテム。
小さくて使い勝手がよい。

2018-06-28
用途:
コネクターの締めつけ
対象商品:
39509355

この、メガネレンチをフレアタイプに加工して使用しています。
コネクターの取付ナットは薄いので、面取りをもっと浅くしてほしい。
フレアタイプのレンチが有ると、なお助かります。

2018-01-04
用途:
自転車整備用
対象商品:
39509364

小径折り畳み車の リアディレーラーのワイヤー固定ボルトが9mmなのでこちらを購入 レンチ全長が短めですが9mm6角なので トルクが掛かりすぎず丁度良いです。

AGAWA 様2017-09-28
用途:
部品の交換作業
対象商品:
39509337

狭いところのナットをまわすのに、短いのでとても具合がよく時間短縮になる。

2017-09-22
用途:
オートバイの油圧ラインの開閉
対象商品:
39509373

油圧ラインのエア抜きの際に、開閉を繰り返すことが必要で、しかも工具を落としてはいけません。メガネレンチ、しかも、狭いところですから、ショートのものがほしかったので、大変良かったです。

株式会社児島湖下水道管理 様2017-06-03
用途:
直流機のブラシ交換等
対象商品:
39509382

暗くて狭い場所なので助かります。手ごろな価格でお買い得。

2017-04-20
用途:
バッテリーの取りはずし
対象商品:
39509321

短くてバッテリー取り外しの際に誤ってショートさせることが無いので重宝してます。

1人が参考にしています
2016-06-26
用途:
自転車の整備
対象商品:
39509382

配管の整備でなければ、先が開いているタイプのレンチとメガネレンチが組み合わさったコンビネーションレンチより、メガネレンチのコンビネーションがたいがい便利なようです。
自転車では、ボルトのナットを締めることが多く、さらにこれくらいの角度がついていたほうが構造物が避けられて作業しやすいです。長くないのも省スペースでよいです。

1人が参考にしています
2015-04-14
用途:
建設機械、農業機械のメンテナンス、修理
対象商品:
39509373

狭い場所で大変重宝しています。10ミリ程度のサイズまでならそんなにトルクが必要ないのでショートタイプで十分です。工具箱の中でかさばらなくて良いですが反面、無くしやすいです。(今回も現場で無くしたので購入しました・・・)

1人が参考にしています
2015-12-11
用途:
バイク整備
対象商品:
39509373

狭い場所での使用に威力を発揮しました。