- 用途:
- 取替用
こて先を交換の際に使用するために購入しました。使用用途によって交換して使用しています。
- 用途:
- 楽器の配線作業
先っぽの面になっている部分で熱を素早く伝えられるため、ハンダがダレることなく、パーツへのダメージも少なく作業ができ重宝しております。
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 39528657
樹脂バンパーの割れ修理にハンダコテを使っていたら先が黒くなって、ハンダが溶けなくなり、先だけ交換しました。このコテ先が収まるパイプから外れ無いので、一緒用意すると良いと思います。
- 用途:
- 模型工作(ラジコン飛行機)、家庭の電気製品の修理等。、
- 対象商品:
- 39528657
25年以上愛用していたTQ-70のコテ先が短くなってしまったので、交換用として購入。
短くなったコテ先をハンダゴテから取り外すのに苦労しましたが、この替コテ先を取付けができました。念のため最新のハンダごてTQ-77も購入しましたが、この替えコテ先交換でTQ-70が生き返りました。
- 用途:
- はんだ付け作業
- 対象商品:
- 39528657
半田コテの小手先が経年劣化し本体一式買おう思っていたところでしたが、今回「替こて先」だけ交換することでコストダウンできました。
- 用途:
- 家電修理、電子工作他
- 対象商品:
- 17616497
TQ-95の純正こて先のハンダのノリが悪くなったので購入しました。取付時にヒーターパイプ(TQ77HP)が固着している事に気付いて後から購入しています。スペーサーとナットは流用できる状態でした。旧こて先の先端をケミカルペーストで補修して状態が回復したので予備として保管していますが、取付まで問題ありませんでした。
- 用途:
- ユニバーサル基板のはんだ付け
- 対象商品:
- 39528666
2.54mmピッチのユニバーサル基板にはんだ付けする際使用しています。はんだこごて(TQ-95)に付属のものでは先端が太く作業がしづらいので、本商品(TQ-77)を購入しました。
- 用途:
- 小物電子パーツの半田作業
- 対象商品:
- 17616497
コテ先交換でリフレッシュ!ニクロムヒーターよりも温度急変する為かあまりにも短命な気がします。
- 用途:
- 電子工作時
- 対象商品:
- 17616497
2C型をかれこれ6年くらい愛用しています。半田ごてを落下させた際に先がひどく曲がったため交換を決意しました。この形状が幅広い用途で使えて気に入っています。
- 用途:
- 音響ケーブル製作やメンテナンスの半田つけ作業。
- 対象商品:
- 17616506
接点面積が増えると熱効率も上がり作業が楽です。ただし単品での発注は運送費のほうが高くつきうれしいやら歯がゆいやら、、、次回は同梱で発注まで待たねばです。
- 用途:
- セラミックヒーター交換後のガタを取るため
スペアで取っておきますスペーサーでガタが取れました。
スプリングが入っているとに書いて有るが外し方が書いてない
どの様に外すのか説明書に書いてほしい
- 用途:
- 電子部品などの
替こて先とヒーターパイプの同時交換で古いTQ-70が蘇りました。