ナイロン結束バンド (屋外用)のレビュー

平均満足度 4.58 (76件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
289 / 税込 318
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。 【用途】屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
76件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
カースタイルキング 様2026-01-29
用途:
自動車販売整備

中古車のナビ、オーディオ取り付けの際の使用です。低価格で商品も良い。

2025-11-13
用途:
使いやすい

非常に使いやすいです。値段が少し下がるともっといいですね

2025-07-19
用途:
配線の結束処理

自動車やバイクに使用しています
耐候性がるので、硬化してるする時間が長いと思います
強度も十分です

2025-01-24
用途:
室外ゴミ用ラックの補強に

ゴミ用ラックの角部の補強のためにしようしました。
屋外用、と歌われているので強さに期待しています。
プライスの割には沢山入っていたので、お得な気がします。

2024-10-25
用途:
外部の募集看板等の取付け等

募集看板等屋外で使用いたしております以前から使用していますが、強風でも
結束自体は強くて傷むことはないです。
値段がもう少し安いと助かります。

brocadedoll工房 様2024-07-20
用途:
手ごろな価格で助かる
対象商品:
39548792

野外のゴミ箱の取付用に購入して2年たちましたが劣化もなく購入してよかった

2024-08-05
用途:
看板取付
対象商品:
39548731

外装がチャック袋ですとなおありがたいです。ご検討を。

2024-04-01
用途:
チューブのとめに…
対象商品:
39548844

4パイ・6パイのチューブを止めるのに最適なサイズ。
とめるところがもう少し小さいともっといいのですが…

株式会社ライトラバー工業 様2024-01-31
用途:
農作業に、畑の竹竿での棚作りの際、結束の時に使っています。
対象商品:
39548731

とても重宝しています、対候性に優れていて、年間通して使用しています。簡単に結束できるので使いやすいです。

2024-03-01
用途:
アンテナ線の結束
対象商品:
39548765

使用する中で、特に問題はなく使用できている。
他に安いものがあったが、屋外用(耐紫外線)を想定して選択した。

2023-02-22
用途:
ありとあらゆるものを束ねます
対象商品:
39548731

自動車のワイヤーハーネスはもとより、耐候性を活かして屋外の掲示物や各種ポールなどの固定に使用しています。
結束バンドは安いものは100円ショップで買えたりもしますが、そこはやはり信頼の3M社製。耐久性も安心感も違います。

出口梅園 様2023-02-03
用途:
補修に
対象商品:
39548765

色んなものの結束に使っています。耐候性もありしっかり止まります。メーカー品だけのことは有ります。

1人が参考にしています
2023-06-01
用途:
DIY用
対象商品:
39548731

近くのホームセンターで購入するより安く買えました。

2022-02-25
用途:
バイク
対象商品:
39548765

この長さで大体バイクには事足りるかなとおもいます。

2人が参考にしています
2021-09-14
用途:
機械の修理時、
対象商品:
39548774

多数の配線コード、オイルホース、エアーホース等の集約固定に優れており便利で優れた商品です。

BFJ 様2021-09-05
用途:
自動車整備 その他
対象商品:
39548765

簡単な固定に、とても便利です。自動車整備には必須アイテムです。

2021-06-12
用途:
ケーブルの結束に使用
対象商品:
39548792

電線同士やその他の部分との結束に使用しています。程よい硬さで柔軟性もあり施工はし易いです。耐久性に関しては、施工後間もないので未知数です。

2021-04-05
用途:
家電コード類の結束
対象商品:
39548731

結束バンドはどれでも同じではないはずなので、信頼の3Mにしました。100mm,150mm,200mmの3種類をそろえました。
また保管はMEIHOのナンシーケースが100本ピッタリ入るので、バラバラにならなくて便利です。プラスチックニッパーも用意したので、これで万全です。

1人が参考にしています
2021-05-14
用途:
ゴミ袋の口閉じ
対象商品:
39548731

握力がない上に手首も痛めて縛れなくなったので重宝しています。洗濯物干しのピンチが取れたとこ等の修理にも使えました。

2021-10-02
用途:
自動車修理
対象商品:
39548731

ステアリングラックブーツのバンドなどに使用。耐久性もあり安心して使用できます。