ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)のレビュー

平均満足度 4.51 (76件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO
TRUSCO
179 / 税込 197
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。 【用途】ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
76件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ピデスアート 様2025-11-24
用途:
配線結束
対象商品:
39549955

丈夫で長持ち。
長期仕様にも問題ありません。
長さも色々あるのでその都度選んでます。

日東電装有限会社 様2025-07-04
用途:
車載用品取付時のハーネス結束等

しなやかで、固くなりにくく使いやすいのでリピート購入しています

2025-04-10
用途:
ゴム栓の抜け止め

長さも太さも丁度よくて、いつもこれを使っています。
今回もリピート注文しました。

2024-03-21
用途:
食品工場にて使用
対象商品:
39549912

まだ、使いはじめですが丈夫そうな気がします。
屋外でも使用できるようですし、耐久性に期待します。

2023-09-15
用途:
草花やその他
対象商品:
39549937

とても良い商品です、束ねることを中心に少なくなったら購入しようと思います。

2人が参考にしています
2023-09-13
用途:
ブドウ園の灌水設備でポリパイプ36㎜、25㎜の棚上配管を棚に固定するのに使用。
対象商品:
39549964

作業はし易い。取り付け後2年経過,紫外線劣化無し。

2022-12-14
用途:
ケーブルの整理に使用
対象商品:
39549946

会議室に設置したWEB会議用モニター、PCのケーブル整理に使用しました。ケーブル数本を束ねてすっきりと整理できました。

1人が参考にしています
2022-10-15
用途:
ハンギングポットの壁面固定
対象商品:
39549912

ガーデニングで使おうと思って購入しました。ハンギングポットをフェンスへ固定するのに使ってみました。目立たなくていいのですが、細いので2本使って固定しました。

1人が参考にしています
2022-08-08
用途:
ポールの接続
対象商品:
39549912

早速にお送りいただきありがとうございました。 
丈夫で、結束に最高です。

2022-03-07
用途:
菜園でのゴウヤの棚づくり
対象商品:
39549937

家庭菜園でゴウヤの棚を青竹で作っていますがこの結束バンドを使うと頑丈で一発で締められ作業も捗ります。

1人が参考にしています
2022-06-01
用途:
ケーブル名板の固定用
対象商品:
39549921

屋外用に耐候性を配慮、本商品を選びました。価格的に大変満足致しました。是非、追加注文したい

金澤運輸株式会社 様2022-11-02
用途:
ラックの簡易連結
対象商品:
39550025

思っていた以上に強度があり、重宝しております。
ありがとうございました。

2021-12-18
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
39549937

本品は200mm長でも細いので、
太くしたくない場合に、150mm品を連結しなくて良くて、助かります。

1人が参考にしています
2021-11-28
用途:
自分の自転車用
対象商品:
39549937

サイクルコンピュータを使っていますがセンサーを固定するのに丁度良いです。サイズもいろいろあって配達も早くいつも助かってます^_^

1人が参考にしています
株式会社日本電器 様2021-12-08
用途:
車の配線結束ヨウです
対象商品:
39549937

作業がスムーズに出来ます。狭い場所でも簡単でした。

2021-05-26
用途:
レギュレーター冷却
対象商品:
39549955

バイクのレギュレーター冷却用にファンを取り付けるのに使用しました。レギュレーターのフィンに嵌めるようにして使うとしっかり固定できます。レギュレーターぐるりと冷却ファンを留めるのにこの長さが必要でした。冷却ファン50mm角です。

2021-07-02
用途:
結束作業
対象商品:
39549946

可もなく不可もなく、普通に使用できます。対候性もそこそこあり、重宝してます。

2021-01-30
用途:
すだれをとめたり色々活躍しています。
対象商品:
39549946

大変重宝しています。色が黒なので、目立たずいい感じです。

1人が参考にしています
2021-01-26
用途:
電線結束
対象商品:
39549946

300mmまでで、細いものが欲しかったので、本品は選択できるので良かった。
結束バンドは絶対に耐候性に限る。

1人が参考にしています
2020-08-09
用途:
園芸
対象商品:
39549921

このメーカーの結束バンドが丈夫で1番使いやすいです