バンジーコードのレビュー

平均満足度 3.84 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バンジーコード ユタカメイク
ユタカメイク
118 / 税込 130
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。 【用途】荷物の仮留め、固定等。
74件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-01
用途:
荷崩れ防止
対象商品:
35149886

荷物を台車にのせて運ぶ時に使用していますが、伸び過ぎずちょうど良い感じです。

2024-02-11
用途:
自転車による買い物
対象商品:
39553586

自転車による週一の買い物で、荷物を荷台に縛り付けるのに使用。約4年ほど使用して、ゴムの張力がほぼゼロになり交換しましたが、この価格でこれだけ使えれば十分な耐久性があると思います

2023-11-27
用途:
保護シートを固定する際に多用。
対象商品:
60848183

シートの固定や車載物の固定に活用している。
あくまでバンジーコードは中軽量物に使用し、重量物・大型貨物には通常のラッシングベルトなどを使用するほうが良い。

2022-10-14
用途:
荷物をフレームに留め付ける時に使用する。
対象商品:
35149877

伸びがあるが、重量物を固定する場合には向かず、軽量のものか重量を負担しない場合に使用するのが適当である。

2人が参考にしています
2021-07-30
用途:
車のシートカバーの固定
対象商品:
54923016

伸縮とも問題ありません。値段も手ごろで非常にたすかります。

1人が参考にしています
有限会社丸幸左官工業 様2021-12-17
用途:
会社の倉庫片付けにしようしました。
対象商品:
54922928

伸縮が思ったよりなくて短く感じました。次回購入する時は長めに買います、ものとしては丈夫で最高だとかんじてます。

2021-07-23
用途:
脚立の固定
対象商品:
86323063

脚立を保管時に、固定しておくため購入しました。
外に保管しているので、強風時安心です。

2020-03-07
用途:
工場内に資材を立てかけるときの補強
対象商品:
35149886

伸縮性があるので自由がきいて使いやすい。
安全性も向上致しました。

東洋薬学 様2019-05-27
用途:
日除けをピンと張るのに最適
対象商品:
86323002

日除けの類がピンと張られているのは誰が見ても気持ちいいし素晴らしいです。お陰様で鼻高々?ってところです。

1人が参考にしています
2019-04-21
用途:
品物在庫棚の落下防止用
対象商品:
35149877

品物を在庫しておく棚の落下防止用に使っています。あまり重くないものであれば、棚が揺れても品物が棚から落下するのを防いでくれると思います。

2018-11-27
用途:
luggage cord for supercub carrier
対象商品:
39553586

Even though the cord elasticity looks soft at first, I could use this 1.2m cord for a long time with luggage held strongly, and the hooks also are strong and grip securely the Supercub carrier, so I am satisfied and repeat buyer.

2023-06-01
用途:
バイクのキャリアへの固定
対象商品:
60848192

他の方も指摘されていますが掲載画像と異なり金具部分がコーティングされていません。屋外で使用する予定だったので残念です。

2020-05-10
用途:
物置工具の落下防止

品質は悪くないし使い勝手がよいです。
フック部分がウレタンコーティングされている物だと思い購入しましたが、フック部分のアップ写真が実際と違うので意味不明です。

3人が参考にしています
2019-06-21
用途:
バイクの荷物
対象商品:
86323011

バイクの荷物がカゴから飛び出ないように取り付けています。
ゴムも丈夫でフックもしっかりした作りだと思います。

1人が参考にしています
2019-04-03
用途:
ツーリングで重宝してます。
対象商品:
86323036

ツーリング時のちょっとした買い物を積み込むのに重宝してます。

2020-04-22
用途:
バイクの積載
対象商品:
86323036

バイク用に買いましたが、フックが小さいので自転車用ですね。

2018-08-25
用途:
バイクの荷作り
対象商品:
86323002

思っていたより細めで収縮力が弱めでした。ギリギリ使えますが。

2018-05-24
用途:
オートバイ
対象商品:
35149895

オートバイに荷物を積むとき、長いもの一本より短いもので複数本使った方が、収まりもいいため

古物 やまぐち 様2017-10-25
用途:
荷物の固定
対象商品:
86323045

まだ使用していませんが、思っていた程フックが小さく固定しにくいと感じました。
耐久性に期待したい。

かおる建築 様2017-07-16
用途:
バイクの荷造り紐に使用
対象商品:
86323011

安いし長さもいろいろ選択出来るのが良いですね。耐久性は分かりませんが。