強力B型クランプのレビュー

平均満足度 4.37 (92件のレビュー)
商品レビューを投稿する
強力B型クランプ モノタロウ
モノタロウ
769 / 税込 846
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。 【用途】溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
92件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社大野工業 様2018-05-08
用途:
鉄骨加工
対象商品:
39668081

コストパフォーマンスなかなかの商品です。リピート大

2018-02-12
用途:
フライス加工時に素材を固定する時
対象商品:
39668106

全く問題なく、使用させていただいています。また、必要があれば購入します。

2015-11-15
用途:
コンクリートトラフをはさんで 持ち上げるハンドル。
対象商品:
39668115

これが無いとコンクリートトラフを 溝に収める手段が無い。うまく行きます.おすすめ。

2017-04-06
用途:
バイクのホイールリムの歪みを修正するために購入しました。
対象商品:
39668185

本番は慎重に行わなければならないため、まだやっていませんが、どれだけの力があるのか足場パイプの半割れがあったので試してみました。肉厚2.5ミリ、幅48ミリの半円状のものを絞ることができました。パワーについては十分です。
ただ、残念なのは製品の個体差なのかはわかりませんが、アゴのかみ合わせがずれていることです。
収納時にハンドルを絞って最小に縮めた時に重なったアゴのハンドル側の当たる部分がアゴからはみ出してしまいます。
こういった道具にどこまでの精度を求めるものなのか、また他のメーカーのはどうなのかわかりませんのでなんとも言えませんが、少なくとも今回の私の目的にはおそらく支障はないと思われますのでパワー的には★5つですが、幅の狭いもので横方向にミリ単位の制度を求める場合は支障があるかもしれません。ですので製品のクオリティ的には★2つ、価格的には他のメーカーよりもかなり安いので費用対効果としては満足感があります。総合的に★4つとさせていただきます。

1人が参考にしています
2018-09-28
用途:
作業用
対象商品:
39668167

この値段でこの大きさはまずホームセンターでは買えない。
耐久性についてはまだわからないが、頑丈そうな感じ。

杉山鉄工所 様2018-06-06
用途:
溶接の仮組み
対象商品:
39668106

アゴの部分が平らで無い為、締付け時に
シャコマンが曲がります。
ネジに対して直角に製作しなければ、品物もずれるのではないでしょうか?

4人が参考にしています
株式会社クニヨシ 様2016-10-14
用途:
鋼板固定
対象商品:
39668133

比較的安価で現場からの評価も良い

立川林産株式会社 様2018-01-22
用途:
木材長さ切りのストッパーの押さえ
対象商品:
39668151

通常の長さであれば必要ありませんが、極端に短い長さをカットする場合は、別のストッパーをはめ込む必要があるため、購入しました。大きくて頑丈ですので、よいです。

2014-09-18
用途:
材料を締め付けてバンドソーで切断するとき使用
対象商品:
39668133

値段も安くメーカー物と変わりなく使用できます。
古くてガタのある物を使うなら、新しい物を購入した方が良いかと思いました。

2人が参考にしています
同進金属工業株式会社 様2017-12-20
用途:
工場内
対象商品:
39668106

大阪鬼の15%割引で購入しました。
他社のメーカーとなにの変りもないです。

2016-04-06
用途:
何でも使う
対象商品:
39668133

良いですね~重宝してます。

2015-12-14
用途:
建築工事の内装下地固定用
対象商品:
39668106

下地材の湖底に使用。
そのまま隠ぺいするので、低価格のしっかりしたものを
探していましたが。まさにうってつけでした。

有限会社加賀山電業社 様2014-08-06
用途:
休転工事時しか溶接出来ない場所での鋼材の仮固定
対象商品:
39668106

金額のわりにしっかりした構造で、先端が六角頭なので増締めも容易なので
満足して使用しています。

2人が参考にしています
新世日本金属株式会社 様2014-03-04
用途:
仮設架台の組み付けに使用。1ヶ月使用して分解するモノだったので便利に使いました。
対象商品:
39668106

価格の割りにしっかりしていて、何度も使用できそうです。
今後、耐久性を検証したいと思っております。

1人が参考にしています
2016-11-16
用途:
ちょっとした固定
対象商品:
39668081

固定する目的は果たせるが、納品時から全体に油汚れがあり触れるものすべてが汚れる。

2015-04-28
用途:
外での作業時、風被害防止に使用します。
対象商品:
39668115

外での作業時、風被害防止に使用していますが、今までは飛ばされてヒヤヒヤし作業に集中出来ませんでしたが、これのお陰でそんな心配はなくなりました。頑丈ですし、購入してとても良かったです。

2人が参考にしています
2016-02-24
用途:
穴あけ時の固定
対象商品:
39668115

ねじがちょっとかたいかなぁ?

2015-06-06
用途:
コッタークランクのコッターピン抜き
対象商品:
39668106

他のを使ったら割れたので、これを買いました。
軸先が滑りやすいので、ピンが曲がりました。
軸先がすりばち状になっている物であれば滑らないので、選べるとありがたい。
軸が交換できるタイプでもあれば、それでも良いのですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

森本オート販売 様2014-05-01
用途:
ディスクパットの交換時、ピストンの圧縮及び加工時の固定
対象商品:
39668133

ディスクパットのこうかんをする時にキャリパのピストンの圧縮に大変便利。ただちょっと重い。

5人が参考にしています
2014-02-27
用途:
機械工事
対象商品:
39668081

100*50のH鋼を鉄板に固定するのに使いましたが、小型ながらも強力に固定できました。