ギヤレンチ ショート 切替式のレビュー
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 19191007
小型でコンパクト、それと 角度が極少でカチカチ回せる、なおかつ
右回り左回りをノッチで簡単に切り替えられる。重宝しています。お薦めです。
- 用途:
- 自家用バイクに使用
- 対象商品:
- 40129923
シート脱着時に使用 純正工具は取り出すのにてまどるので 別ツールBOXを追加しているので そちらに格納です 狭い場所での使用に最適です
- 用途:
- 自転車整備
- 対象商品:
- 19191007
安いのは良いのだが、値段なりの作りと精度。
あとは耐久性がどれほどのものか…
しかし安いわりには使えると思うので、よく使うサイズをいくつか持っていると重宝するかも。
- 用途:
- 車載バッテリーのメンテナンスや一般作業
- 対象商品:
- 40129923
ショートなので取り回し易く、またラチェットギアの強度コマ数もちょうど良い感じで作業効率が上がりました。小型なので腰袋などに収納しても邪魔になりません。ラチェット部分が少しオフセットしてるのも使いやすいポイントになってます。メッキ仕上げも良く手触りも良いです。
- 用途:
- マンション管理業務など
- 対象商品:
- 19191007
小型で手のひらサイズなのでかさばらないで助かります。機能も正常に動作してくれて問題ありません。考えていた通りの商品です。壊れたら又同じ商品を買うだけでしょう。
- 用途:
- バッテリーターミナル脱着用に
- 対象商品:
- 40129923
長いとショートする危険が有るので、このぐらいのサイズが丁度良いです。
このぐらいの短さだと締めすぎる心配も無いし、今までメガネレンチを使ってきましたが、場所によってはラチェットも使えるので便利です。
ラチェット部が大きいので入らないタイプも有ります。
スリムタイプのラチェットが有ると便利だと思う。
- 用途:
- アンテナの取り付け用作業工具として
- 対象商品:
- 40129932
なぜか13mmをよくなくしてしまうので、試しにこれを購入。手の中に収まる全長が短くてしっかりホールドできて良いです。またむやみにトルクがかからないのも良いです。ラチェットは耐久性は不明ながら、時短に役立ってます。スパナ側の接触面の仕上げが粗いが、仕方ないか。ラチェットが壊れたら、ひもを通して落下防止用のスパナとして使用しましょう。
- 用途:
- バイクのメンテナンス用
- 対象商品:
- 40129941
GB250(CLUBMAN)メンテナンスのためプラグレンチを購入し、回すためのレンチを探していてこれを見つけ、車載工具を兼ねられればと思い短めのこれを選びました。
17mmが適合し、動作は良好です。
アクスルシャフトの小さい側、フロントフォーク先端のシャフト止め二カ所もこれで回すことができ、お値段もこなれているので大変満足しています。
- 用途:
- 過剰なトルクを掛けたくないナット類に
- 対象商品:
- 19191007
バッテリーの端子のナットやヘッドライトの取り付けナット類などそこそこのトルクで充分な場所で使うのに使っています。メッキの仕上がりなどはコストカット丸わかりですが普通に使えるので傷付くのを気にせずに工具箱に放り込んでおくのに最適です。
- 用途:
- バイクや自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 40129923
本締めはメガネレンチなどを使うため、寸法的に短くて十分。工具箱で邪魔にならない。
切り替えが裏表でなくレバーで、オフセットもあり秀逸!
12mmをラインアップしてください。これは切にお願いいたします。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 自動車、農機具メンテ
- 対象商品:
- 40129923
切替式のため、工具を差し替えの必要が無く、作業が効率的です。
ショートサイズだけでなく、普通サイズの設定もあればと思います。
- 用途:
- 機械整備
- 対象商品:
- 19191007
農機具等機械整備に使用、狭いところにも使えるので便利、ただ、ギヤの刃が割と荒く、小さいサイズだと使いずらい、もう少しギヤの刃数を増やして滑らかに回るようにして欲しい。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。