温度制御はんだこてのレビュー

平均満足度 4.47 (55件のレビュー)
商品レビューを投稿する
温度制御はんだこて HAKKO(白光)
HAKKO(白光)
5,698 / 税込 6,268
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 【用途】IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
55件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-06-16
用途:
基板の組み立て
対象商品:
40177864

電源線がもう少し細くならないでしょうか。
接地付コンセントは嬉しいです。

2018-10-25
用途:
ハンダ付け
対象商品:
40177873

今まで10年以上使っていたものをコテ先などを交換して使用していましたが、比べ物にならないくらい良いです。
温度調整ができて鉛フリーでも作業しやすいです。

2人が参考にしています
2018-11-29
用途:
電子機器部品のハンダ付け
対象商品:
40177873

LED表示で作業温度に到達したのが分かる。
到達する時間も僅かでほとんど待ちを感じ無い。
温度調整もあり作業物により調整も出来て良い。

1人が参考にしています
2018-08-30
用途:
精密部品の取り付け作業
対象商品:
40177873

はんだごて自体は申し分ないです。が、慣れのせいか、標準で付いているB型のこて先が他のメーカーの物と比べてもちょっと熱の伝わりが悪いのか、会社ではB型の標準のこて先は一切使っておらず、全部C形に変更しています。C型は普通の部品のはんだ付けからチップ部品、ベタ面まで何でもこなすので、標準でCが装備されているこてがあると星5ですね、会社でBの先が新品時から外して余っています…。

1人が参考にしています
2018-12-13
用途:
端子の半田づけ
対象商品:
40177864

温度調整が付いていて、表示ランプもありとても使いやすいです。

2018-10-25
用途:
はんだ付け
対象商品:
40177873

古いコテをコテ先などを交換して使っていましたが、今回、『温度制御はんだこて』を購入。
古いタイプと比べるとすごく良いです。

2018-12-11
用途:
はんだ付け作業時
対象商品:
40177873

温度の上昇が早く安定しているため、作業時間が短縮されました。

株式会社光栄 様2018-09-27
用途:
電線の接続
対象商品:
40177873

電線/部材に合わせて温度の設定を随時変更できるので
とても便利です。

2018-04-14
用途:
製品のはんだ付け
対象商品:
40177873

最初からついている小手先は小さい部品のはんだ付け用途にはいまいちです。主にチップ部品のはんだ付けがメインなので、CF型の小手先を使っています。
全体的な評価としてはやはり安心の白光です。
最初から良いものを買ったほうが仕事の効率は上がると思います。

1人が参考にしています
2018-04-19
用途:
LED工作用
対象商品:
40177873

ヒートアップが早くGOOD!使用中でも温度が安定していて使いやすい!ハンダ付けがストレスなく楽しくなりました。

2018-04-12
用途:
電気設備の修理
対象商品:
40177873

温度上昇が早い。温度調整付きなのにコンパクト。作りもしっかりしている。

株式会社テックMA 様2017-12-16
用途:
電子機器、基板の半田付け。
対象商品:
40177873

交換用コテ先が多く用意されているので、用途・対象物に合わせて取り替えながら作業するのが、上手にやる秘訣です。
良い物なので、是非末永く売って欲しいと思います。特に補修部品やコテ先は。
又、太いコテ先、大熱容量が欲しい時は、保護パイプ:B3720を別途購入する事で、T19シリーズのコテ先を利用出来る様に成ります。

3人が参考にしています
株式会社白晃 様2017-11-10
用途:
基盤の修理
対象商品:
40177873

これまでの、はんだこては温度設定がないので、温度設定無し商品でも良いと思っていましたが、温度設定はあったほうが良い事に気づかされました。安定した堅さで付けられるので出来上がりが綺麗。腕前が上がった感じがしました。

2人が参考にしています
2018-01-21
用途:
ハンダつけ 車用
対象商品:
40177873

白光のもので(違うタイプを使用していますが)温度調整のついている簡易的なものもほしくこちらを購入しました。
はんだこては、360°で使うのが理想です。はんだの協会が言っています。
白光さんも知っているはずなのに?どうしてメモリは320 370なのか? 360がありません・・・ また、こて先もこの細いのは使えませんので、違うタイプの形を一緒に購入しました。面ではんだはするので。

3人が参考にしています
2017-08-17
用途:
電子回路の組み立て
対象商品:
40177864

白光のはんだごてはどれも具合が良いのですが、温度制御されてかつアース付きのものが欲しくて購入。 性能はすこぶるよく 冷えることも無く熱すぎず制御が良く快適なのですが、残念なのはワイヤーが硬めで取り回しに苦労します。
ワイヤーをどこかに短めに固定することで ほぼ解決できます。

1人が参考にしています
スギヤマ建築 様2017-09-30
用途:
配線の半田付け、電子部品取付
対象商品:
40177873

温度管理が出来るので、電子部品の半田付けから金属の半田付けまで、多用途に対応できます。
多趣味な私にピッタリの商品でした。

シーエム和光 様2017-03-14
用途:
車のバンパー補修に使用
対象商品:
40177864

すぐに高温になり とても 良かったです はんだこての先の部分が 平らな物が あれば 最高です。

2017-04-17
用途:
機器間ケーブルの作製
対象商品:
40177873

温度の調節が出来、立ち上がりが速いのがいい コテ先も同種でまだ欲しい、

2016-11-16
用途:
計測装置配線
対象商品:
40177864

温調は便利で問題なく機能していますが、電源ケーブルが太く重みもあるので、コテ台にのせると不安定です。

1人が参考にしています
2015-10-16
用途:
作業場での半田作業
対象商品:
40177873

以前より同じメーカーの温度調整がセパレートで出来るタイプを使用しておりましたが、本体コントローラとコテ間のリード線長に制約が有るため行動範囲が限られていました。
このコテは手元で温度調整が出来るため半田付けする材質等によって簡単に温度設定ができる上、とてもパワフルです。
基板の半導体に対する場合など低めの温度でも使用状況は良好です。

2人が参考にしています