MINI LEDペンライト クリップ付のレビュー
- 用途:
- 電気工事の暗所作業
- 対象商品:
- 40136661
2度目の購入。前のは、ねじ部の接触不良があったが、今度のは全く問題なし。前のも、3年間使って、スイッチ部分など含めて問題なし。スイッチの硬さは、軽すぎていつの間にか電池切れになる物よりずっと良いと感じている。
- 用途:
- 薄暗い場所での確認作業
- 対象商品:
- 40136634
単四電池使用の商品としては、明るさは十分だと思います。
好みの問題ですが、点灯スイッチが少し硬くて深いように思います。
もう少しスイッチを飛び出させれば、(1mm程だと思います)もっと使い易くなると思います。
- 用途:
- エンジンルーム内及び車内の番号等の確認用
- 対象商品:
- 40136634
手ごろな大きさで、照度も問題なく使用できます。ただ、他の方も指摘されているようですが、スイッチが少し硬く本体が小さい分余計にON,OFFがしづらいです。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 40136634
大きさ、価格、明る
さ全て良いのですが、操作ボタンが固すぎる。改善されたら、何個も欲しい。
単4電池1本で使えるのが嬉しい。
- 用途:
- 狭所、暗所の電気配線の点検等
- 対象商品:
- 40136652
マグライト時代からペンシル型で単四一本仕様のものを色々使ってきた。レンズ集光でもっと明るい物もあったが、強度過剰で大きく重かった。また、故障の殆どが、スイッチによるものだった。この商品は、作動感がしっかりしていて期待大。性能バランスが良く、明るさ・重量・デザイン・長さ・電池の持ちもベスト。
以下、半年使った感想と対処。
1,電池交換の時、ヘッド側が緩んでしまいやすい。・・・注意する
2,ヘッド側の接触(通電)が悪い。・・・本体側の端面の塗装をしっかりおとす
3,スイッチ側のねじ部がカジリ気味で、電池交換時気を使う。・・・シリコングリスを微量塗布
4,スイッチ操作で爪をたてるのでカバーのゴム?が破れそう。・・・注意する
1.2などは商品ムラかもしれないので、暗い、ちらつくといった方はチェックしてみては?
- 用途:
- ちょっと探し物等
一年前に購入しました。たまにしか使用してないので耐久性は参考にならないかもしれませんが、スイッチ等の接触は今のところ問題無さそうです。単4電池一本でこのサイズなので明るさは期待しない方がよいかも。とりあえず電池交換はまだしていません。家の中での使用なら充分ですので手元に置いとくといいですね。
- 用途:
- 1~2メートル位離れた場所の 計器の数字を見る時に使用
- 対象商品:
- 40136634
短くて良いと思ったがSWとの関係では 片手で持ち親指でSW押すには力がかなり必要で 片手では厳しい 点灯すれば軽くて持ちやすい 単四1本使用も良い
- 用途:
- 作業ではなく、夜Run用の手持ちライトとして
- 対象商品:
- 40136643
単4電池でプッシュスイッチでON/OFFもワンタッチ、外径も小さく夜Run用途にGood。
- 用途:
- 暗所での作業と確認
- 対象商品:
- 40136652
ボディーはフルアルミボディーですが、上端のプッシュ式スイッチは光沢のある樹脂です。
スイッチは固めで誤操作を防止できますが、軽く押して点滅信号を送れないのはもちろん、片手でオン・オフ操作することも難しいでしょう。
光はやわらかい白色で、中心部はスポットで一番明るく、同心円でむらの無いきれいなグラデーションで広い範囲も照らします。Φ5mmLEDは日亜化学製を採用という信頼感もあります。
使用電池は「単4×1本」と常備品なので便利。
しっかりしたクリップでポケットに付けて、照らしながら作業ができてとても便利。
今度、色違いを購入したい。
- 用途:
- もっと明るいものかと・・・
- 対象商品:
- 40136652
LEDは確かな品質なのかもしれませんが、やはり単4電池1本仕様は暗いです。
ただ、デザインは好きです、なので私用で使おうと思います。