15Aハイスナップスイッチ用表示板のレビュー

平均満足度 4.59 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
15Aハイスナップスイッチ用表示板 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
23 / 税込 25
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-26
用途:
設備修理

サークライン付き拡大鏡の電源スイッチ交換に伴い、オリジナルのスイッチ取付穴が大きすぎるので、ワッシャの機能と併用する形でトグルスイッチ操作方向表示に採用。
回り止め付き であり、同社製以外のΦ12取付穴のトグルスイッチなどに利用可能。

2023-12-12
用途:
設備に組み込み
対象商品:
40164756

この製品を1個から購入できるのは有難いです。
12mm穴の物なら色々と使えそうな品物です。

2020-08-03
用途:
自動車に後付けしたスイッチの操作表示
対象商品:
40164756

今まで自家製のものを貼っていたが、安くて良いものを見つけました。見た目もGOODです。

2020-02-28
用途:
小型船舶の電装品の配線に使用
対象商品:
40164756

数種の小型トグルスイッチとスイッチ様銘板を取り寄せして、各値段による完成度の評価を行いました。
JET INOUEトグルスイッチ・NKK小型トグルスイッチS-1A・パナソニック15AハイスナップスイッチT115A-Fと各メーカーのスイッチに取り付け出来ました。
黒/シルバー2色カラーですが視認製は悪くは無い、安価。後は各使用者の好みの問題。

ひむろ工房 様2018-08-10
用途:
スイッチの標示
対象商品:
40164756

文字鮮明、品質その他全く問題なし。必要あればまた買う

2017-10-28
用途:
スナップスイッチの表示用
対象商品:
40164756

カラーの商品もありますが私は安い方を選びました。特にありません。良好です。

2022-10-16
用途:
スイッチのオンオフ時に使用
対象商品:
40164756

スイッチのオンオフ時の確認のために購入しましたが、確認しやすく問題有りませんでした。

株式会社ネットジャパン 様2016-10-14
用途:
スイッチ増設時。
対象商品:
40164756

NKKスイッチズ(日本開閉器)の、小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズと共に使用しています。多数使い場合、コストが安くすみます。

2016-04-11
用途:
電源遮断(弱電回路)スイッチの銘板
対象商品:
40164756

満足です。

有限会社 尾平電気 様2016-02-08
用途:
機器の修理に
対象商品:
40164756

機器のものと同じなのですぐ取り換えできました

えにせる 様2020-10-06
用途:
DIYにて使用の為
対象商品:
40164756

トグルスイッチは手持ちにあるのですが、銘板が無くなり購入
商品自体には全く問題なし 叶うならもう少し安価であれば、、、

1人が参考にしています
津野電装整備 様2015-09-08
用途:
仕事
対象商品:
40164756

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

2016-01-16
用途:
AC電源の入り切り表示
対象商品:
40164756

在庫を確保して入荷を早めてほしい。

2015-11-20
用途:
制御盤製作
対象商品:
40164756

問題なく使用できた。

2015-06-08
用途:
設備機器
対象商品:
40164756

特に問題なく使用できました。 機会があればまた購入したいと思います。

2014-04-04
用途:
グラインダーのスイッチに取り付け
対象商品:
40164756

格安で購入したが、ONに赤、OFFに黒の表示されたプレートの方が
現状を認識しやすい。二色表示のプレートも格安で提供してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2013-06-19
用途:
パナ 15AハイスナップスイッチWDシリーズの表示板として使用。
対象商品:
40164756

個人的な感想ですが、購入して満足しています。
18円(税別)なら、スナップスイッチ本体と同時購入しておいて間違いはないでしょう。
アクリル銘板等付けるなら別ですが、これ付けるだけで多少、高級感は出ます。
ナット締め付け時の工具による傷防止にもなるのではないでしょうか?