アーム式LED拡大鏡のレビュー
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
有限会社山田製作所 様2018-07-10
- 用途:
- 金属加工品の出荷時の目視検査
- 対象商品:
- 40178345
アーム部がしっかりしており、設置スペースさえあれば使い勝手はとても良いです。思ったよりも設置スペース(スペースというか取付位置と実際に使用する場所までの間隔)が必要でしたがアームの伸縮での位置の変更がとてもスムーズで不要な時には奥に、使うときはすぐに手前に引き出して使えるので満足しています。レンズの広さや倍率も打痕の有無を確認する程度であればとても使いやすいです。
2015-03-22
- 用途:
- ハンダ作業、工作等
- 対象商品:
- 40178345
5000円位の物と比較検討し、レンズが大きかったので値段は3倍ですがこちらを購入しました。
LEDは明るく、白色も自然な感じでとても作業しやすいです。
カバーの外にスイッチが付いているのでデスクライトとしても使いやすいです。
しかし商品説明のレンズ径178mmは使っているレンズのサイズらしく、
実際は取り付けの枠がありますので可視部分は168mm程です。
また、中国製ですから当たり前のごとく新品箱出し状態でレンズが汚れていたりプラスチックのバリが残っています。
カバーが邪魔に感じる方もいるかもしれませんが、
太陽光が集光されて火災になるのを防ぐためなので
外さない方が良いと思います。
3人が参考にしています
2014-04-01
- 用途:
- 半田作業
- 対象商品:
- 40178345
今まで蛍光灯の同じようなものを使用していましたが、
これを使うと元には戻れません。
レンズが広い、視野が広い、ピントはすぐに合う、明るい・・
大変見やすく使いやすいです。
3人が参考にしています
2014-02-24
- 用途:
- 微細部品の圧着・半田及び加工など
- 対象商品:
- 40178345
LEDの光なのでチラツキが無く、レンズが大きいので可視範囲が広く使用できるので目の疲れが軽減できました。
2人が参考にしています
2015-06-22
- 用途:
- 模型作り・読書
- 対象商品:
- 40178345
LEDの予備、他の倍率のレンズの有無・価格についての案内が無い等説明書の記載内容に乏しい。カバーの付け根の強度が不安。等の点がありますが、レンズの大きさの割に価格が安いので老眼となった現在、もう1つ位ほしい。
1人が参考にしています