防虫ドレンキャップのレビュー

平均満足度 4.61 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防虫ドレンキャップ 因幡電工
因幡電工
349 / 税込 384
ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
36件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
山内商会 様2024-08-11
用途:
エアコン工事
対象商品:
40181434

工事の際は、サービスで取り付けています。
虫が入ったりして、のちにトラブルになるくらいなら
最初からつけておいたほうが安心です。

1人が参考にしています
長岡溶接所 様2024-10-06
用途:
エアコン虫防止

日が半日当たる場所で5年でボロボロに朽ち果てていました。これをはめたより薄いドレンパイプは何の劣化無く健在なのに。材質の対候性の無いただのプラです。このメーカーへの信頼が揺らぎました。(発見したのが5年目で実際は何年まで朽ちたか?不明)

2人が参考にしています
2023-09-20
用途:
エアコン交換時に設置
対象商品:
40181434

土蜂等の被害防止に設置
別エアコンには既に設置済みの商品
配管部材と併せて購入
良い商品である

2023-08-09
用途:
エアコンのメンテナンス
対象商品:
40181434

紫外線のせいか数年で劣化してくるので定期的に交換しています。できればもう少し耐久性が欲しいですが、目の細かさがちょうどよいと思います。

1人が参考にしています
2022-03-13
用途:
エアコンドレンホース害虫侵入防止
対象商品:
40181434

取り付けも簡単で良くネットでするより目立たなくなり良かったです

サンワコーポレーション 様2021-07-26
用途:
エアこのドレン部
対象商品:
40181434

つい最近使用したばかりですので、効果はわかりません。一か月くらいして感想を述べます。

MKリペアー 様2021-03-07
用途:
個人使用
対象商品:
40181434

簡単に着装できてよかった。説明をよく見ていなかったので一つ入りかと思った2つ入っていたので余分に買いすぎたが友人に分けてあげら他のでよかった。コスパ最高ですね。

2020-11-24
用途:
エアコンのドレンに設置
対象商品:
40181434

ドレンホースから虫が侵入するのを防ぐパーツ。エアコンのドレンホースにはめるだけで取りつけ完了。

2020-11-12
用途:
エアコンのドレン配管に
対象商品:
40181434

以前から気になっていましたが送料無料にするために今回買い合わせで必要数量購入。1か月ぐらいですが問題ありません。していないよりは安心かな

2020-09-09
用途:
エアコンのドレンホース装着
対象商品:
40181434

虫の侵入が気になるので装着するだけで気分的に安心感が増します。
構造も単純なので目詰まり等の確認もしやすいと思います。

野田山堂 様2020-07-24
用途:
エアコン取り付け
対象商品:
40181434

取り付け簡単です。取説読まないときちんと取り付けできない。これで虫対策できるなら安い。

1人が参考にしています
2020-08-02
用途:
自宅エアコンの虫侵入防止
対象商品:
40181434

かんたんに着けることができました。これで安心できます!

1人が参考にしています
2021-03-20
用途:
エアコン取付作業
対象商品:
40181434

ちょっとしたことですが、これをしただけで丁寧な仕事と思われる。

2021-02-08
用途:
住宅修理
対象商品:
40181434

品質もよく大変満足できる品物でした。ありがとうございました。

2020-02-07
用途:
エアコンのホースに使用
対象商品:
40181434

虫対策としてエアコンのホースに使用しました。ぴったりでした。安心できます。

2020-07-23
用途:
エアコンのホースの虫対策
対象商品:
40181434

エアコンではまだ虫の被害は受けたことがないのですが、
別の件で虫による詰まりを経験しているので予防に。

2019-06-04
用途:
ドレンホースの虫よけ
対象商品:
40181434

エアコンのドレンホースは虫の侵入経路の為、本製品を取り付けました。
問題なく取り付けが行えました。

2018-08-14
用途:
エアコンのドレン出口からの虫除け。
対象商品:
40181434

うちのドレン口にはゆるゆるだったので結束バンドで補強しての使用です。
これでゴキブリがホースを這い上がって来て、途中で死んでエアコンの排水が詰まって室内が水浸しになることはないでしょう。
某大手の掃除会社がエアコンクリーニングのオプションとしてこれの取付けが1,000円なのでとても良い買い物したと思います。
エアコンフィルターの掻き出した埃を排水と一緒に外に流すタイプのお掃除ロボ付きエアコンの場合はホースが詰まると思うので使わない方が良いと思います。

1人が参考にしています
なかむら工房 様2020-07-21
用途:
エアコン工事
対象商品:
40181434

エアコンの修理内容に、ドレイン口から虫が混入して巣を作り詰まり内機より水漏れする
事例が多い。このキャップを使用して解決。

1人が参考にしています
2019-02-06
用途:
虫よけに
対象商品:
40181434

以前にエアコンのドレン水が逆流して壁にシミが付いてしまいました。調べるとエアコンのドレンホースの途中に長さ30cmにわたり虫の巣が詰まってました。現在は予防で付けていますが、この部品の穴より小さい虫の侵入を防ぐためにはどうすればよいか思案中、ホームセンターで急須の内側に付ける急須ネットがピッタリと取り付けできるので試しています。

1人が参考にしています