5-56DXのレビュー

平均満足度 4.68 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
5-56DX 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
569 / 税込 626
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。 【用途】ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守
59件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-12-04
用途:
ガラス戸のベアリング部や網戸のレールに噴霧し、滑りをよくしています。
対象商品:
40194777

大変滑らかに作動するようになり、効果抜群で満足です。

2020-02-03
用途:
農機具のメンテナンス作業
対象商品:
40194777

・液体の伸びや浸透性が良く高性能で大変満足しています。
・家の蝶番や戸車にも使用しましたがどちらもスムーズに動き、きしみ音も
無くなりました。
・ノズルから噴射される液体が霧でなく粒状で量が多いのか注油しすぎて直
ぐ垂れてしまう。

1人が参考にしています
2019-09-30
用途:
自動車修理
対象商品:
19333387

固着を心配していた自動車の足まわりボルトがあっさり緩んで助かりました。やはり通常品より性能が優れているように感じます。

2人が参考にしています
2019-11-01
用途:
カーオーディオ修理
対象商品:
19333387

カーオーディオ修理の際、摺動部に少量スプレーするときに通常サイズは大きくこの手のひらサイズが丁度いいです。

1人が参考にしています
2019-11-11
用途:
車両に常備。メンテナンス用。
対象商品:
19333387

コンパクトで、セロテープではなく フタに 赤い噴き出し棒ホルダーがあるのがGOOD

株式会社岡本ビル 様2019-08-07
用途:
外れないネジ等に
対象商品:
40194777

普通の潤滑スプレーでは取れないサビたネジやベアリングが、スルスルとまでいきませんが取れました。
あるといざという時に便利です。

2019-03-08
用途:
バイク整備
対象商品:
40194777

錆びたところにひと吹きで浸透力もあり、ねじが取れました。
また、錆を落とした後もしばらくはそのままでも錆びませんでした。

1人が参考にしています
2018-10-26
用途:
軸受交換。
対象商品:
40194777

錆びた所にも浸透して、ビスやボルトがスムーズに動きます。

2018-07-03
用途:
樹脂パーツの色褪せ復活
対象商品:
40194777

ネットで見たセスキ炭酸シートとのあわせ使用を確かめるために購入。
それなりの効果はありそうです。どれくらい持つのかはこれから

1人が参考にしています
2018-04-11
用途:
固着したボルト、錆び防止
対象商品:
40194777

自動車メーカーのルーセンを使用していましたが、使用感は全然不満無く使えます。内容量も同じで価格が安いのでまた購入しようと思います。

高畠総合設備 様2018-05-28
用途:
クルマのメンテナンス
対象商品:
40194777

従来の5-56より潤滑性能が良いし金属製の細いノズルが使い良い

1人が参考にしています
2017-10-16
用途:
ドアの開閉、精密機械の補修時に使用
対象商品:
40194777

値段的には高いですが、使ってみると違いが判ります。
いいですよ。ノズルの違いもいいですよ。

2018-03-23
用途:
メンテナンス
対象商品:
40194777

農業機械、軽トラその他の錆止めやネジ類の固着で回らない時に使用します。満足です。

1人が参考にしています
アオバ冷機 様2017-08-09
用途:
潤滑用に
対象商品:
40194777

何度かしか使用していませんが、効き目は充分です。満足しています。

2017-04-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
40194777

ノーマルのCRCより高いだけの効果は有ります。よく浸透して錆びたボルトのねじ外しにはよく効きます。

1人が参考にしています
2017-05-29
用途:
可動部分の潤滑
対象商品:
19333387

常時携帯したく小さいのがほしかったので非常に満足です。

鹿児島県漁業協同組合 様2017-05-06
用途:
船舶用エンジンのメンテナンス時
対象商品:
40194777

潤滑性が良く他製品と比較して、経済的である。持続的に購入したい。

KOYO住建 様2017-03-18
用途:
工具手入れ
対象商品:
19333387

ご存知の556です。錆びた工具を滑りやすく、尚且つ錆落としにももってこいです。

2017-02-19
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
19333387

お試しと携帯用を兼ねて購入しました。使う頻度があまりないのでまだ性能のほどが明確でないですが、悪くはないと思います。

2016-10-27
用途:
潤滑
対象商品:
40194777

高級品?がどれ程か・・の結果、当方では素晴らしい結果に大満足。
滑りと言うか何と言うか大袈裟に言えば久しぶりに感動した