ナイロンコード□型 ボビン巻のレビュー
小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
狭い場所での草刈作業に最適です。
【用途】草刈用ナイロンコード。
株式会社あすか園芸舎 様2022-08-10
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 40237434
コンクリート・石積み等の個所に繁茂した草刈りに使用しています。
場所柄どうしてもコードが切れやすいですが、このコードは意外と長持ちします。
価格がすこし高いですが、250m巻と長尺であるため、長時間の作業にも安心して作業ができます。
2人が参考にしています
2022-02-24
- 用途:
- 農作業での圃場法面草刈り作業
- 対象商品:
- 40237443
草刈機械43CC使用で色々サイズためしましたが
2.6MMが最高です又角が良い
要望で500Mはないですか
毎年3巻必要です。
2人が参考にしています
植野農園 様2022-05-13
- 用途:
- 草刈り作業全般に
- 対象商品:
- 40237452
毎回色々なナイロンコードを試しています。今回はコスパ重視で選びました。今の時期の柔らかい草なら十分です。真夏の最盛期どうなるかはこれから評価します。
有限会社 渡辺体験牧場 様2021-06-08
- 用途:
- 草刈作業
すごいです。草の刈る力があります。ミルミル倒して行きます。丈夫でとても使いやすいですね。
合同会社カシスジャムの店おおた 様2021-01-21
- 用途:
- 農作業
- 対象商品:
- 40237452
私は、カシス農家です、約1.400本栽培しています。
カシスの枝が細いので、歯の付いた刈り払い機では、枝を切ってしまいますので、
ナイロンコードを加工して、草刈りをしています。
2人が参考にしています
有限会社宇部グリーン総業 様2020-03-03
- 用途:
- 草刈作業
- 対象商品:
- 40237452
ホームセンターでは3mmのは以前はあったのですが、いまは無くなった。
尚、3mmになるとボビンに巻き取る長さが短くなるので、3mm用のボビンが
あれば(コードのロスが無くなる)。
2017-09-06
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 40237434
値段が高い!!自分のせいだと思いましたがモノタロウはどこよりも安いと思っていたら、同じ商品が2,000円以上高かった。ショックです。
1人が参考にしています
2016-10-08
- 用途:
- 稲作圃場の畔草刈に使用しています。
- 対象商品:
- 40237452
以前2.4MMを使用しておりましたが、今回の3.0MMに変更して交換頻度が少なくなり、作業効率アップしました。
1人が参考にしています