ガソリンボトルのレビュー

平均満足度 4.60 (92件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガソリンボトル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
   
小型エンジンの給油に便利! コンパクトサイズだから用途もいろいろ!
92件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ポーション 様2017-07-06
用途:
バイク携行缶として
対象商品:
40267166

横にしてスクーターの下に保管しておいたらガソリンが漏れていた。こんな不良品は販売しないでもらいたい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2016-05-13
用途:
バイク整備
対象商品:
40267166

期待通りの商品です。
問題なく使用しています。

2015-08-29
用途:
ツーリング
対象商品:
40267184

値段の割に物がいいと感じる。購入時についてくる携行缶を入れる袋の品質はあまりよくないため別途購入の検討をお勧めする。

HIGHWAY-BULLDOG 様2016-05-07
用途:
バイクの予備用に使用しています。
対象商品:
40267184

使い勝手も良く信頼ができて良かったです。

2016-03-12
用途:
ツーリング
対象商品:
40267184

あってよかった!

2016-10-14
用途:
ツーリング時
対象商品:
40267175

製品に何の問題もありません。あとは、交換用のゴムパッキンだけ販売してくれれば・・・。

2015-08-26
用途:
バイク携帯燃料
対象商品:
40267166

軽量で携帯に便利です。
数回の使用で漏れ等の不具合はありませんでした。

2016-03-14
用途:
模型エンジン
対象商品:
40267175

サイズが丁度よい

Garege Gespann 様2016-01-28
用途:
イーハトーブのサブタンク
対象商品:
40267175

良好

オレンヂ急配 様2015-02-13
用途:
草刈り作業の混合油の携帯。
対象商品:
40267184

実際に計った訳ではないけど、底の縁は丸い方が強度を出せると思う、10R位なら安定感も問題なさそうに思えます。
錆びや穴あき対策で底面に樹脂クッション材が欲しいですね。

1人が参考にしています
2015-10-13
用途:
バイク予備燃料入れ
対象商品:
40267184

見た感じ、期待通りに使用できそうです。

構井事務所 様2015-05-18
用途:
ツーリング時のバイクのサブタンクにいいですよ。
対象商品:
40267175

カブのベトキャリにマジックテープで留めるだけ。なかなかいいですよ。

2014-08-10
用途:
溶剤保管用
対象商品:
40267166

自転車ロードレーサーのギア部品の コーティング溶剤 マイクロロンの保管用に何か良い容器はないかと探し 見つけました。自動車エンジン用添加剤 マイクロロンに ギア板・チェーンを脱脂し マイクロロロンに漬け込み ヒードガンで 50℃以上に加熱し蒸着させます これを数回繰り返し 残った溶剤を 保管する容器として使用しています ガソリン対応容器なので安心して使用できます。

2人が参考にしています
2014-10-15
用途:
ガソリンの予備
対象商品:
40267184

製品はしっかりしてて、ノズルも収納されていて良い。ちょうどいい大きさ・容量で、万が一の時に役に立つ一品。

2015-10-23
用途:
非常用です(予備燃料)
対象商品:
40267184

付属の袋の紐が長すぎる

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2015-06-26
用途:
オフ車の予備として
対象商品:
40267184

使いやすく、気に入ってます。

沖縄の味 石嶺食堂 様2014-06-22
用途:
バイク
対象商品:
40267184

仕入れや配達時に非常に重宝いたしました。
当方は「HONDA カブ」を事業用に使用しているため、燃料タンクの容量に不安を感じているところ、このガソリン携行缶を購入しました。
ガソリンスタンドの店員もこの携行缶を一目見て、違和感なく給油してもらえました。
他店より「モノタロウ」が安価でスムーズずに商品も届きました。
商品の改善点と言うより、この商品の取り付けアイテムを考えて欲しいです。

2014-10-15
用途:
バイクのリザーブとして
対象商品:
40267175

林道や田舎へツーリングした際の保険に持っています。
ステンレス製でしっかりしており、UN規格も通っているそうです。
500ccと700ccは直径が同じなので、より多く入る700ccを買いました。
ギチギチですが、市販のドリンクホルダーに刺さりました。
900ccは太くなるので、収納場所に困るかもしれませんね。
給油口径35mm ノズル長38mm パッキン 44.5mm-34.5mm 
プラ部分は硬く締めると、ねじ山が飛びそうな材質なのが気になります。
今のところは問題ありません。補修用のパッキンセットが欲しいですね。

1人が参考にしています
2014-07-11
用途:
草刈り機の燃料補給
対象商品:
40267184

春先~秋まで草刈り機での草刈り作業があります。
だいたい1回/月で半日を要します。
草刈り機の燃料タンクは小さいので生茂った雑草をやや高速で使用すると約30分で燃料切れとなり一々家まで帰ってガソリン補給して一服してました。
草刈り機は一度燃料切れを起こすと再発動しにくくリコイルで発動するのに体力を消耗します。
現場でホースポンプで給油するとこぼれたり草が入ったりするのでこういうボトルがあればいいなあと思っていました。
ガソリンボトルは草刈り機の燃料補給に丁度よく重宝してます。
カバーが黒いのは頂けませんがね。

2017-09-03
用途:
チェーンソーや刈刃機用の燃料補給に使用している
対象商品:
40267184

使用中、上蓋のシール用のゴムが時々落下する。
外側の布袋の底が破れてきている。