サイクロコンピューター VELO9のレビュー
- 用途:
- NSF250Rで使用するため追加購入です。
- 対象商品:
- 40265416
追加購入です。 TZR50Rのレーサーで使用しています。最高速のメモリーが付いているので、キャブセットに役立っています。 今回、NSF250Rでも使用するため追加購入です。 時計がついています、たかが時計ですが練習走行の残り時間がわかるのでタイムアタックのタイミングに役立ちます。
- 用途:
- TZR50Rのレーサーの最高速測定に使用
- 対象商品:
- 40265416
以前に全く同じ製品を5年くらい使用していましたが、壊れてしまいリピート購入です 安価ですが、性能も良く気に入っています。また、以前からの積算距離も引き継げるので重宝しております。
- 用途:
- 運動を兼ねて通勤に
- 対象商品:
- 40265416
速度や走行距離を気にしながら走れるので、日頃の運動不足解消にとてもやくにたっています。
だた、時刻が若干速く進むのが難点かな。
- 用途:
- クロスバイク型に取り付け
- 対象商品:
- 40265416
走行距離、速度、時刻が分かればよかったのでこの機種で正解でした。付属の固定用ナイロンタイが黒ですが車体がシルバーなので半透明の普通のものを使いました。
- 用途:
- いろいろと、試している中のひとつ。
安価なものを、いろいろと試しています。
海外の安価なものを、2つ試した後に選んでみました。
海外のものは、操作の仕方がわかりずらいです。わかる方にはわかると思います。私は、わからないです。
それと比べると、操作や設定の仕方が親切でわかりやすかったです。
本体をマウントから外しずらいと感じたぐらいで、有線でも使い勝手は良いと思います。
次回は、無線と比較してみたいと思います。
- 用途:
- 長年乗ってきた車をやめ電動自転車にしました。
一時間ほどの距離ですが、走行距離、スピード、積算距離と大変便利に使っております。
- 用途:
- 自転車に乗るときの他、散歩時に自転車を押して歩行速度や歩行距離の確認
- 対象商品:
- 40265416
名も無きメーカーの有線式がエラー表示でダウン、同程度の機能と価格で選択。思いのほか文字が大きく見易い。機能としては十分。不使用時にも時間表示しているが、人目について、いたずらされないか少し不安。初期設定はタイヤ周長入力で桁送りが「MODEキー長押し」となっているところ「SETキー」を押してしまった。この長押しさえ理解できれば設定は問題なし。電線は平行2線式だが、耐震電線(心材に細い電線を多数巻き付けたもの)かどうかは不明、防水性能と寿命はこれから体験。
- 用途:
- バイクのスピードメーターに
- 対象商品:
- 40265416
バイクのスピードメーターで使っているけど タイヤの外周で設定出来るので 誤差が 1.5%位なので この値段には大満足です。
- 用途:
- クロスバイク用
- 対象商品:
- 40265416
取り付けは簡単で、操作もシンプルです。私にとって必要な機能が備わっているので満足しています
- 用途:
- 趣味程度のロードバイクに取り付け
本格的なレースに出場しなければこれで十分楽しむ事が出来ると思います。
- 用途:
- ポタリング、トライアスロンバイクの計測。
- 対象商品:
- 40265425
評価にある通り、有線でも簡単に取り付けが出来ました。
値段の割りに、使いやすくとても気に入っています。お奨めします。
- 用途:
- 自転車に乗る習慣が身につきます。
- 対象商品:
- 40265416
なんとなく乗っている自転車でちょっと急ぐと速度数値が増えます、なんか嬉しくなります、ついでにチェーンへの注油やタイヤの空気のチェックをする習慣が身につきました。
- 用途:
- 日常使用の自転車に装着
- 対象商品:
- 40265416
機能的には必要充分だと思います。これがあるだけで自転車の楽しさが倍増します。耐久性が不明ですが、いまのところすごく満足しています。
- 用途:
- サイクリング車に取り付け
- 対象商品:
- 40265416
本体、センサー共にインシュロックでの取り付けですが、場所を選ばす簡単に取り付けできます。
パルスを安定して検出し、表示も正確です。
- 用途:
- ジョギングコースの距離計算に購入
- 対象商品:
- 40265425
こちらのサイコンは2個目の購入です。前回購入は通勤用のママチャリ風のクロスバイクに取り付け通勤時に楽しんで、今回は別の自転車に取り付けて距離計算に使ってます。同じサイクリングでもサイコンの有る無しで楽しさが変わります。