原付二種ステッカーSETのレビュー
- 用途:
- 原付を原付2種に変更するため
- 対象商品:
- 40274272
50ccスクーターのボアアップにより、原付2種に変更するため、一目でわかるようにシールを購入しました。
2段階右折や、30km/h縛りから解放されますが、おまわりさんから不必要に止められないように、貼ります。
- 用途:
- バイクに
- 対象商品:
- 40274272
十分に脱脂して貼り付けたのに、粘着性が弱く剥がれてきます。フロントのつるつる面に貼るんは問題ないですが、リアの多少ざらついた面に貼ると隅から剥がれてきます。
- 用途:
- バイクのメンテナンスに使用
- 対象商品:
- 40274272
カブのエンジン排気量アップに伴い原付1種から2種へのナンバー変更時に使用しました。フロントフェンダー用は少々形状が合いませんが位置を合わせて貼ってはみ出た部分をカットすれば自分的には問題ありませんでした。
- 用途:
- ボアアップ車などの表示用に・・・
- 対象商品:
- 40274272
リアステッカーはまあ良いのですが、フロント側は車種を選びますね。
フロントカウルにステッカーのRが合わないと違和感が出ますね。
MT車専用のフェンダーに貼るタイプの方が調整しやすいかもしれません。
- 用途:
- バイクのステッカーとして
- 対象商品:
- 40274272
ステッカーが、剥がれていたので交換用として使用しました。今のところ剥がれもなく使用できています。
- 用途:
- 原付を小型に
- 対象商品:
- 40274272
ジョグを小型二種にボアアップしました。法令上このシールを貼っておかないといけないので購入しました。本当にこのシールがないといけないのか疑問ではありますが、何か言われても困るので貼ることにしました。
- 用途:
- なかなか売っていない。
- 対象商品:
- 40274272
バイク専門店にしか売っていないステッカー。
ホームセンターやオートバックスにもなかったので助かった。
- 用途:
- バイクの補修
- 対象商品:
- 40274272
125のバイク、フロントフェンダーを取り換えました。でも、疑問
この、白いシール、何のために必要なんだろう。125以下は無いんだけど
以前は70とか90とかが125と同じ制限速度だったし、250まで
中速?50K制限だったと思ったけどなぜ125だけ必要なのかがわからない。付けなかったら違反なのだろうか。まあ、つけておけば後ろ指刺される
事はないのだけど。
- 用途:
- 原付2種フロントフェンダーへ
- 対象商品:
- 40274272
フェンダー取り換え後のシールとして買いました。
しかし、今時このシール必要なんですかね。速度制限もないし
- 用途:
- 純正品の代替として使用
- 対象商品:
- 40274272
アドレス125Gのリア側、純正品代替として使用。
サイズは横75ミリ×高さ64ミリ程度でアドレス純正より少々大きいです。
デザインも若干違いますが使えます。
- 用途:
- バイクに貼りました。
- 対象商品:
- 40274272
カブの90に貼りましたが、フロントが大きすぎ加工して貼らないとダメだったのは残念でした。
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- バイクに貼るだけ。
- 対象商品:
- 40274272
商品は普通で特に問題ありません。
レビューを書いてくれとメールが来たので書きました。
商品の評価が低すぎるレビューは、モノタロウで検閲して載せないようにしているので、
公平なレビューではありません。
このレビューも載らないでしょうw
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。ご投稿いただきましたレビューは担当者にて確認させていただいたのちに、サイト掲載となりますのでご投稿から掲載までは若干お時間を頂戴しております。また「商品レビュー」ガイドラインに反するレビューは掲示できない場合もございます。何卒ご了承くださいませ。今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。