タンクシーラーのレビュー

平均満足度 4.50 (153件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タンクシーラー KITACO
KITACO
4,998 / 税込 5,498
完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。 【用途】コーティング剤
153件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-13
用途:
GSX-R 750Tのタンク内に使用
対象商品:
50523787

① タンク内のサビ取り
最初にサビ取りクリーナーでタンク内の錆取りを行います
その後水洗いを行いますが
乾燥時に錆が再度発生しますので
水洗い後,直ぐにヘアードライヤーで乾燥させます
② ジンクスプレーで錆の再発生防止
亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮し
耐ガソリン性が有って高純度92%亜鉛末と
エポキシ系樹脂を使った金属用塗料です
乾燥後直ぐにタンク内にジンクスプレーを使用すると
錆が発生する間も無く下地処理が出来ます
③ タンクシーラーで仕上げ
スプレー乾燥後にタンクシーラーでコーティングしましたが
抜群の金属の下地処理と密着性の為
液タレも無くとても綺麗な仕上りでした
さらにタンクとタンクシーラーとの隙間の錆発生も
防止す事が出来ました!

5人が参考にしています
2020-10-07
用途:
バイクの燃料タンク内のコーティング
対象商品:
50523787

流動性もあり直ぐには、堅くならないので作業しやすかった。開封時に攪拌は、かなりしつこくした方が良いと思いました。少し甘かった為間底に分離した溶剤が残ってしまいました。

2020-07-16
用途:
バイク ガソリンタンク
対象商品:
50523787

取り扱いは注意が必要ですが、良い製品です。仕上がりは期待通りです。

2020-04-24
用途:
ガソリンタンクのコーティング
対象商品:
16729292

タンクコーティング後は、少しガソリンが締めガソリンが浸み出していましたが、見事に止まりました。
手にも付着しましたら洗剤でもたわしでも中々落ちませんでした。
乾燥まで2日掛かりましたが、とても良かったです。

2020-02-04
用途:
バイクのタンク補修
対象商品:
50523787

モノタロウさんが最安値ですね。
当方バイク屋ですがず~っとコレ使ってます。
余った液はまた戻して封印すれば2回は使える量です。
原付なら3個以上のタンクいけますね。
タンク内をシリコンオフ等で必ず完璧に脱脂してから使って下さい。
灯油ではダメです。
脱脂を完璧にやらないと内部が鍾乳洞のようになりますよ・・・。

7人が参考にしています
2020-02-22
用途:
バイクのタンクさび止めシーラー
対象商品:
50523787

二度目の使用ですが、問題なく作業ができました。小穴をふさぐのには、適していると思います。但し全部使い切りしないと残りは硬化してしまうので、小さめのタンクの時は、残りが無駄になります。何か良い方法はあるのかな?

1人が参考にしています
2020-02-17
用途:
1970年式CB125Kタンク
対象商品:
50523787

タンクが小さいので容量は若干多めでしたが、綺麗にコーティング出来ました。

2020-02-06
用途:
タンクの錆止め
対象商品:
50523787

効果を期待している。ただ初心者向けに詳しい内容の説明した文章を添付してください。

2020-10-28
用途:
バイクタンク
対象商品:
50523787

部分的に補修してみました。穴も塞がり漏れが止まりました。

2020-01-27
用途:
GK79A ガソリンタンクの補習に利用
対象商品:
50523787

旧車のガソリンタンクの補習に使いました。
完全乾燥まで1週間弱かかりましたが、とても良い状態になりました。
耐久性はこれからの検証です。

2020-06-08
用途:
バイクのサビ防止に!
対象商品:
50523787

KITAKOが販売元になってますが、通常のPOR-15です。
数台この商品で処理しました。まずはいきなり塗布するのではなく、
タンクサビとり(ここでも売ってる)でサビ取ってからの処理です。
さらっとした銀色の液体です。割と伸びる感じです。
気をつける点はがっちり固まるので余分な分は吸いとるなどの処理が必要。
穴も大きさによっては塞がります。特に燃料の配管系は気をつけないといけません。冬場は粘度が高くなるので、やっぱり夏場がいいと思います。
POR-15 ソルベント (うすめ液) があるといいですよ。
蓋は開きにくい分、密閉性があるかと思います。一度使った缶は一度ラップを
被せて蓋をし、さらにジップロック袋みたいので保管すると1年後でも使用できます。文字でどーこー書くより、実際にやってみた方がいいです。
例えば空き缶で練習するとか・・

1人が参考にしています
2020-05-13
用途:
バイクのタンク錆取り後に使用。ピンホールを埋めるため。
対象商品:
50523787

実物は缶の色が濃いグリーンでした。ドライヤーで温め、ドライバーで2周コジコジすれば蓋の変形もなくすんなり開く。結構サラサラの液体、光沢感のあるグレーのペンキって感じかな。そんなに混ぜなくても沈殿はなかった。品質改善したのかな。入れる前の脱脂は十分にこれでもかってくらいにやったほうが良い。また水分がすこしでも残っているとダマになりやすいので注意。すぐには固まらないので、焦らず数回に分けて投入。全部入れてから余った分を抜くのは大変だと思うですよ。タンクは常にゆっくり揺らしておく。コックの穴が固まらないように詰め物は必要。また詰め物自体も固まらないように、ある程度流動しなくなった時点で外す。念のため乾燥中も向きを考えて置く。自分も初めてやったので不安でしたが、とにかくすぐには固まったりしないので、失敗しないためにも作業は様子を見ながら落ち着いて慎重に。7.5Lのタンクで2/3くらい使って十分ゆきわたる感じ。施行後はきれいなつやつやに生まれ変わります。

2人が参考にしています
2019-11-25
用途:
バイクタンクのコーティング
対象商品:
16729283

剥がれづらく、残ってもキャップをすれば後日使用が可能な優れものです。

2019-11-04
用途:
バイクのタンクコーティング
対象商品:
16729283

案外ぺりぺり剥がせる。塗膜が切れているところがあると、そこからガソリンが入って剥がれてくるのかもしれません。

2021-01-11
用途:
バイクのガソリンタンクの錆止め
対象商品:
50523787

容器が開けるのが大変。再利用が出来ない物ならプルトップみたいにしても良いのかも!

有限会社高橋農機電気商会 様2019-08-04
用途:
エンジンタンクのさび落し後のメンテ。
対象商品:
16729283

もう少し粘度が薄いとよく伸びるのですが、5リットルのタンクには、1本では足りませんでした、24時間後ガソリン入れても、色落ちもしないし、完璧です。

2019-08-01
用途:
針穴程度の穴の開いたタンクのコーティング
対象商品:
16729283

始めて使用する人は中身は二層に分離しているので十分にシェークしてから使用のこと。自分はやや不十分だったため。効果は今現在素晴らしいです。

2019-05-29
用途:
コーティングに必要
対象商品:
16729283

タンクのコーティングにはこのシーラーが必要。 毎度使用します。

2019-09-12
用途:
バイクタンク
対象商品:
16729283

55年前のバイクタンクに使用。
蓋を開けるのにマイナスドライバーでは、時間が係ります。ネジザウルスなら直ぐに外れました(笑)
しっかりとした、養生と作業者も長袖&頑丈なビニール手袋が必須です。また、いざという時の為にシンナーも必要です。

2019-02-22
用途:
ガソリンタンク内コーティング
対象商品:
16729283

バイクのガソリンタンク内部が錆でピンホールできたので、ライナーコーティング。缶の蓋は缶きりを使用して開けてくださいと表記されていたが、なんとかマイナスドライバーでこじ開けた。プルトップ的な開栓方法だと良いのだが。本剤は少しドロっとしていて、厚みを持たせるためには必要な粘度なのだろうが、もう少し全体にまわしやすい粘度だと、施工しやすいし、塗り残しなさそう。性能については不満なし。性能を維持しつつ、施工のしやすさを追求してほしい。

1人が参考にしています