デジタルノギス(防滴タイプ)のレビュー

平均満足度 3.40 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルノギス(防滴タイプ) モノタロウ
なめらかなスライド部の動きで高速応答性も抜群! 微妙な調整に便利なサムローラー付き。 IP54相当の防滴性能が、水に濡れた時に拭いて乾かすことで正常に動作します。 自動電源オフ機能、データホールド機能。 【用途】外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定などに。
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
太陽建機リース 様2017-01-07
用途:
建設機械の整備
対象商品:
40376052

今までのノギスは目盛りが診ずらかった。今回使用して数字を読むだけで簡単。今後、普通のノギスが使用したくなくなった。

2016-05-30
用途:
製品加工時
対象商品:
40376034

他メーカーのものと精度も変わらず、安く購入できた為、満足しています。

2015-02-01
用途:
測定
対象商品:
40376034

一度測定してから、再測定しても同じ数値で安心感があります。
かと言って、ちゃんと測定できているようなので良いと思います。
使用して違和感を感じたのが、オートOFF機能です。
手動OFF機能のほうが使いやすいと感じました。
ボタン電池の取り出しも硬いといいますか、爪で取れそうで取れない、と感じます。
微動ローラーもついていますので、結果は満足しております。

2人が参考にしています
2014-04-20
用途:
仕事で部品の測定に
対象商品:
40376034

以前にデジタルカーボンノギスを購入したのですが、あまりの使い勝手の悪さに買い換えた。
制度も見やすさも問題なし。
ただ一点、電池のカバーが少し外れやすいことが気になる。

2人が参考にしています
2016-07-08
用途:
測定
対象商品:
40376052

新品なのに付属の電池で動作確認がまったく取れず
すぐ別の電池で確認した
動作確認ができるようには最低してもらいたい
出荷時には動作確認しないのだろうか
それとも長期在庫だったのか

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
申し訳ございませんが、こちらの商品はなくなり次第終了とさせていただきました。
よろしくお願いいたします。

株式会社三陽製作所 様2013-08-09
用途:
建築金物のプレス加工製品の検査
対象商品:
40376034

以前他社の安いタイプのノギスを買いましたが、検査されておらず、本体は曲がっている・スライドは動かない
などかなり粗悪な製品で返品しました。
それに引き替えモノタローのデジタルノギスは、製品検査済証も添付されていて、非常に優れた商品だと思います。
ミツトヨのノギスとそれほどそんしょくなく使用できました。
現場では使用時に落下したり壊れやすいので、丈夫で精度もよくなおかつ安価であることが求められています。
この商品ならどの条件もクリヤーしていると感じています。
ただボタン電池の入っている部分の強度はできるだけ強いものの方がいいと思います。
これからもこの商品を使い続けたいと思います。

3人が参考にしています
2015-10-31
用途:
鋼材等の厚み計測
対象商品:
40376034

届いた商品の電源が入らなかったため、付属の電池と交換しようとしたが、電池を取り出すことが出来ませんでした。
サポートセンターへ電話したところ、商品交換を申し出たので取りあえず交換してもらいました。
しかし、思った通り電池は取り出せず…強力マグネットで引き出そうと試みましたが、それでも無理でした。
購入された方はどのようにしているのでしょうか?
結局、この商品は返品して他の商品を改めて購入することにしました。
今度は問題なければいいのですが。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2015-05-08
用途:
金属加工
対象商品:
40376043

レビューにある様に確かに電池交換は至難で、小さいドライバで抉れば、割れそうですし、手で叩けばこういう精密機器にショックは良く無いし、絶対に改善は必須ですね。別ケースでスライド式が便利です。
精度は、他の機器と較べて無いので分かりませんが、スライドは少し固い、デプスと段差計測は少し精度的に難です。
表面のメモリ板が少しズレて突起している為(メモリ表示は先端までいらない)
デプスはビス1本止めでよじれる為。小さい金属板で抑える方が良い。
本体重量が重いので、感覚的に使いづらい。
口金を光に透かせば、少し根本が空いているので測る位置によって、計測値が根本と先で1/100程違うが許容内としました。
今までM製の高い物を使ってましたが、それより機能的に優れる所はありません。
ホビーと割りきって使う分には、良いと思いますが。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2013-09-27
用途:
測定の為。
対象商品:
40376043

私の使用頻度からだと、十分です。
問題ありません。
パワーオンだけで、いいですよ。
オフは無くても問題無しです。

1人が参考にしています
2014-07-25
用途:
分散グラフの座標を正確に測るため。
対象商品:
40376043

防滴タイプだが、電池蓋が外れやすい気がする。

1人が参考にしています
2013-08-31
用途:
製品出荷検品時使用
対象商品:
40376034

重さについては、個人的にはちょうど良いと思いますが、人によりもう少し軽量化されたほうが良いと思われるかもしれません
全体的にはバランスよく使い勝手は良いです。コスト面から考えても非常に良い商品だと言えます。
今後精度が長期にわたり落ちなければ絶対買いだと思います。今回は本当に努力されたのが商品から伝わってきました。

豊榮工機株式会社 様2015-06-09
用途:
製品検査
対象商品:
40376043

防滴と書かれているが、水滴がスライダに付いただけで、測定値がばらつく。
0点合わせしても、すぐにくるう。0.02位で使い物にならない。
電池の出し入れがスムーズにいかない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

ビット 様2013-02-07
用途:
robot 調整
対象商品:
40376043

動きがスムーズ

2012-12-08
用途:
木工、リフォーム
対象商品:
40376034

動きが大変滑らかで使い勝手が大変良いです!。

1人が参考にしています
2015-02-03
用途:
製品の寸法測定
対象商品:
40376034

まだ濡れているところでは使っていませんが、5回に4回くらいはゼロ点がずれるので、閉じる、ZERO、測る、閉じるで0に戻った確認が毎回必要です。
まったく使い物になりません。これはひどい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
不良品の可能性がございます。お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

2013-02-14
用途:
測定
対象商品:
40376034

物はしっかりした作りで良いが頭がすこし重たいかも

2013-01-17
用途:
旋盤・フライス・ドリル等の機械加工
対象商品:
40376034

文字がもう少し大きいのを期待していた。測定に時間が掛かると表示が消えるのが難点であるが通常の測定使用には問題なし。
出来ることならオン・オフの機能があれば非常に満足である。

1人が参考にしています
2013-07-25
用途:
手工木管楽器製作における諸作業
対象商品:
40376043

サムローラー付きのノギスを使うのははじめてだったが思いのほか便利なものだった。
使い始めて日が浅いので耐久性はわからないが今のところ申し分のない使い勝手である。
(ちなみにそれ以前に使用していたシンワのデジタルノギスは3年ほどで液晶表示がおかしくなった)
使用電池が銀電池がリチウム電池(CR2032)だが、LR44だと有り難かった。
製品の使用感とはいえないかもしれないが、付属のケースの蝶番の部分が見るからに弱そうで割れてしまうこと必至であろう。

4人が参考にしています
サークルアンドスクエア株式会社 様2014-10-09
用途:
板厚の測定
対象商品:
40376034

酷い商品です。
自動で電源が切れるが、次回使用時には点かない。デジタル表示がパチンコの表示並にチラチラ動く。この商品はガラクタだ。購入のお奨めは絶対に出来ません。ゴミ箱に叩き捨てました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しました。
付属の電池は動作確認用のモニター電池です。そのため、すぐに切れてしまう場合がございます。電池交換の上、動作確認をお願いできませんでしょうか?
尚、MonotaROブランド商品につきましては開封後も返品可能でございます。

2014-02-04
用途:
製品の寸法測定
対象商品:
40376043

使用は問題なくいい感じです。ただし、電池がもともと入っていたものが消耗していて使えなかった。それで予備についていたものと交換しましたが、とにかく電池が外しにくい!なんでこんな設計したんですか。苦労して交換しましたが、それ以外が良いので残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後検討してまいります。