- 用途:
- 家具組立
- 対象商品:
-
40361964
普通のスリムネジです。まあ普通 ネジ部も普通 ビットの噛みも普通 普通です
- 用途:
- 大工や木工
- 対象商品:
-
40361973
ユニクロメッキなので、クロメート処理のスリムビスより、猛毒の六価クロムが少ないと思われる。
- 用途:
- 床貼りに
- 対象商品:
-
40362043
仕事ではなく趣味のDIYリフォームで使います。
入門用にリーズナブルで良かったです。
- 用途:
- 木パレット作製等
- 対象商品:
-
40361982
近くのホームセンターでは、100本入りで300円~500円で販売している為、本品でのコスパの良さでリーピート買いしています。
- 用途:
- 板の固定
- 対象商品:
-
40361973
コンパネなどの取り付けに使用します.何ら支障なく使用しています.いろいろな長さが提供されており,目的に合わせて選べるために,便利です.また,本数もたくさん入っていますので,気兼ねなく使えます.
- 用途:
- 木材製品製作
- 対象商品:
-
40361991
すばやく届けて頂けて、作業に間に合いました。
価格を抑えてもらえてるので、コスト削減が出来てありがたいです。
- 用途:
- 木作業
- 対象商品:
-
40362077
今回は長さ違いのコースレッドを同時購入しました。木材の組立作業に重宝しています。
- 用途:
- 日曜大工
- 対象商品:
-
40362052
お値段も手ごろで丈夫でプラスの頭も滑り潰れ難く大変重宝しています。
- 用途:
- 垂木の固定
- 対象商品:
-
40362052
垂木を固定するために長めのものを入手しました.インパクトドライバーで留めますので,問題なく使用出来ています.
- 用途:
- ボード補修
- 対象商品:
-
40361964
ボード補修に使用しています。
安くて使いやすいです。
20mmもあると嬉しいです。
- 用途:
- 木工事
- 対象商品:
-
40362025
木が割れないので愛用している
堅木では使用してみていないけど 杉 檜など問題ない
- 用途:
- ネジ留め
- 対象商品:
-
40361964
コスパに優れた商品です、ただ、1000個の箱は思いので500個程度の箱があると助かります。
- 用途:
- DIYで1x4、合板を重ね留める時
- 対象商品:
-
40361964
木工ハンドメイドで一番使いやすいサイズです。
しっかり止まり、さらに半ねじタイプなのでキュッと材と材を最後に合わせてくれます。
なくなったらまた購入させて貰います!
- 用途:
- 工場内の備品固定するために
- 対象商品:
-
40361964
電動インパクトドライバーですいすい入っていきます。
- 用途:
- DIY
- 対象商品:
-
40362007
安さ、品質に関して問題なしです。即使用でなければ近くのホームセンターより安くて良いです!
- 用途:
- 保育室内の柵を固定するために使いました。
- 対象商品:
-
40362061
柵の固定にはある程度の長さが必要でした。あまり太いと困るので、細く長いものでねじ込み式が良かったです。ただ、あまり量は要らなかったのでたくさん入っていたのでそんなには要らないです。5本から10本の小分けがあると嬉しいです。
- 用途:
- 木の接合、
- 対象商品:
-
40361982
期の接合時に使用しました、先が少しドリルのようになっているので、生が割れることもなく接合できました。
- 用途:
- DIY用
- 対象商品:
-
40362016
割れが生じにくく、安価にありながら強度面でも問題なく良い商品だと思います。
1人が参考にしています
- 用途:
- 日曜大工
- 対象商品:
-
40362007
細いですので板が割れるリスクが少なくて良く使います。電動ドリルを使い使用します。1箱に沢山入っていますのでどんどん使っています。このサイズ以外に数種類をいつもそろえています。
- 用途:
- 木工作業
- 対象商品:
-
40362077
比較的細く、打ち込み時の木割れは少ないようです。HCの同等品よりは安いかな