六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジのレビュー

平均満足度 3.42 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂
大阪魂
199 / 税込 219
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
TADO建築設計 様2022-12-28
用途:
丸のこ
対象商品:
40377452

マキタの丸のこのネジ切れた穴があり、M5より大きくM6だと回らないのでピッチが違うのかと思って買ってみたが、このネジも合わずで使っていない。
特殊ネジではあるが、ネジ1つが300円は高い、それでも使えれば諦めもつくが、使えないと厳しい。

2022-07-06
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
40377547

機械のメンテナンスに使いました、ピッチが細目なので なかなか探せなかったけどこちらで入手できました。 無事に使えてます!

2021-07-09
用途:
地元のホームセンターでは1.25ピッチの物が売っていない
対象商品:
40377556

M10 ピッチ1.25のボルト(またはネジ)が欲しかったのですが、地元のホームセンターにはM10 ピッチ1.5の物しかありませんでした。
モノタロウにはちゃんとあるので助かりました。

2021-06-14
用途:
手動タイヤチェンジャー改造時、ホイール固定の為
対象商品:
40377626

精度の高い製品で、問題なく使用できました、ちなみに、購入したボルトのピッチは、1.25です。

2020-05-27
用途:
車両のカスタマイズに
対象商品:
40377574

H27年式 スバル WRX STIに使用しました。
購入した中古サポートブレースに取り付け用のボルトやカラーなどのパーツが入っていなかったため、サイズを調査し全てMonotaROにて購入しました。セレート加工されているキャップボルトが販売されていなかったため、こちらをノルトロックと組み合わせて使用しました。
後日増し締めを行いましたが、特に緩んでいる所はなく問題なしです。

2019-07-18
用途:
バイクの補修
対象商品:
40376165

特に問題無く使用出来ました
あえて言えば商品情報に
レンチ径の表記が有った方が
良いかも?

有限会社安藤家具店 様2018-06-08
用途:
メクラ栓
対象商品:
40377601

このピッチのネジがなかなかなかったので
購入しましたが、ちょっと作りが荒いですね。
その割に高値のような気がします。
見えない所に1本しか使わないのでいいですけど
たくさん使う方、見栄えを気になさる方にはお勧めできませんかな?

1人が参考にしています
2016-11-16
用途:
自動車の改造
対象商品:
40377574

細目ネジが種類あり、便利でした。

2017-08-30
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
40377522

1本ずつビニール袋に入って来ましたが、6本全て錆びていました。最発送してもらった物も2本錆びていました。返品の手間も考えて頂きたい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-12-22
用途:
ステーの保持
対象商品:
40377556

オートバイの自作ステー保持用に使用。雨に当たらない部分、かつ雨天未使用にもかかわらず、2週間ほどで錆のため赤茶けてしまいました。屋内専用、また油の塗布必須なのでしょうか?

MonotaROからの回答

黒色酸化皮膜は表面に酸化皮膜を施しており、防錆油を塗布することで屋内の環境に適した防錆力を有します。
防錆油なしで、かつ屋外環境でのご使用には不向きかと思われます。
恐れ入りますが、ご使用環境のご確認をお願い致します。

2017-08-22
用途:
機械メンテ
対象商品:
40377522

ビニール袋に入っている時点で錆びています。
安かろう悪かろうで がっかりです

MonotaROからの回答

不都合品でしたらお取替えさせて頂きますので、
交換等ご希望でしたら弊社問合せ窓口までご一報頂きますよう
よろしくお願い致します。

K.works 様2015-02-27
用途:
車両整備
対象商品:
40377513

あまり使われない規格のため商品価格は高い。少量使用の購入ではあるが一個づつの販売というのはいかがなものか。一個しかいらないという人はほとんどいないのではないか。数個のパックにして少しでも価格を下げてほしい。
使用上問題ない。

2人が参考にしています