パワーリレーのレビュー
- 用途:
- AC100Vの電源切り換え
LY2と互換性があり、安価なのでこちらを使いました。コイルはAC110V仕様ですが、AC100Vでも問題なく動作します。10Aを2回路開閉できます。
- 用途:
- 機械制御盤修理
機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。
- 用途:
- バックアップ電源制御用
- 対象商品:
- 40414062
停電時、太陽光発電のバッテリー放電を少なくさせるため、負荷を必要最小限に切り離し用に利用しています。商用電源動作中は、LED点灯で確認できて、問題無く利用しています
- 用途:
- 機械制御
安価に入手出来るのは大変ありがたいが、端子が曲がっている物が多い。
なんとか改善してくれると助かります。
- 用途:
- オーディオ機器の連動コンセント
- 対象商品:
- 40414062
このパワーリレーも何個購入したかわからない。最近、値上げして倍近い値段になったが、それでもオムロンやパナのリレーより安くて重宝している。
チューナーやアンプの内部の電源スイッチに結線して、連動コンセントを作るための部品として使用しているが、価格が安いので気軽に使用できる。交流リレーなので、コイル回路にはサージアブソーバ(ZNRなど)を入れることを忘れないこと。できれば最初からZNRをコイルに並列に入れておいて欲しい。その代わり内部のLEDは不要と思う。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 制御盤製作に使用
- 対象商品:
- 40414062
LY2相当の構造を持ち、負荷やCRスナバなどの仕様に拘りが無ければ本品でリプレースできる。
ソケットも脱落防止クリップも共用可能。
何より、この価格で動作表示灯表重装備なのが良い。
諸元表示の視認性を向上させてほしい。
- 用途:
- 設備改善
取り付けて使用した結果チャタリングがひどくすぐに交換しました。
使用できるものではありません。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 凍結防止回路の接点増強に活用。
- 対象商品:
- 40414062
国内産のリード番号と違うので確り見ました。今回初めて使用しました。
- 用途:
- 大電力機器の制御
- 対象商品:
- 40414062
動作時のパフォーマンスも申し分なく、価格も魅力的なのですが、ソケットの対応機種の入手が難しくなってきており(生産終了、互換品長納期)、この部分が改善すると大変ありがたいです。
- 用途:
- 制御盤作成。
- 対象商品:
- 40414062
70個ほど購入して使いましたが、普通に使えました。
50個口で購入したときに初期不良が1個だけ入っていました。
価格を考えると納得です。
- 用途:
- 機械の改造テスト
いつも利用させていただいてます。
購入してから早く届いて助かりました。
- 用途:
- 不良になった物の交換品
- 対象商品:
- 40414087
今のところどこを探してもリレーなどが無く、困っていましたが、たまたまこちらを覗いていたら在庫があり、もうすかさず飛びつきました。
使用はまだ先になりますが、リレー上部の見た目が初めて見るデザインでおぉ!と思いました。
- 用途:
- 業務用食品の梱包
食品包装機のヒーター駆動用に オムロン LY2 AC 110V/120 の代替品として購入したが、全く使い物にならない。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 丸のこテーブルソー
- 対象商品:
- 40414062
今回の目的には許容電流が足りないのですが、モノタロウリレーでSSRを制御する方法をテストしてみました。
この方法ですと、許容電流を超える電動工具などの制御に十分使えるようですし、ブレーキ付き動工具のスイッチを置き換え、手元スイッチにて制御することが簡単に出来るようになります。
安価ですが、十分使えるリレーですね。