接点復活スプレーのレビュー
2016-09-26
- 用途:
- 電装部品の接点改善
- 対象商品:
- 40426102
インターホンのスイッチ接点改善に使用しましたが、あまり成果が感じられなかった。又、スプレー噴射後、乾燥する時間他社より要するように思います。改善していただくと作業時間の短縮になるので検討依頼を製造メーカーしてください。別途作業で又、使用しますので成果を報告します。
有限会社カーム 様2016-07-23
- 用途:
- オートバイ、自動車の整備に使用しています。
- 対象商品:
- 40426102
安価であるが、性能的に他社の製品と劣ることなく使用できるため大変重宝しています。
2016-03-24
- 用途:
- 金接点にも
- 対象商品:
- 40426102
古いカセットのゲームやらなにやらの金接点部分に大活躍です。
ゲームボーイとか一吹きで復活してビックリです。
1人が参考にしています
リユース工房 みやざき 様2016-06-19
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 40426102
バイクのウインカーや、セルの接触が悪いところに塗ると、治ってしまいます。安くて良いものですので、常にストックしといています。
1人が参考にしています
有限会社 関水園芸 様2016-05-17
- 用途:
- カプラーの接続部分に使用します♪
- 対象商品:
- 40426102
カプラー接続では、きちんとはまっている場合でも通電が悪い場合も度々起こりますが、これさえあれば安心です♪
今では機械類のカプラー部分には接続の度に使用しています。
普段のメンテナンスがいかに重要か?そんな事を改めて感じさせてくれる良い商品です♪
有限会社大石商店 様2016-06-07
- 用途:
- パソコンの不具合
- 対象商品:
- 40426102
パソコンの画面が消えたりしていたのが
なくなりました。まともに動くようになりました。
ノズルから噴射する力の入れ具合が他のスプレータイプ
と比べるとやや難しい。
オフィスねこの手 様2015-12-29
- 用途:
- レンジフードやエアコンの基盤部分や配線コネクター部分の接点回復したいときや通電性を向上させたい時に使用
- 対象商品:
- 40426102
レンジフードのスイッチパネル部分や配線コネクター部分やエアコンの基盤部分に
噴霧しています。使い勝手が良いので大変重宝しています。
ジュール有限会社 様2015-11-19
- 用途:
- 古いスクーターのメンテナンス時
- 対象商品:
- 40426102
キャブのOHをしてもエンジンが掛からなかったので電装系全部に接点復活スプレーしました。今では快調に動いてくれています。
2015-09-16
- 用途:
- 旧車バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 40426102
旧車のバイクが大好きです。特にハーネス関係は、接触に問題があるため必要に応じハーネスのメンテナンスを行い接触不良を防止してます。なかなか優れものでおススメです。
1人が参考にしています