接点復活スプレーのレビュー

平均満足度 4.50 (179件のレビュー)
商品レビューを投稿する
接点復活スプレー モノタロウ
接点部分の接触不良を防止し、導電性を高めます。 接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、薄い被膜を形成する事で湿気による絶縁不良を回復させます。 細部に吹きかけやすいスプレータイプ。 【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、通信電話機器などの接点
179件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-09-10
用途:
対象商品:
40426102

車のプラグキャップの部分に散布してみました 効果が解るものではありませんが 潤滑スプーレーを散布したように軽く抜き差しができるようになりました 良いのか悪いのか・・・・・

2015-12-11
用途:
自動車メンテ
対象商品:
40426102

安くて、品質も問題なく良い商品だと思います。

西尾基礎 様2014-08-29
用途:
オーディオ機器のスイッチ配線等の接触不良の改善
対象商品:
40426102

電気店やホームセンターにあるものと大差無く利用している。使用感はとても良い。

2016-08-15
用途:
接点の復活のため
対象商品:
40426102

色々と使ってみたが、効果てきめんとは言えず、結局ゴシゴシ磨く必要があった。

2015-11-06
用途:
機械整備時
対象商品:
40426102

価格には満足です

北四国テクノ 様2014-10-23
用途:
電気器具のスイッチの復活
対象商品:
40426102

蛍光灯の基盤に使用 最初はうまくいったのですが4~5日たって元に戻りました。再挑戦してみようと思います。

プログテック.ORG 様2015-09-07
用途:
劣化した端子等の接点復活
対象商品:
40426102

値段が安いのでどんどん使えますね。 リピします。

1人が参考にしています
2016-10-18
用途:
バイクの整備等
対象商品:
40426102

まだ使用していません。いかがでしょうか

2015-08-09
用途:
スライドスイッチのメンテに使用
対象商品:
40426102

値段で選びました。

1人が参考にしています
2014-08-17
用途:
ファミコンカセット
対象商品:
40426102

ファミコンカセットに使用したところ、みごとに復活しました

2014-08-08
用途:
靴やサンダルの修理 はがれた日用品の修理
対象商品:
40426102

値段が安いのでたっぷり使えてありがたいです。強度もほぼ十分ですが面積の狭いところの力のかかるところではもう一歩強度不足かも? 今期も再購入で3本買いました。合計10本ほど買っています。

3人が参考にしています
2015-10-15
用途:
バイク用
対象商品:
40426102

掛りの悪くなったセルスイッチにシュッとひと吹き、一発でかかるようになりました。

2016-03-11
用途:
修理
対象商品:
40426102

車のホーンが鳴らなかった為、コネクタにスプレー吹きかけ通電を良くしたら鳴るようになりました。

2014-08-29
用途:
オートバイのコネクタや電動工具のスイッチやバッテリーの接触不良改善
対象商品:
40426102

ノズルを長くして欲しい。

2016-01-07
用途:
基板、コネクターの接触不良解消
対象商品:
40426102

使用頻度が低いので次回購入は先です。
品質に問題はありません。
チューブが格納出来ないので養生テープで貼り付けていますが無くなりそうです。

2016-01-03
用途:
自家用
対象商品:
40426102

車に使用する時に、横向きや下向きにならざるおえない時があり、液の出が悪くなってしまう。逆さまでも使用できるようにしてほしい。パーツクリーナーのように。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-12-12
用途:
バイク整備
対象商品:
40426102

かかりの悪くなったセルボタンに使ったらバッチリセルも回るようになりました。
が、あまり多用することがないので当分買い増しはなさそうです。

2014-06-23
用途:
ペーパーなど使用出来ない狭い箇所
対象商品:
40426102

手間が省けていい

りんご★スター九州 様2015-06-26
用途:
ライト周り
対象商品:
40426102

試しで購入したが特に問題ない気はする。

2013-08-06
用途:
自動車修理
対象商品:
40426102

価格の割に、造りも丁寧だし交換ノズルも付属していて親切な製品。

1人が参考にしています