スペースグリップのレビュー

平均満足度 4.29 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スペースグリップ MINOURA(箕浦)
MINOURA(箕浦)
¥ 2,498 / 税込 ¥ 2,748
バーを最大20mmスライドさせることが可能で、2つのアクセサリをまとめて搭載することもできる、T字型アクセサリーホルダーです。 軽量で取り付けやすい新型アルミ製クランプを採用し、SGS-300より25%の軽量化を実現。(※固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。) クランプは90度ごとに角度を変えることができるため、ハンドルバー以外にもシートポストやステムなどにも装着可能です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社新上電機 様2019-06-15
用途:
自転車MTBにスマホホルダーの設置場所増設に!
対象商品:
40516515

取り付ける場所が増えて、とてもよかったです。案外と取り付ける場所に制限があるのですが、これを取付すると用途が広がります

2018-12-06
用途:
スマホの取付位置変更
対象商品:
40516515

MTBのハンドルに取り付けると目線移動が大きく使い辛いので、少しでも前方にと思い移動させてみました。
気持ちマシになりましたが、もう少し長いものを含めラインナップされていると良いと思います。

2016-05-18
用途:
オートバイのスマホホルダー
対象商品:
40516515

軽くてキャシャですが、スマホを取り付ける位であれば十分な強度です。
バーを左右に動かせるので、メーターを避けて取り付けできるのが良い点です。
ハンドルの径に合わせてスペーサを変えて取り付けるのですが、薄い方では薄すぎで、厚い方では厚すぎでした。
スペーサが三種あれば、取り付けが楽になって良いように思いました。

2014-09-25
用途:
ロードバイクのサイコン、ライト取り付けに
対象商品:
40516524

いままで、ステムにサイコンを取り付けていましたが
見にくいため、取り付け場所をいろいろ悩みましたが
こちらの商品でハンドルの先に取り付けました。
棒が長いため、ついでにライトも移動しましたが
サイコンが付けられるだけの短いヤツがあるとうれしいかな。

ライトはCATEYEのエコノムフォース(単三電池4本)を付けると
自重で下がってしまいます。
エコノム(単三電池2本)は、何とか耐えていますね。
サイコンなどを取り付けるバーの固定ねじが
かなり狭いところについているため締め付けが結構大変です。
一度外すと、取り付けに難儀しました。

全体として、この値段でこのステーならまぁいいかな。
短い棒があると最高です。

2人が参考にしています
2014-10-26
用途:
自転車にフロントバックを設置するため、ライトをハンドルに付けてもバックがあって光が全浦に照射しないため、これを付けることにより、ライトがバッグの上から照射される。
対象商品:
40516515

バッグの上からライトが照射されて、夜間も安全です。

2014-10-27
用途:
スポーツ車用
対象商品:
40516524

ライトのステイとして使っているが、造りがしっかりしていいと思う。

2013-10-15
用途:
サイクリング時にミニラジカセを固定するために購入しました
対象商品:
40516524

バーが丸なのでラジカセが取り付けにくいので工夫しようと思ってます。
ステムに取り付けて疲れたときなど、ハンドル代わりに握ってます。