DCジャックのレビュー

平均満足度 4.05 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DCジャック マル信無線電機
マル信無線電機
189 / 税込 208
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-13
用途:
ホットソックスとバッテリーの接続コード用

DCピン・ジャックは各種の寸法があり、内側接触子の太さも0.1ミリ単位でいくつかあり、これは今使用している物とぴったり同じで補修用として重宝しています。 難点は外側の樹脂カバーのネジ部が消耗してきてジャックの金属部から抜けやすくなることかな。

2024-12-13
用途:
DC電源の延長用に

同時購入の「DCプラグ」と合わせてDC電源の延長用に使いました。簡単に抜き差しできるのでメンテ時も楽になりました。

ピデスアート 様2023-01-20
用途:
電熱グローブ
対象商品:
38903672

電熱グローブの増設用に使う予定です。
かなり小さいピンジャックなんですがここでは直ぐ見つかり助かります。

1人が参考にしています
2021-12-09
用途:
弱電機器の配電配線用
対象商品:
38903611

ACアダプターから弱電機器までの電力取り込みに接合ジャックとして重宝しています。太いケーブルは使えませんが、細い平行線でも丸型線でもハンダ付で結構耐久力有ります。

2021-04-11
用途:
電子機器の修理
対象商品:
38903627

振動を伴う電子機器の修理のため、定期的に交換を行っている。オスとの嵌合もばっちりで、交換した時から次回の交換まできっちり仕事をしてもらえるのはありがたい。

株式会社タイラベストビート 様2020-09-08
用途:
ACアダプター差し込み交換
対象商品:
38903611

はんだで固定する際、+・-部分を取り付けやすいように、数ミリ間隔が少し開けて頂いたら付けやすいい。(シローですので)

2020-05-08
用途:
機械の補修時
対象商品:
38903611

探し求めていたものが手に入り、大変満足しています。

1人が参考にしています
2020-04-07
用途:
設備の改修
対象商品:
38903611

設備改修時にさまざまな形状のプラグが柔軟に欲しくなる。納期も短く、とても使いやすい

アートコンチェルタンテ ライズワン 様2019-03-16
用途:
エフェクター電源
対象商品:
38903611

エフェクターの電源分岐ケーブル作製用に購入しましたが、なかなかです。使えます。

2020-06-16
用途:
工作部品
対象商品:
38903627

商品は使いやすく問題ありません。
値段がちょっと高すぎでは?
メーカー販売価格を見てしまうと、ついで買い以外では購入できないかも

1人が参考にしています
2019-02-20
用途:
試作品対応
対象商品:
38903611

リード線を保持する穴の径をもう少し大きくして頂きたい。(+側、-側ともに)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2017-09-04
用途:
防犯カメラの設置
対象商品:
38903611

電源の延長コード作成のために納入しました。造りもしっかりしていて問題なく使用できました。

2018-06-22
用途:
ケーブル挿抜評価。
対象商品:
75928666

仕様通りのオスジャックを挿入すると程好い勘合で挿抜可能な部品である。

トータルリペア修理屋ARI 様2017-06-10
用途:
取り付け加工は良いと思います
対象商品:
38903611

商品としては これで良いと思います加工後の配線を保護するパイプがあると良いと思います

AutoBodyMake 様2015-07-13
用途:
簡単に配線を取り外し可能な状態にするために
対象商品:
38903611

クリック感もよく 十分に使える商品です

2019-08-16
用途:
DCケーブルのプラグ変換用
対象商品:
38903672

MJ-099Nこ対応するプラグ側の寸法はφ3.4x1.4mmです。
空調服のケーブルに使われているプラグはφ3.8x1.4mmなので、対応するDCジャックはMJ-099N/3.8となり、別製品です。
間違えて購入しないように注意してください(私はは誤購入してしまった…)
マル信無線電機の型番の命名規則がおかしいのですが、カタログに掲載されている対応プラグ寸法が、モノタロウの商品詳細ページに載っていないのは要改善点だと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。

2016-03-29
用途:
スイッチ製作
対象商品:
38903672

なかなか良い商品でしたので良かったです。

2017-08-25
用途:
LEDサインの製作
対象商品:
38903611

試作用にと2つ買ったが、1つはセンターのピンが見て分かるレベルで偏芯しておりプラグに差し込めなかった。
自分で直しなんとか差し込めたが今度は抜けなくなり、挙句破損した。
ちゃんと検品してください。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2018-05-18
用途:
電子工作
対象商品:
38903611

ホームセンターなどで探しても見当たらなかったがモノタロウさんで発見。

2016-09-09
用途:
自作ヒートカッターのパーツ
対象商品:
38903627

ジャック内部の壁から金属の何かがはみ出しており、オス側を差し込みできませんでした。
除去することができなかったため、全く使えずゴミになりました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。