DCプラグのレビュー

平均満足度 4.10 (52件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DCプラグ マル信無線電機
マル信無線電機
129 / 税込 142
52件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-21
用途:
電熱ベスト修理
対象商品:
38904905

ハンダ付け出来る人なら問題なし! まだ日数経っていないけど丈夫そうです。

1人が参考にしています
2024-12-13
用途:
DC電源の延長用に

同時購入の「DCソケット」と合わせてDC電源の延長用に使いました。簡単に抜き差しできるのでメンテ時も楽になりました。

2024-12-21
用途:
弱電の電源供給

使い易いコネクターで、作業性も良いので仕事が捗りました。

2024-08-06
用途:
ACアダプタ補修時
対象商品:
75929201

ノートパソコンに使用しているACアダプタのDCプラグ部が損傷した為、交換修繕に使用しました。多種のサイズを取り扱っていて、探していたタイプが入手出来て大変助かりました。

ピデスアート 様2023-01-20
用途:
電熱グローブ
対象商品:
38904774

電熱グローブの増設用に使う予定です。
かなり小さいピンジャックなんですがここでは直ぐ見つかり助かります。

2023-02-12
用途:
電子工作
対象商品:
75928711

問題なく使用できますが、キャップが固いので大量の場合はリード線付きを探した方が良さそうです。

1人が参考にしています
パソコムプラザUBE 様2022-09-04
用途:
ロボットモーター接続用電池ボックスのプラグ交換にしよう
対象商品:
38904774

簡単に接続でき非常に使いやすく、近々追加注文する予定です。

2022-06-07
用途:
電気機器への通電
対象商品:
38904862

DCプラグ、ジャックの挿入部は9㎜程度の長さが一般的であるが、海外製(?)等の機器でDCジャック部が外装筐体の奥にあり9mm程度では届かない(外装筐体厚みが加わり勘合部寸法不足)電気機器が有りこの機器に使用。
このレビュー記入の際に表示されてる商品寸法図は挿入部長10㎜と出ているが、購入品は14.5mmと長く多少奥まっていても勘合長を稼げて良い。

2021-12-20
用途:
ACアダプターの修理
対象商品:
38904756

エレパーツの通販でも、先端が3φで穴が1.1φという、なかなかないサイズが在庫品だったので思わず購入。これで接触の悪いACアダプターが一つ直せます。ちょっと高いが仕方がない。L型もあると嬉しい。

1人が参考にしています
2021-06-21
用途:
普通に使えます
対象商品:
75928702

普通に使えます。
LEDの作業ライトを自作しました。
12Vの電源アダプターと、車のシガライター電源との両方で使えるように差し替えられるようにしました。

2021-04-11
用途:
電子機器の修理
対象商品:
75929183

振動を伴う電子機器の定期交換に使用している。メスとの嵌合もばっちりで、交換した時から次回の交換まできっちり仕事をしてもらえるのはありがたい。

コスモソリューション 様2021-02-19
用途:
電源コード作成
対象商品:
38904747

ラジオなどの電源プラグに使います。ACアダプタを流用するときに適合するプラグに付け替え用です。

新三田運送株式会社 様2020-08-05
用途:
空調服用配線修理
対象商品:
38904774

今使っている空調服の配線が断線の為購入し今のところバッチリです。

2020-07-17
用途:
機械の補修
対象商品:
38904887

この品質で、この金額なら納得出来ました。良い商品だと思います。

2019-06-03
用途:
自作
対象商品:
38904783

acアダプター自作のため購入特に問題なし。
ガタツキもない。

千代田電子工業株式会社 様2022-04-12
用途:
精密機械のハーネス
対象商品:
38904783

品番で検索してもシリーズから探すことになったのが少し手間だった。

2020-10-29
用途:
電源用
対象商品:
38904871

購入した物は、問題なく使用できています。ただ
DCプラグ一覧の中でも 写真だけの物や、寸法図だけの物があり
ほしい物が、探しにくいです。

2018-12-24
用途:
アダプタ差し込みプラグの修理
対象商品:
38904887

なかなか見つからなかったロングプラグがありました。プラグのすぐ上で断線してしまったアダプタが新品同然になりました。はんだ付けもしやすくよかった。

2020-01-19
用途:
ポータブル電源とソーラーパネルの接続に。
対象商品:
75928711

このサイズで4A対応のものは少ないので、これを使っています。品質的には特に問題ありません。

2021-09-21
用途:
エフェクターのDCケーブル自作
対象商品:
38904792

エフェクトボード内で使用するDCケーブルを自作する際に使っています。電脳街のパーツ屋で買うよりも安く重宝しています。16AWGのケーブルを2本撚ってこのプラグを使っていますが、ハウジングの大きさはジャストです。18AWGになるとこのサイズでは無理です。