クランクツールのレビュー

平均満足度 4.35 (188件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クランクツール モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具ですISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。 【用途】クランク軸からクランクを抜く時に
188件中 181~188件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-05-21
用途:
自転車クランク交換
対象商品:
40966554

スクエアテーパーのクランク交換に使用しました。
価格は安いですが、全く問題なく使えます。
必要にして十分です。

2014-08-06
用途:
クランク取外し。先端に惑わされる。
対象商品:
40966563

何人かのレビューにあるように、このツールは先端部分が曲者です。
この先端部分がネジ止めされているため、この状態で使うのだろうろと
思ってクランクに当ててみるのですが、ネジが届きません。
しばらく見ていると、この先端部分がなければいいのではないかと思って
外してみると、やっと届きます。
この状態でソケットレンチの柄を付けて回していくと、簡単に外れました。
使い方がわかると、これで十分かと思います。
後でわかったのですが、この先端部分はオクタリンクやISISという
規格に対応したもののようです。このタイプを見たことがある人は少ない
のではないでしょうか。
そうすると、この先端部分はネジ止めせずに、別の袋に入れておき、
「オクタリンク・ISIS用アダプター」などと書かれていて、固定
したい人だけがネジで止めるようにするのがベストです。
他社のものでは、先端部分が別になっていて、先に先端部分だけをクランク
に差し込むものがあるようです。

8人が参考にしています
2012-12-26
用途:
クランク外し
対象商品:
40966554

全く問題なく使えます。

FS・しまい 様2013-09-17
用途:
クランク取り外し
対象商品:
40966563

クランクを外す時作業中にこのツールのボルトシャフトの部分がねじ切れてしまった。
クランクは外せないままです。役立たず!安いものだけに材質が粗悪だったんでしょうね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2013-08-16
用途:
自転車整備
対象商品:
40966563

先端部品(ネジ固定されているもの)が長過ぎて、
これを外さないとネジがかからない。
私だけなのかもしれないが、先端部品は短くして
もらいたい。

1人が参考にしています
2013-06-17
用途:
自転車整備
対象商品:
40966554

この製品はシマノTL-FC10と全く同等の機能ではありません。TL-FC10ではクランクのフィキシングナット(14ミリ)を外すことができるのですが、この製品は8ミリ?の小さなサイズとなっています。どうしてこのようになっているのか理解できません。14ミリのボックスレンチを別に所持している方は別として、そうでない方は、TL-FC10を購入された方がトータルで安くつきます。しかしながら、コッタレスのクランクを外すという機能に関してはTL-FC10と同等の性能だと思います。

1人が参考にしています
2013-06-01
用途:
折りたたみ自転車のクランク交換
対象商品:
40966554

問題なく使えます。画像が悪いし、材質も書いて欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後のサイト表示の改善課題とさせて頂きます。

2013-06-13
用途:
クランク抜き作業
対象商品:
40966554

低価格ですが、問題なく使えています。充分です。