クランクツールのレビュー

平均満足度 4.35 (188件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クランクツール モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具ですISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。 【用途】クランク軸からクランクを抜く時に
188件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-09-13
用途:
自転車のメンテナンス時
対象商品:
40966554

クランクツールを使うのは初めだったので、動作の理解に多少時間を要しました。動作を理解後は、古い自転車のクランクを比較的簡単に外すことができ、安価ですが、堅実なつくりのツールと感じました。

2018-10-03
用途:
クランク取り外し
対象商品:
40966563

3/8タイプを購入しました。クランクの取り付けがボルトでなくナットの場合は上部を2.5mmアーレンキーで取り外せば使えます。

エフテク 様2019-07-16
用途:
BBクランク カップアンドコーン ベアリング交換にて使用
対象商品:
40966554

通学用自転車 BBクランク カップアンドコーン式の
中のベアリングが飛んでしまった(左右のワンが緩んだせいか)、ので 
コンタレスクランクを 取り外す為に使用
当方のコンタレスクランクはボルトで絞めていたタイプなの
このタイプを使用しました。作業的に
ノントラブルだったので この評価です

2018-09-07
用途:
自転車のクランクを外すため
対象商品:
40966554

クランクを楽々外すことができます。強度も問題なく持っておいて損のない工具だと思います。

2018-08-15
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
40966554

カートリッジボトムブラケット工具とセットで購入しました。自分で整備される方は必須かと思います。初心者でも自分で作業出来ました。

2019-03-10
用途:
自転車のクランク修理
対象商品:
40966554

市販のシティーサイクルのクランクペダル付きを外してみました。
初めてで使い方がよく分かりませんでした後が、ネットで調べて、やってみたら意外に簡単にできました。あくまで外す時の道具で、付ける時には、使用しないんですね。(笑)
付ける時は、ナットで締め込んで行くだけ。
何回も取外し取付けしてます。

1人が参考にしています
2024-08-30
用途:
ママチャリのクランク外し時
対象商品:
40966554

先端部(軸に当たる部分)の固定ネジ、および本体固定後にねじ込む部分のねじ切り終点部分が共に強度不足と感じます。価格据え置きでの改良が出来れば素晴らしい工具だと思います。

2018-06-12
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
40966554

フツーに使えます。価格を踏まえて大満足の商品です。

2017-08-17
用途:
クランク交換
対象商品:
40966554

ブランドものと何の違いもなくちゃんと使用できる。この手のオリジナル品は安くてグッドですね。

2023-06-07
用途:
自転車のコッタレスクランク外し
対象商品:
40966563

締め付けがナットタイプのクランク(軸側に雄ネジ 古い自転車や ママチャリに多いかも)だと 中央のネジ先端金具を取り外さないと使えません。(MONOTAROさんは 推薦してませんが)
短いアタッチメントを用意してくれると有難いです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2018-05-14
用途:
コッタレスクランクの分解時
対象商品:
40966563

クランク取り付けボルト、ナットどちらでも使用可能なので重宝です。

株式会社建林松鶴堂 札幌営業所 様2018-02-24
用途:
自転車のBB整備
対象商品:
40966554

シティサイクルのクランク外しに使いましたが、しっかりとした造りで
十分使えます。14mmのボックスレンチだとなお良いのですが、ソケットレンチで代用出来るので十分です。

1人が参考にしています
2022-12-29
用途:
自転車の整備
対象商品:
40966563

ママチャリ的なマイ自転車は、購入したツールの先端のPATと印字された部品が邪魔になる。[動画を参照] 細い六角レンチがあれば外れる。知らずに少々悩んだ。外したらツールとして機能した。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。こちらの部品は車体を保護するための部品のため、取り外しての仕様は推奨いたしません。
使用できない場合は車種に適合しないまたは不良品の恐れがございます。
ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2018-10-27
用途:
自転車の整備に
対象商品:
40966554

自転車のボトムブラケットはばらすにはクランクを外す必要があり,購入。
普通に使えてます。例えばシマノなどの純正ツールを使ったことがないので,使い勝手がいいのか悪いのか,よくわかりません。

2022-12-28
用途:
自転車クランク(ペダル)外し
対象商品:
40966563

自転車のメンテナンスに持って置くと諜報します、初めての使用で差し込み部が嵌らなくて戸惑いました先端部分を外して解決しましたが詳しい取扱い説明書の添付をお願いします。

ハピストンコポレーション 様2019-04-24
用途:
自転車修理
対象商品:
40966554

問題なく使用できました安く趣味で使用するには問題ありませんでした

やきとり喜多萬 様2017-07-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
40966563

2種類のパターンのクランクにも対応していてとても助かりました。

2016-11-02
用途:
自転車整備
対象商品:
40966554

こてだけは 非常によいです
大変満足してます でも普通のギヤプーラーでも
作業は可です。

2016-10-07
用途:
自家整備
対象商品:
40966563

摩耗したクランクセットの交換に使用。
特に問題もなく普通に使える工具で、コストパフォーマンスが高いです。

三休橋クラブ 様2019-02-26
用途:
クランク交換
対象商品:
40966554

とっても安いけど、かるくて安心して使える商品です。