クランクツールのレビュー

平均満足度 4.35 (188件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クランクツール モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具ですISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。 【用途】クランク軸からクランクを抜く時に
188件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-21
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
40966563

パッケージに「MADE IN TAIWAN」の刻印。
スクエアテーパーのBBからの「SHIMANO FC-M151」クランクの取り外し、および、オクタリンク(V2)のBBからの「SHIMANO FC-3304」クランクの取り外しに使用しました。
固着が無いBBとクランクに対して、10回程度使用しましたが、耐久性に不安は感じませんでした。
※「40966563」単体の商品ページでも、「40966554」のレビューまで一緒に表示されるので、見難く感じた。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイトの表示に関しまして、今後の課題として検討させていただきます。

ファミリーマート谷町四丁目店 様2015-10-21
用途:
MTB用
対象商品:
40966554

簡単便利必要な機能を十分満たしています

2015-01-30
用途:
自転車整備
対象商品:
40966554

単純なものですが、他の工具では流用できないので購入しました。
問題なく使用できましたので、業務用でなければこれで十分だと思います。

1人が参考にしています
ワインフードストアこにし 様2018-06-01
用途:
通勤用自転車のFrギヤを脱着するのにプーラーとして使用しました。
対象商品:
40966563

使い方が悪かったのか?接触部が割れて一度きりの使用でした。今回の作業に支障は無かったのでOKでした。使い捨て覚悟で購入してましたので問題ないです。

2016-10-14
用途:
自転車修理
対象商品:
40966563

アルベルトのクランク軸の取り外しに使用。クランク中心にボルトあるため、そのままでは使用できません。本製品の押し込みボルト中心の六角ボルトをゆるめて外すことでクランクにねじ込むことができ、無事取り外すことができました。

2017-01-31
用途:
自転車整備
対象商品:
40966554

買ってよかったです 購入からしばらく経ちますが、現在でも全く問題なく使えております

2017-05-08
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
40966554

現在まだ使用しておりません。予備の工具として購入しました。

2019-04-05
用途:
自転車メンテナンスに

二回目の使用で軸が折れ曲がってしまいました。
メンテナンス使用としてはポテンシャルの高い品物なので一応もう一度買ってみて、最終的な判断をしようと思います。
今のところ、星二つです。

2016-07-02
用途:
自転車のクランク外し

安価でしたが問題なく使用できました。
外そうとしたクランクが固着していましたが、固着部に潤滑スプレーを吹き付け、ツールを少し締めては戻しを繰り返し、外すことができました。

ヒラノサイクル 様2019-07-02
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
40966554

安かったので購入しましたが六角レンチを使って使用するタイプでしたので、力が入りにくく使いにくかったです。

株式会社ボザール 様2016-08-24
用途:
ロードバイクのクランクメンテナンス
対象商品:
40966554

安価であった為強度に不安がありましたが・・・・思っていた以上に頑丈でした。安心して作業が出来ました。

2019-06-18
用途:
自転車
対象商品:
40966554

ねじ山の精度が低い、もう少しきちっとした作りを望みます。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2019-01-18
用途:
子供の自転車整備
対象商品:
40966563

子供の自転車を整備しようと購入、クランクを止めているねじを外し、当該冶具を回し入れいざ・・・・
ボキ!!あっけなく付け根から折れました。こんなにもろいとは・・・話になりませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。MonotaROブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら、返品をお受けしております。尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

2016-08-22
用途:
クランク取り外し
対象商品:
40966563

安価だけど全く問題なく使用できます。

バナナボート 様2014-05-01
用途:
ママチャリのペダルクランク抜き
対象商品:
40966563

先端のアダプタが何用なのかよくわかりませんが、外して使いました。普通に使えて安くて良かったです。

3人が参考にしています
山口ファーム 様2018-10-31
用途:
外れずねじ切れました。
対象商品:
40966563

クランクは外れず、工具がねじ切れました。工具が悪いのか、腕がないのか

2016-06-03
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
40966554

耐久性的にも問題なしでした!

2016-04-06
用途:
クランクの取り外し
対象商品:
40966554

値段が安かったので購入してみたが、十分な品質であり満足できました。

2014-11-23
用途:
自転車整備
対象商品:
40966554

問題なくクランクを外せました。
あまり使わないので値段が安いので良かったです。

1人が参考にしています
2016-06-17
用途:
交換作業時の工具
対象商品:
40966554

安価だったので、心配でしたが何ら問題はなく使用できました。CPに優れてます。