カートリッジボトムブラケット工具のレビュー
- 用途:
- ボトムブランケットの交換
- 対象商品:
- 40966581
精度、強度共にしっかりしています。
ただ、長さがあるためレンチを回す力が別方向に逃げてしまい、bb側をなめそうになりました。少し注意が必要なようです。
自分は24mmオフセットメガネレンチを内側から嵌めて回すとなめにくかったです。
- 用途:
- BB交換
- 対象商品:
- 40966572
BB-UN26で使用しましたが、右ワンにはめると隙間があり手で抑えていないとすぐに外れてしまう。うまく力をかけないと工具の方がなめてしまう。手でスルスルと入ってくれるフレームだと大丈夫だと思いますが私のようにネジの精度が悪いフレームだと苦労します。結局、ハンドル一体型の工具を買い直しました。
- 用途:
- 自転車修理
- 対象商品:
- 40966581
使用頻度の低い工具ですので、安くてそれなりに使えれば良いです。
ブランド品より安く、作業にも問題有りませんでしたので、要求を満たしてます。
- 用途:
- BB交換
自動車のメンテも行うため、12.7角のスピンナーハンドルを持っている
ので、052302の方を購入しました。
実際に使用してみると、シマノBBとこの工具の噛み合いは多少甘く、
噛み合った部分の軸方向の長さは3~5ミリ(BBの機種や左右で異
なる)で、ネジは固く締まっているので、しっかりと押さえていない
と、すぐにこの工具がBBから抜けます。
かと言って、シマノ製ならピッタリ噛み合うかは不明です。
工具の問題ではなく、BBの構造上、噛み合いが少ないためです。
クランクを固定するフィキシングボルトの穴を使用して、この工具が
抜けないように長いボルトで緩く固定しようかと思いましたが、ボルト
は8ミリくらいのようですが、ピッチが並目のネジでは合いません。
M8か5/16インチの細目ネジかと思います。
交換作業は完了しましたが、工具は使い難いものでした。
【052302と02189の選択】
052302の六角部は24ミリとなっており、これも滅多に使用しない
レンチサイズとなります。スプロケットの交換も考えて、24ミリ
ディープソケットを持っておくとして、上記の長いボルト(40ミリ
程度)が手に入るなら、052302の方が良いかと思います。
02189の方は32ミリのレンチが必要となり、ワイドモンキーでも柄は
長くないので力が必要、ネジが固く締まっているので、柄の延長も考え
なければならず、モンキーに大きな負荷がかかります。
ソケットも新規購入としてどちらを選ぶかと言えば、02189がセンターに
8ミリ以上の穴があいているとすればこちらで、外したフィキシング
ボルトを抜け止めとして使用し、32ミリソケットを購入する方が
いいかと思います。
※MonotaROさん、穴があいているか確認できる写真も掲載して下さい。
この工具とTRUSCOの32ソケットを購入しても、シマノ製を買うより
安くなります。
※何れもソケットハンドルは所有している事が前提です。
- 用途:
- クロスバイクのBBメンテナンス
- 対象商品:
- 40966581
BB外し、取り付けに関して、高さがあるため気を付けないと、対象から外れてしまい、ナメる可能性がありますが、私はそういうことにもならず、問題なく使用できました。
もう少し高さが低ければ、そういう心配が少なくなるのかなと思います。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 40966572
カートリッジ式のボトムブラケットの交換には必需品。ショップの工賃よりも安く工具が買えたので、よても良いと思います。シマノはホローテックになったので、この工具はめったに使いませんが・・・。