配管穴用パイプセットのレビュー

平均満足度 4.61 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
449 / 税込 494
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-19
用途:
エアコン壁開口へ

エアコン取付部の壁開口が切りっぱなしだったので、エアコン交換時に本品を購入しDIY取り付けを行った。
以前のエアコン業者が開けた壁開口は、屋内外で若干センターのズレがあったが、ドライヤーで軽くあぶり取り付けられた。
本品も若干蛇腹形状になっているが、、大して柔軟ではないので、工夫は必要。
配管穴用パイプが取り付けられていると、エアコン取付業者がパイプ・ケーブルを通した後のパテ詰めが楽になるので、丁寧に施工してもらえた。
古い住宅のエアコン取付部には施工されていないことが多いので、適用は必須だと思う。

2025-10-20
用途:
エアコンの取付準備
対象商品:
40978576

古い建物にエアコンを取り付ける際、アスベスト対策等厳しくなってしまったので、自分で穴開けする際に使用しました。ソケットがあるので、固定がしやすく便利です。

1人が参考にしています
2026-01-07
用途:
エアコン交換時
対象商品:
40978567

特に問題無し。ただどのくらい勾配があるか、わからなかった。

2025-08-03
用途:
エアコンの取付
対象商品:
40978567

材質が硬く、ツバが直角に両側についていてねじ込むことでがっちり取付できる。反面柔軟性に欠けるので穴に角度をつけるとうまく取付られない。穴あけ位置が分かっていれば使いやすいと思う。

2025-04-09
用途:
エアコン増設
対象商品:
40978567

ルームエアコンの増設にホールソーとセットで購入。メーカー品ということもあり、不満はなかったです。
スリーブ穴は雨水浸入防止で勾配を付けて空けるので、フランジも角度が付いてると壁面とフィットするので見栄えと気密が向上するのではと思います。

1人が参考にしています
合同会社オールライフ 様2024-05-03
用途:
エアコンの取り付けの際
対象商品:
40978576

エアコンの配管を取り付ける際の壁の穴に合わせて取り付けて用意しました。隠れる場所ではありますが浸水などを防ぐ事が
できて安心しました。

2024-08-05
用途:
エアコンの貫通穴
対象商品:
40978567

途中に勘合部がなくて、気密性が保たれると思い使いました。
カットもし易い。
締め付けネジ構造も、十分な強度だと思います。

2023-12-11
用途:
本来の目的で使用
対象商品:
40978576

エアコン付け替えに使用。
既設エアコンの工事の際、壁貫通部にそのまま冷媒やドレン管が通してあったので、せっかくなので本品で保護しました。
想像してたより硬かったため、貫通の勾配がやや急だったため、ツバの部分の片側が壁から浮いてしまいましたが、価格が安いので多少の手間には目をつぶれます。

2022-09-14
用途:
エアコン工事

何種類か試したが、この商品が施工が容易で設置も安定してる。

2021-09-21
用途:
エアコン配管
対象商品:
40978576

エアコンの配管工事に使用。ねじ込みでしっかり固定できるので良いです。

1人が参考にしています
2021-06-30
用途:
エアコンスリーブ設置
対象商品:
40978567

ねじ切ってあるので、しっかり固定ができ安心感が非常にあります。値段も安く助かります。

2021-06-15
用途:
エアコンの冷媒管の穴
対象商品:
40978567

廉価で良い。ツバに厚みがないので、取り付けに邪魔にならない。

2020-07-12
用途:
スリーブの中では一番がっちりしています。
対象商品:
40978567

穴を水平に開ける必要がありますが、両側から挟むねじ込むタイプでがっちりつきます。シリコンシーラーをつばの部分にたっぷり付けてねじ込みましょう!
厚みはノギスで1.6mmもありました。カッターでカットできました。
業者依頼ではこの手間の掛かる物は使わないでしょうが、
仕上がりのがっちり感は大満足です。納得できる仕上がりに出来るのもDIYの醍醐味です。
因幡電工ウォールコーナー エアコンキャップ用 SWM-77のつば付タイプ以外にも、
因幡電工ウォールコーナーSW-77も使えます。
私は念の為両方買いましたがSWM-77は無駄となりました。

3人が参考にしています
エステック株式会社 様2020-09-16
用途:
エアコン工事
対象商品:
40978567

エアコン用のパイプダクトはいくつかの種類があるが、パナのパイプセットはしっかりネジで固定できるのが良い。両側からシール材で密閉し、壁内に水滴が入り込まないようにできる。今後もリピートオーダーすると思う。

2021-03-20
用途:
空調設備工事
対象商品:
40978567

安いものもありますが、こちらしっかりとした良いものだと思います。

野田山堂 様2020-07-24
用途:
エアコン取り付け
対象商品:
40978567

良い。エアコンで隠れるが穴がむき出しにならないのが良い。配管通すときも、ボードがボロボロ落ちずにすんだ。取り付け後の長さに切る作業が苦労した、

2020-08-10
用途:
エアコン取り付けDIYで使用しました。
対象商品:
40978567

値段も安く機能的にも必要十分でした。少し小さいかと思いましたが何とか収まりました。

2020-05-17
用途:
エアコン取付に使用
対象商品:
40978567

2×4の壁に使用しました。下穴は68ミリでちょうどいい感じでした。長さ調節に余分をカットするのにカッターを使いましたが、思ったより硬くてちょっと手間取りました。ただ、その分丈夫だと思います。

2019-06-05
用途:
エアコン取付
対象商品:
40978567

エアコン取付用に70mmではなく65mmのホルソーを購入したので、合うのが見つからなかったが、やっとモノタロウで見つける事ができました。
取付はピッタリでした。

2019-05-03
用途:
エアコンの設置工事
対象商品:
40978576

壁厚が30cm以上ある家に配管を通すケースがよくあります。
この商品のもっと長いものの商品化を期待します。
あるいは、延長ができる商品でもいいですね。
よろしくお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。