ヘルメット取付け溶接面 610Xのレビュー

平均満足度 4.00 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヘルメット取付け溶接面 610X 理研化学
理研化学
1,998 / 税込 2,198
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-03-26
用途:
溶接作業
対象商品:
41002272

軽さといい、色んなヘルメットへの
装着感は非常に良かったです。
ただ、プラスチックなので、狭所の溶接した際
軽くかすっただけで、かなり溶けました(汗)

1人が参考にしています
2018-11-20
用途:
鉄工に近い製缶
対象商品:
41002272

カスタム用としてかなり良いです。
カスタム点、ヘルメットの開口がすぐグラグラになるのでボルトにナットして緩み留め。
視点がかなり下め…ツバの部分にパテ。
下から光が入ってくるので防炎布みたいなのを装着。ヘルメットのツバがへの字だったのでヘルメットを加工。以上。

2018-12-05
用途:
溶接作業時
対象商品:
41002272

プラスチック製で、ボルト部分も調整しやすく、
とても使いやすいです

2017-10-18
用途:
溶接
対象商品:
41002272

軽くて使いやすい
取り付けも簡単
ヘルメットにつけても重さを感じまい

1人が参考にしています
東和総業 様2018-01-13
用途:
溶接作業
対象商品:
41002272

アーク溶接時特にオーバー付けは面が火の粉で焼けますね、Tig溶接は充分使えました。

ファーム アサンテサーナ 様2016-05-09
用途:
下手のイモヅケ溶接に
対象商品:
41002272

画面をよく見れば遮光ガラスが無かった..見落としだった、近くのホームセンターでガラスのみ調達した、結局よい買い物だったのかどーか

1人が参考にしています
2016-05-02
用途:
ヘルメット着用時での溶接作業
対象商品:
41002272

安くていいです!!

合同会社創真工業 様2015-11-26
用途:
溶接
対象商品:
41002272

変形がしない為、すばらしいです!

2015-11-13
用途:
TIG溶接

今までは会社支給のかぶり面を使用していましたが、面を全開させるとヘルメットにひっかかるので上の方をサンダーで切って使用していました。しかし2か月程度で金具がイカれ、その都度交換しサンダーで切るのが面倒になったため自腹で購入。
この商品は最初から面の上部が広いため、ヘルメットに引っかからず、使い勝手の良いものです。
取り付け金具も支給品と違い頑丈でまったく壊れる気配はありません。
下向き、縦向のアルゴン溶接で使用していますが、全く問題なく快適な溶接作業ができ嬉しい限りです。予備の購入を検討しています。

2014-07-11
用途:
溶接
対象商品:
41002272

過去のレビューと同感です。
両脇の金具を外しボルト、バネ、ナットで固定して使っています。これでとても使いやすくなるし、低価格なので古くなったらまた購入しようかと思います。

1人が参考にしています
2012-10-19
用途:
溶接
対象商品:
41002272

ヘルメットに固定したさいガラスの位置が下過ぎ 溶接が見づらくて疲れる
結局左手で見やすい位置に固定したまま溶接するので手面と変わらない
角度調節出来て好きな位置に固定出来たら良いんだけど両脇の金具がリベット止めで好きな位置に固定することが出来ない
改善作としては普通のかぶり面同様 ネジ止めで好きな位置に固定できると問題無いかと

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに確認を致しました。
通常、下を向いて作業するには目線が下になりますので最適です。もしヘルメットの装着が緩ければヘルメット自体が動く事になり安定しないかと存じます。
現在改善する予定はございませんが、このような御意見が増えてくるようであれば、検討させて頂きます。
何卒宜しくお願いします。