エバーマウント EAタイプ 4000番のレビュー
標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
2021-05-31
- 用途:
- プレートによる地盤ならし用
- 対象商品:
- 41015737
使用していたプレートのエンジン部と振動部の連結マウントが千切れて
使用不能になったため同寸法のものを購入、交換。取付は問題なしであるが
エンジン部側がU字穴のため厚めのワッシャーの同封ができればうれしい。
1人が参考にしています
2016-04-22
- 用途:
- エアコン室外機の防振に
- 対象商品:
- 41015676
アルミベランダにエアコン室外機を設置すると
振動がベランダに伝わります
これで遮断可能です。
ただし
サイズがいろいろあり試行錯誤が必要です
コンプレッサー側がかなり重くて
4か所同じではないはず
市販の防音マット、ゴムではダメでした
2015-09-04
- 用途:
- 車のマフラーのマウント
- 対象商品:
- 41015667
他社の商品を使用していましたがまあ消耗品扱いですね。ある程度使用するとゴムとボルトが分離します。
この商品を装着しましたが走行していないので分かりません。
1人が参考にしています