ハイブリッドエアーダンパー EZタイプのレビュー
今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。
荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。
温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。
ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。
摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
有限会社南信設計 様2020-12-07
- 用途:
- LED照明、CCDカメラの制振動作など、
- 対象商品:
- 41016814
普通のダンパーでは振動をとれないが、ハイブリッドダンパーは
簡単に振動を遮断出来ます。
2020-04-17
- 用途:
- エアコン親機の振動防止
- 対象商品:
- 41016805
今まで使ったダンパーで1番効果があった。但し、ゴムリングが2つ重なった構造で、自立は難しい。取り付けに標準例などを提示してもらえれば苦労は減ると思う。
4人が参考にしています
株式会社城山 様2017-09-25
- 用途:
- コンプレッサーの振動防止に使用
- 対象商品:
- 41016814
縦(圧縮方向)にはダンパー効果は良いですが、横方向は弱く支え力が不足していると思いました。
5人が参考にしています
2016-02-24
- 用途:
- 床の防音
- 対象商品:
- 41016823
写真では傾いて見えますが水平になってます。作りもしっかりしております。
本来の使い方をしておりませんので、これから実験しながら使用します。
2人が参考にしています
2014-03-20
- 用途:
- CNC工作機械の防振対策
- 対象商品:
- 41016823
CNCの防振ダンパーとして導入しました。
最初、同じくブリジストンのWFタイプを使いましたが、対応荷重が超えていたのでこちらに変更しました。
バネで荷重を支えるため、より重い機械を載せれるようになりましたが、WFより床に伝わる振動は大きくなったようです。それでも十分高性能。