基本形マイクロスイッチ BZ シリーズのレビュー

平均満足度 4.60 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
基本形マイクロスイッチ BZ シリーズ azbil(旧:山武)
UL/CSA規格に合格した高品質のスイッチです。※認定番号UL:E37559、CSA:LR21098 バリエーションが豊富です。(標準型・逆動作レバー形/衝撃的動作のとき効果があります。) アクチュエーターは種類が豊富ですので、使用目的や条件に合わせて選択頂けます。 機械的寿命2000万回以上(ピンプランジャ形にて)。 EN60947-5-1(IEC60947-5-1)規格、CCC規格適合品もあります。 【用途】工作機械、各種産業機械。 圧力、温度、液面、重量、速度、時間等の制御用。 民生用機器、自動車、制御機器。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
湘南機器サービス 様2018-04-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
41065595

山武のマイクロスイッチBZシリーズは古い機械にはよく使われています。
在庫されていて大変助かります。

1人が参考にしています
2018-07-06
用途:
業務で使用
対象商品:
41065787

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

株式会社ジーエムサービス 様2017-12-09
用途:
足踏みスイッチのスイッチ。交換用
対象商品:
41065787

完成された商品で安心感がある。不具合があったことがないいい商品です。

株式会社大福鐵工所 様2017-12-13
用途:
修理用に使いました。
対象商品:
41065604

注文した翌日に来ましたのですぐに修理することがきました。

小林電気 様2016-06-09
用途:
フットスイッチの修理
対象商品:
41065787

1年半くらい前に取り付けたフットスイッチが故障し、内蔵のマイクロスイッチを交換した。ついていたものの寿命が短かったと思います。

杉村電器商会 様2016-03-09
用途:
フットスイッチの交換部品として使用
対象商品:
41065787

同じ物への、交換ですので問題は、ないと思います。

2015-07-21
用途:
フットスイッチ修理に使用
対象商品:
41065787

元通りに修理できて良かったです。

2014-07-15
用途:
機械の部品交換
対象商品:
41065595

いつも仕入れているところからの購入よりもお得に購入することができました。
問題なく使用できており、またリピート購入したいと思います。
お得に購入できた分、他の損耗している箇所の部品代に充てることができて助かります!!

2013-12-20
用途:
油圧装置操作スイッチ
対象商品:
41065787

秋葉原まで見つけに行かなければ成らない所(行ったとしても見付けられたかは怪しい)
こちらのおかげで時間、手間、交通費などを掛けずに済みました。

2014-06-26
用途:
機械の部品交換用
対象商品:
41065787

欲しいときにすぐに送ってもらえるので助かっている。